Cavi in fibra uniboot e standard: Quale scegliere?
I cavi uniboot sono ampiamente riconosciuti per le loro caratteristiche di alta densità. Poiché i data center si sono evoluti verso una maggiore densità, il cavo patch uniboot ha guadagnato visibilità. Analizziamo la differenza tra i cavi in fibra LC uniboot e i cavi in fibra LC standard e gli scenari in cui sono adatti.
Cavi in fibra LC uniboot e LC standard: Quali sono le differenze
Struttura del cavo
Fibra standard: I normali connettori LC duplex sono in genere costituiti da due connettori LC simplex separati uniti da clip, con ciascun connettore che ospita una singola fibra ottica.
Fibre uniboot: I cavi patch LC uniboot utilizzano un design distintivo che combina due fibre in un unico rivestimento esterno. Questo design innovativo consente una riduzione significativa del numero di cavi, fino al 50%, rispetto ai tradizionali cavi patch in fibra LC duplex. Riducendo il diametro complessivo del cavo, i cavi LC uniboot consentono un utilizzo più efficiente dello spazio, rendendoli ideali per ambienti ad alta densità come i data center e i rack di telecomunicazioni.
Inversione di polarità
Fibra standard: Il cambio di polarità nei cavi patch LC duplex tradizionali può essere scomodo, soprattutto in ambienti ad alta densità di cavi come i data center. In genere, sono necessari strumenti aggiuntivi e la re-terminazione dei cavi in fibra, con conseguente perdita di tempo e denaro. Un'errata manipolazione durante il processo può inoltre causare vari guasti.
Fibre uniboot: I cavi patch LC uniboot offrono una maggiore facilità di inversione della polarità, grazie al design unico dei connettori (come il connettore a clip piatto o il connettore commutabile) rispetto ai cavi LC standard. Spesso la polarità può essere cambiata senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi, seguendo alcuni semplici passaggi. È importante notare che esistono diverse versioni di cavi patch LC uniboot e che i passaggi per l'inversione della polarità possono variare. L'immagine seguente illustra le due versioni più comuni di cavi patch LC uniboot e le relative fasi di inversione della polarità.
Nota: I connettori uniboot LC sono disponibili in diversi tipi: clip piatta, linguetta push-pull e commutabile. Il cavo in fibra Flat Clip uniboot è progettato specificamente con una caratteristica di clip piatta, che crea uno spazio extra tra i connettori. Il cavo uniboot con linguetta push-pull consente di collegarsi rapidamente senza attrezzi in spazi ad alta densità. La polarità fibra uniboot commutabile è un design unico che consente di cambiare la polarità senza l'uso di strumenti.
Fibra LC uniboot o fibra LC standard: Quale scegliere
Limitazioni di spazio: Se l'ambiente applicativo presenta vincoli di spazio, ad esempio in rack ad alta densità o in piccoli armadi, LC uniboot può essere la scelta migliore. Il suo design compatto permette di ridurre l'ingombro dei cavi, migliorando il cablaggio e la gestione dei cavi. Inoltre, il design push-pull dei connettori uniboot consente di collegarli e scollegarli rapidamente senza l'ausilio di alcuno strumento, anche nei cablaggi ad alta densità.
Flessibilità e Durata: I connettori LC uniboot sono dotati di spine a polarità commutabile che possono essere facilmente convertite senza l'ausilio di strumenti, rendendoli estremamente flessibili da utilizzare. Inoltre, i cavi uniboot LC di FS sono realizzati con materiali di prima qualità, che garantiscono la produzione di prodotti robusti e duraturi.
Risparmio sui costi : In generale, le fibre standard hanno un prezzo pari a circa la metà di quello dei cavi patch uniboot. Se la rete utilizza già connettori standard LC e non ha requisiti specifici di spazio o flessibilità, continuare con lo standard LC può essere una scelta più conveniente ed economica.
Conclusioni
Da un lato, i cavi in fibra LC uniboot offrono vantaggi quali una più facile inversione di polarità, un design poco ingombrante e diverse opzioni di connettore. D'altra parte, i cavi in fibra standard LC offrono un'efficacia in termini di costi e di tempo. La scelta tra cavi uniboot e cavi standard dipende dalle vostre esigenze specifiche. FS offre un'ampia gamma di prodotti per soddisfare le esigenze di cablaggio dei diversi utenti, compresi i cavi LC uniboot e i cavi LC standard.
Articolo correlato: Introduzione ompleta ai prodotti LC in fibra ottica
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022