Italia

Configurazione VLAN switch con CLI e interfaccia Web

Aggiornato il 08 Mar 2023 by
4.4k

VLAN (Virtual Local Area Network) consente di segmentare la LAN in più reti logiche. Di solito è composta da uno o più switch Ethernet ed è associata a domini di broadcast. In questo post verrà illustrato come configurare la VLAN tramite CLI e interfaccia Web, comprese le informazioni di base sulle funzionalità della CLI e dell'interfaccia Web di uno switch dati e le procedure specifiche di configurazione della VLAN dello switch.

 

Cosa sono CLI e interfaccia Web?

CLI (Command Line Interface) è un'interfaccia basata su testo che si naviga digitando i comandi ai prompt per configurare e gestire i dispositivi di rete. Dopo aver digitato i comandi di configurazione, il software di rete li riconosce per aiutare l'utente a monitorare lo stato dei dispositivi di rete. La figura seguente mostra la CLI di uno switch Ethernet FS S5850-48T4Q.

Interfaccia web o interfaccia utente web (Web UI) è chiamata anche interfaccia utente grafica (GUI). Fornisce indicazioni visive e utilizza convenzioni che consentono di configurare i switch dati in un browser web. La figura seguente mostra l'aspetto dell'interfaccia utente Web nel browser Web. Nell'interfaccia Web è possibile visualizzare le informazioni di base dei dispositivi collegati e apportare alcune modifiche alle reti coinvolte.

 

Come accedere all'interfaccia CLI e Web sugli switch dati?

Come già detto, la configurazione della VLAN dello switch può essere effettuata tramite CLI interfaccia Web. Qui prendiamo lo 10G switch — S5850-32S2Q FS come esempio per dimostrare le procedure specifiche per accedere rispettivamente alla CLI e all'interfaccia Web.

Passaggi per accedere alla CLI

Il modo più semplice per accedere all'interfaccia CLI è creare una connessione seriale diretta tra il computer e lo switch dati. Come dimostrato nel video qui sopra, è necessario collegare il computer alla porta console dello switch con un cavo console, quindi eseguire i seguenti passaggi.

1. Installare ed eseguire il software SecureCRT sul computer.

2. Verificare che la porta COM del computer sia collegata correttamente allo switch dati.

3. Impostare la velocità di trasmissione e altri parametri di base della porta COM3 per ottenere una connessione rapida all'avvio.

4. Comando di ingresso #enter.

Se non compare alcun messaggio di stop, significa che l'accesso alla CLI è avvenuto con successo.

Procedura di accesso all'interfaccia Web

L'accesso all'interfaccia Web è leggermente più complesso. Dopo aver collegato il computer allo switch, seguire le procedure elencate di seguito:

1. Eseguire il software SecureCRT sul computer

#configure terminal to enter global configure mode

2. Scegliete il file "http" e attivate il servizio "http", che è la funzione Web

#show interface eth-0-1 to check the state of eth-0-1 port on the switch

#interface eth-0-1 to enter the eth-0-1 port

#no switchport to put the eth-0-1 port in L3 mode to make it the routed port

3. Assegnare un indirizzo IP alla porta eth-0-1

#no shutdown to activate the eth-0-1 port

4. Impostare l'indirizzo IP del computer per assicurarsi che sia nella stessa rete con la porta eth-0-1

5. Eseguire il ping dell'indirizzo IP del computer per verificare che non vi siano errori nei passaggi precedenti

6. Accedere alla Web UI con l'indirizzo IP corrispondente

 

Come configurare la VLAN tramite CLI e interfaccia Web?

Nelle implementazioni VLAN, una LAN viene suddivisa in più reti VLAN con un unico switch fisico. Allo stesso tempo, è necessario effettuare alcune configurazioni sullo switch per adattarlo alle particolari modifiche delle architetture di rete. Si veda il video di seguito per scoprire come configurare una VLAN tramite l'interfaccia CLI e Web con lo switch leaf per data center FS S5850-32S2Q.

Configurazione VLAN tramite CLI

Come mostrato nel video qui sopra, ci sono quattro passaggi per configurare una VLAN tramite la CLI. Eseguendo il comando di configurazione VLAN elencato nella tabella sottostante, si potranno visualizzare e gestire tutte le VLAN create sullo switch.

Procedura Comando Scopo
Passo 1 #enter Accedere all'interfaccia CLI
Passo 2 #configure terminal Accedere alla modalità di configurazione globale
Passo 3 #vlan database Entrare in modalità di configurazione VLAN
Passo 4 #show vlan all Controllare i dettagli di tutte le VLAN su questo switch

Configurazione VLAN tramite interfaccia Web

La configurazione della VLAN nell'interfaccia Web è piuttosto semplice. Eseguendo i tre passaggi seguenti, è possibile aggiungere o eliminare la VLAN nella Gestione servizi dell'interfaccia Web.

Fase 1: Aprire il browser e digitare l'indirizzo IP 192.168.1.1.

Fase 2: accedere con il nome utente e la password del proprio account per accedere all'interfaccia web

Fase 3: è possibile aggiungere o eliminare la VLAN in Gestione servizi

 

Conclusioni

Sia la CLI che l'interfaccia Web sono metodi di configurazione per gestire e monitorare gli switch dati. La funzionalità CLI è più spesso supportata dagli switch di fascia alta. Tuttavia, gli switch Ethernet con configurazione di basso livello sono accessibili solo tramite l'interfaccia Web invece che tramite la CLI. Gli switch Ethernet della serie FS S5800/S5850/S8050 possono essere configurati sia tramite la CLI che tramite l'interfaccia utente Web. I cavi della console e i cavi di messa a terra utilizzati per collegare gli switch sono inclusi nelle confezioni dei prodotti. Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci tramite sales@fs.com.

Articolo correlato: Conoscere la tecnologia delle LAN virtuali (VLAN)

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.5k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.5k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza