Italia

VoIP o linea fissa: Qual è il migliore sistema telefonico per la vostra azienda?

Aggiornato il 13 Feb 2023 by
1.5k

La scelta di del sistema telefonico può essere una decisione molto importante per ogni azienda. I sistemi telefonici VoIP e le linee fisse hanno i propri vantaggi e svantaggi. Quali sono gli esatti vantaggi che fanno sì che i telefoni VoIP siano scelti da un numero sempre maggiore di aziende al posto delle linee fisse? VoIP o linea fissa, quale sistema telefonico è il migliore per la vostra azienda? In questa guida analizzeremo i pro e i contro dei sistemi telefonici VoIP e delle linee fisse.

Sommario

Cosa è un sistema telefonico VoIP?

I vantaggi dei telefoni VoIP

Contro dei telefoni VoIP

Cosa è un sistema a linea fissa?

I vantaggi dei telefoni fissi

Contro dei telefoni fissi

VoIP vs. linea fissa: Aspetti da considerare nella scelta

Conclusione

VoIP e linea fissa: Nozioni di base sui telefoni VoIP

Cosa è un sistema telefonico VoIP?

VoIP, sigla di Voice over Internet Protocol, è una tecnologia che consente di effettuare chiamate telefoniche utilizzando una connessione a Internet anziché una linea telefonica analogica tradizionale che utilizza i fili per stabilire la connessione. Un sistema telefonico VoIP funziona convertendo l'audio in pacchetti di dati trasmessi via Internet a un provider VoIP. Presenta le funzioni di receptionist virtuale, inoltro automatico delle chiamate, composizione multidirezionale e segreteria telefonica tramite e-mail non presenti sui telefoni fissi.

VoIP Phone System

Vantaggi dei telefoni VoIP

Economicità

Il costo contenuto è uno dei principali vantaggi dei telefoni VoIP. Poiché le telefonate vengono effettuate tramite Internet, l'unico costo addebitato è quello dell'accesso a Internet piuttosto che dei minuti di chiamata o del servizio telefonico aggiuntivo. Il VoIP è spesso adottato come soluzione economica per le chiamate a lunga distanza, perché le chiamate internazionali tramite un'applicazione VoIP sono solitamente gratuite.

Connessione ovunque

Con i sistemi telefonici VoIP, i servizi vocali della vostra azienda possono essere gestiti a distanza tramite Internet. Le applicazioni mobili o i softphone per PC possono essere utilizzati al posto dei telefoni fissi dell'ufficio per trasferire le chiamate, metterle in attesa ed effettuare chiamate in uscita con il numero dell'ufficio.

Qualità audio HD

I telefoni VoIP sono dotati di qualità vocale HD. Grazie al supporto di protocolli e codec avanzati e a una connessione Internet affidabile, i telefoni VoIP sono in grado di offrire una qualità audio chiara e costante ad alta fedeltà.

Scalabilità e facilità di configurazione

I sistemi VoIP consentono di rimuovere o aggiungere linee telefoniche a seconda delle necessità. Permettono di aggiungere senza problemi dispositivi come i telefoni fissi al sistema. I sistemi telefonici VoIP eliminano la necessità di installare linee telefoniche fisiche. È sufficiente collegare i telefoni IP alla rete esistente tramite linee Ethernet.

VoIP phones

Contro dei telefoni VoIP

Dipendenza da Internet

L'affidabilità di Internet gioca un ruolo molto importante quando si adottano sistemi telefonici VoIP. La qualità audio dei telefoni VoIP dipende in larga misura dalla larghezza di banda di Internet. Per garantire una qualità audio decente ed evitare la caduta delle chiamate è indispensabile una connessione Internet potente e affidabile.

Chiamate d'emergenza

I telefoni VoIP non sono in grado di supportare i servizi di chiamata di emergenza, il che significa che le aziende devono spesso avere un telefono fisso di riserva per le situazioni di emergenza. D'altra parte, dato che la maggior parte delle persone dispone di telefoni cellulari, la probabilità di non riuscire a contattare un operatore di emergenza è bassa.

VoIP e linea fissa: Nozioni di base sui telefoni fissi

Cosa è un sistema a linea fissa?

Un sistema a linea fissa è un modello tradizionale di servizi telefonici e funziona tramite fili di rame che partono da una società di telecomunicazioni locale o nazionale fino alla sede. Trasmette audio utilizzando segnali elettrici su cavo e il servizio audio può viaggiare solo dove sono presenti i cavi.

Vantaggi dei telefoni fissi

Qualità costante

La connessione tramite cavo rende i telefoni fissi molto affidabili nell'effettuare e ricevere chiamate. I telefoni fissi possono essere utilizzati per ottenere una qualità audio e delle chiamate nettamente migliore e senza interruzioni quando i servizi Internet sono inaffidabili.

Sicurezza

L'indirizzo del proprietario può essere rintracciato con i numeri di rete fissa assegnati al nome del proprietario dell'immobile, soprattutto in caso di emergenza.

Contro dei telefoni fissi

Mancanza di flessibilità

Le tecnologie di comunicazione sono in continua evoluzione. Le comode telefonate a distanza da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento stanno diventando sempre più una necessità aziendale. I sistemi telefonici fissi non sono sufficientemente flessibili per un futuro ampliamento delle linee fisse, soprattutto per le piccole e medie imprese che stanno per passare a grandi aziende che richiedono un'espansione dei sistemi telefonici.

Costo più elevato

Quando si utilizzano i sistemi di telefonia fissa, vengono addebitati molti servizi telefonici. Rispetto ai sistemi telefonici VoIP, che comportano solo costi per il servizio Internet, un sistema telefonico fisso costa molto di più, come tasse e costi aggiuntivi, soprattutto per le chiamate interurbane.

Chiamate spam

I numeri fissi sono più esposti agli spammer per le chiamate indesiderate di ogni tipo. Potreste essere più inclini a ricevere chiamate di spam su un numero fisso che su un numero VoIP o mobile.

VoIP vs. linea fissa: Aspetti da considerare nella scelta

VoIP vs. sistemi telefonici fissi, quale è meglio per la vostra azienda? La seguente tabella riassume i vari aspetti.

Caratteristiche e funzionalità VoIP Linea fissa
Chiamate utente-utente Richiesto il PBX
Facile da configurare Molto Normale
Assistente automatico Incluso Richiesto il PBX
Internet richiesto Almeno 100 Kbps per linea No
Numero di telefono privato Incluso Variabile
Estensioni del telefono Incluso Richiesto il PBX
Integrazioni (CRM, SMS, sondaggi) No
Instradamento delle chiamate Incluso gratuitamente Addebitato
Segreteria telefonica per le aziende Inclusa gratuitamente Addebitata
Interurbana nazionale Inclusa gratuitamente Opzionale e a pagamento
Costo di installazione $0 $108-$266 per jack
Costo mensile Chiamate gratuite e illimitate $42 per linea in media

Aziende di diverse dimensioni hanno standard diversi per quanto riguarda l'acquisto dei sistemi telefonici, come ad esempio le spese di installazione, i costi dei servizi telefonici, la flessibilità, la funzionalità, ecc. Ecco alcuni fattori principali che si suggerisce di prendere in considerazione al momento della scelta.

Caratteristiche e vantaggi

La prima cosa da fare prima di decidere quale scegliere è capire quali sono le caratteristiche e i vantaggi più importanti per la propria azienda. Assicuratevi che il sistema telefonico scelto sia il più vantaggioso per la vostra azienda, non solo per il momento ma anche a lungo termine.

Costi

Quando si spende del denaro, si vuole pagare per le caratteristiche desiderate che si vogliono includere nel nuovo sistema. Il VoIP tende a essere più economico rispetto alla linea fissa, poiché i costi di installazione sono inferiori e non vi è alcun costo per le tariffe a lunga distanza. A parte i costi del servizio, è necessario pagare altre apparecchiature, come ad esempio PBX se si decide di scegliere i telefoni analogici fissi. Pertanto, a lungo termine, il sistema telefonico VoIP è la scelta più conveniente.

Scalabilità futura

Nel confronto tra telefoni VoIP e telefoni fissi, i sistemi telefonici VoIP sono più flessibili da scalare e più facili da mantenere rispetto ai tradizionali telefoni fissi. Se gestite un'azienda in rapida crescita o una piccola o media impresa che ha il potenziale per crescere, i sistemi telefonici VoIP con maggiore scalabilità vi faranno risparmiare molto denaro ed energia quando deciderete di aggiornare i vostri sistemi telefonici aziendali.

Conclusioni

Grazie al supporto della tecnologia VoIP, le comunicazioni aziendali stanno rapidamente passando dalla linea telefonica fissa tradizionale ai sistemi telefonici VoIP, in virtà della loro scalabilità, dell'efficacia dei costi e così via, soprattutto alla luce del cambiamento del panorama lavorativo, con la crescente distribuzione della forza lavoro e la continua espansione delle operazioni remote.

La scelta tra i sistemi telefonici VoIP e i sistemi telefonici fissi deve dipendere dalle caratteristiche più importanti che la vostra azienda preferisce. Il VoIP è una tecnologia più avanzata, guidata dalle esigenze delle aziende moderne. Per la maggior parte delle piccole e grandi imprese, i telefoni VoIP sono senza dubbio la scelta più saggia.

FS fornisce soluzioni telefoniche professionali VoIP per le aziende e si dedica alla semplificazione delle comunicazioni aziendali, rendendo tutto più semplice.

FS VoIP phone system

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.5k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.5k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza