Italia

FAQ sulle webcam: Tutto quello che devi sapere sulle videocamere

Aggiornato il 04 Gen 2023 by
1.5k

Domande frequenti sulle webcam

D1: Una webcam da 1080p è sufficiente?

A1: Nella maggior parte dei casi è necessaria una webcam ad alta risoluzione. Cercate una risoluzione di acquisizione video di almeno 720p o superiore. Una webcam da 1080p è migliore di quella da 720p e sta diventando una scelta accessibile per molti utenti. Attualmente, le webcam di qualità più elevata presenti sul mercato sono in grado di registrare in risoluzione Ultra HD 4K, per offrire un'esperienza video ottimale.

D2: 30fps sono buoni per una webcam?

A2: Frequenze di fotogrammi più elevate garantiscono una registrazione e uno streaming video più fluidi. 15 fotogrammi al secondo (fps) sono ormai datati, mentre 30 fps è il minimo per la maggior parte delle videocamere. Le webcam di fascia alta possono acquisire 60 fps o fino a 120 fps a 1080p. Utilizzare una webcam con una frequenza di fotogrammi di almeno 30 fps nel caso in cui si trasmettano video mossi.

D3: I laptop o i desktop hanno una videocamera integrata?

La maggior parte dei moderni computer portatili e all-in-one è dotata di webcam integrate nel display. A differenza dei computer portatili, i desktop non hanno webcam "integrate". Se ne aveste una, probabilmente andrà collegata al PC tramite una porta USB.

D4: La videocamera di un computer portatile può essere utilizzata come webcam?

A4: Sì, sia Windows che macOS possono riconoscere automaticamente la videocamera come webcam, disponibile per Zoom, Google Meet, FaceTime o altri software comunemente utilizzati per le videochiamate. Tuttavia, la maggior parte dei portatili più venduti sul mercato supporta solo 720p/30fps rispetto alle webcam esterne che offrono migliori effetti video.

D5: Webcam integrate o esterne, quali sono le differenze?

A5: Rispetto alle webcam integrate, le webcam esterne hanno prestazioni migliori in termini di specificità e una tecnologia più avanzata nelle funzioni: risoluzione più elevata, prestazioni audio più naturali e campo visivo più ampio con messa a fuoco automatica, tracking AI disponibile a scelta. Flessibili da usare e progettate per scenari specifici come il lavoro a distanza, la formazione online, ecc. Una tabella di confronto, con i pro e i contro delle webcam incorporate rispetto a quelle esterne si trova nel seguente articolo di riferimento.

Per saperne di più: Perché una webcam esterna è meglio di una webcam integrata?

Built-in vs External Webcam

D6: È davvero necessario coprire la webcam?

A6: I computer portatili non dispongono di una copertura per la privacy, ma alcune webcam hanno una copertura integrata per la privacy. Come suggerisce il nome, la chiusura del coperchio per la privacy con la linguetta di scorrimento in alto assicura la privacy. Sarebbe più sicuro coprire la webcam perché non si può mai sapere chi vi sta osservando dall'altra parte. Se un ficcanaso ha accesso alla vostra webcam, potrebbe raccogliere filmati per estorcere, ricattare o creare scompiglio nella vostra vita.

D7: Qual è la migliore webcam?

A7: I seguenti fattori contribuiscono alla buona qualità complessiva di una webcam di qualità:

  • Alta definizione vs. Ultra HD: Full HD 1080p o 4K

  • La frequenza dei fotogrammi è di almeno 30 fps

  • Campo visivo ampio e adeguato

  • Prestazioni audio stereo HD

  • Correzione automatica della luce

  • Autofocus / posizionamento AI se necessario

  • Supporto del sistema operativo del dispositivo

  • Plug and play, facile da usare

Si veda Suggerimenti per la selezione della webcam per scegliere la migliore webcam per il vostro laptop o PC.

D8: Una buona webcam vale i soldi che costa?

A8: "Ho bisogno di una webcam?". Se vi viene in mente questa domanda, è probabile che abbiate preso in considerazione l'idea di investire in una webcam da un po' di tempo. Durante il periodo della COVID-19, molte aziende hanno scelte le videoconferenze invece delle riunioni faccia a faccia e le scuole hanno adottato corsi online per rispondere alla pandemia. Il lavoro da casa, l'e-learning e lo streaming in diretta sono elementi frequenti nella nostra vita quotidiana. Se avete bisogno di una di queste funzioni, vale la pena di acquistare una webcam di qualità.

FS Webcam Series

Continua a leggere > Per vedere come le webcam FS fanno la differenza!

Portfolio Webcam FS

D1: Le webcam FS sono dotate di microfono?

A1: La maggior parte dei modelli di webcam esterne FS ha due microfoni stereo di alta qualità incorporati. (FC270S è una web camera dal design all-in-one con quattro microfoni). Sono in grado di fornire una qualità audio simile agli standard di alta definizione. Le tecnologie di cancellazione dell'eco acustico e di riduzione del rumore rendono le chiamate naturali, riducendo il rumore ed eliminando l'eco.

D2: Gli FC270S possono essere utilizzati come normali altoparlanti sul PC?

A2: Sì, questa webcam è dotata di 4 microfoni e 2 altoparlanti integrati. Gli altoparlanti possono essere utilizzati da soli senza la videocamera e, se necessario, possono essere utilizzati come normali altoparlanti. Gli utenti possono passare dagli altoparlanti integrati a quelli esterni in modo flessibile.

Q3: Quali sono gli scenari di applicazione delle webcam FS?

A3: Le webcam FS offrono agli ambienti di riunione di piccole dimensioni un'esperienza di collaborazione video eccellente per riunioni senza interruzioni, ideale per le conferenze da remoto, per l'home office e per l'e-learning.

D4: Posso utilizzare la webcam FS per le riunioni Zoom?

A4: Assolutamente sì. Oltre a Zoom, le webcam FS sono compatibili con altri software importanti come Microsoft Teams, Skype, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting, ecc. Supportano inoltre Windows, Mac OS, Smart TV e altri ancora.

D5: Come impostare le Webcam FS?

A5: Le webcam FS appena lanciate possono essere collegate senza installare il driver. Non sono necessarie noiose operazioni di configurazione e installazione: è sufficiente collegare l'USB al computer per identificare la webcam USB. È possibile collegarla a un computer portatile, a un desktop o a una smart TV con un cavo USB e avviare immediatamente il software video. (Una piccola regola: installare la webcam seguendo le istruzioni di installazione del produttore, quindi impostare le impostazioni della webcam dalle preferenze)

FS Webcam Installation

D6: Qual è la copertura della garanzia delle Webcam FS?

A6: FS offre una garanzia di 2 anni e un supporto tecnico gratuito per i clienti. Contattate il vostro account manager per maggiori dettagli.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza