Quali Sono i Casi di Applicazione del 10G CWDM SFP+?
Grazie alla facilità di sviluppo e all'economicità, le reti CWDM 10G sono state applicate in vari settori, sebbene offrano una capacità di dati inferiore rispetto alle reti DWDM. I moduli 10G CWDM SFP+ possono trasmettere più protocolli a lunghezze d'onda specifiche, come la tecnologia di rete passiva. L'articolo esaminerà esempi di applicazioni di reti 10G CWDM SFP+ in diversi settori.
Vantaggi della Soluzione SFP+ CWDM 10G
Di seguito sono riportati i principali vantaggi delle soluzioni vantaggi di 10G CWDM SFP+:
-
Il Mux/Demux CWDM offre una soluzione economica e priva di alimentazione per la progettazione della rete.
-
Le reti 10G possono essere facilmente aggiornate a 40G o 100G, supportando l'aumento delle connessioni e l'espansione dei canali.
-
Il costo delle apparecchiature di rete 10G è basso e i componenti come i Mux/Demux CWDM a 8 canali e i moduli ottici CWDM 10G sono ancora più bassi, rendendo l'implementazione più economica.
Come Implementare una Rete CWDM 10G?
Come detto in precedenza, la rete 10G CWDM SFP+ è stata ampiamente diffusa in vari settori. Ecco le infrastrutture di rete CWDM più comuni.
Configurazione Punto a Punto
Le reti CWDM punto-punto sono la forma più elementare di rete CWDM SFP+ 10G, che può essere ampliata in sistemi di rete più complessi incorporando componenti come gli OADM CWDM.
Collegamento Punto a Punto a Doppia Fibra: I client possono aggiungere o eliminare fino a otto canali (Gigabit Ethernet o Fiber Channel) all'interno di una coppia di fibre monomodali, riducendo notevolmente la richiesta di fibre aggiuntive. Per la ridondanza, è possibile aggiungere o rimuovere canali di backup all'interno di una seconda coppia di fibre monomodali per stabilire un collegamento ridondante punto-punto. La figura seguente illustra un collegamento punto-punto a doppia fibra con 4 lunghezze d'onda (lambda).
Collegamento Punto a Punto a Fibra Singola: Inviando e ricevendo segnali a lunghezze d'onda diverse all'interno della stessa fibra ottica, è possibile trasmettere fino a quattro canali su una singola fibra. La figura seguente illustra un collegamento punto-punto a fibra singola con 4 lunghezze d'onda (lambda).
Configurazione Hub-and-spoke (ad anello)
In una configurazione hub-and-spoke (ad anello), numerosi nodi satellitari sono collegati a un hub centrale tramite un anello in fibra monomodale. Ogni collegamento da hub a nodo può contenere uno o più canali e la connessione bidirezionale dell'anello in fibra garantisce la resilienza contro i tagli della fibra. Questa architettura CWDM SFP+ 10G è ampiamente utilizzata per le reti di accesso metropolitane dei service provider.
Configurazione a Rete (ad anello)
Le distribuzioni mesh sono una combinazione di hub-and-spoke e connessioni punto-punto o addirittura multiple punto-punto in parallelo sullo stesso collegamento ottico.
Le reti ad anello CWDM SFP+ sono adatte per l'interconnessione di reti locali (LAN) e reti di area di archiviazione (SAN) geograficamente disperse. Le aziende possono trarre vantaggio dalla tecnologia CWDM utilizzando connessioni multiple Gigabit Ethernet. Come illustrato di seguito, quattro edifici sono interconnessi da diversi multiplexer/demultiplexer CWDM a 8 canali.
Casi di Applicazione della Rete SFP+ 10G CWDM
Fornitore di Servizi Internet
I moduli 10G CWDM migliorano significativamente l'efficienza delle reti in fibra ottica trasmettendo più segnali su una singola fibra utilizzando lunghezze d'onda diverse. Nella figura, i moduli CWDM 10G collegano due switch Cisco utilizzando una configurazione che comprende quattro unità multiplexer/demultiplexer CWDM a 8 canali, ottenendo una comunicazione ad alta capacità con due sole fibre ottiche e massimizzando così il potenziale dell'infrastruttura esistente.
Rete Campus
Con la continua espansione dei campus e l'emergere di nuove applicazioni, la domanda di larghezza di banda è in costante aumento e richiede investimenti significativi. La rete CWDM 10G, con i suoi vantaggi di conservazione delle risorse in fibra e di riduzione dei costi, diventa la scelta ideale per le applicazioni di rete dei campus. Il diagramma seguente illustra l'applicazione di FS 10G CWDM SFP+ in una rete campus, che offre i vantaggi di un'elevata larghezza di banda, bassa latenza e risparmio economico.
Conclusione
Le reti CWDM, grazie alla facilità di implementazione e all'economicità, sono state applicate in diversi settori. FS.COM offre componenti di rete 10G CWDM SFP+ e supporto tecnico a prezzi convenienti, che lo rendono una risorsa eccellente per la costruzione di una rete 10G CWDM SFP+.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022