Cosa è un data center containerizzato: Pro e contro
L'ascesa dell'economia digitale ha promosso uno sviluppo rapido e vigoroso di settori come il cloud computing, l'Internet of Things e i big data, determinando maggiori requisiti per i data center. Gli svantaggi dei data center tradizionali stanno gradualmente emergendo, facendo sì che essi siano sempre meno in grado di far fronte alle esigenze del mercato. Un data center containerizzato prefabbricato soddisfa queste nuove esigenze e sta perciò attraversando un periodo di rapido sviluppo.
Cosa è un data center containerizzato?
Un data center containerizzato è una struttura data center contenuta in un container. Vi sono diverse tipologie di data center containerizzati, a partire da semplici container IT fino a sistemi completi con architetture IT fisiche integrate.
Generalmente, un data center containerizzato include attrezzature di rete, server, sistema di raffreddamento, UPS, percorso cavi, dispositivi d'archiviazione, illuminazione e sistemi di sicurezza.
Pro di un data center containerizzato
Portabilità e durabilità
I data center containerizzati sono fabbricati in strutture manifatturiere e consegnati agli utenti finali in container. Grazie alla containerizzazione, questi data center sono flessibili da muovere ed economici in confronto ai data center tradizionali. I container sono inoltre a prova di polvere e acqua e resistenti agli urti, rendendoli adatti ad ambienti estremi.
Implementazione rapida
Diversamente dai data center tradizionali caratterizzati da flessibilità limitata e gestione difficile, i data center containerizzati sono prefabbricati e pretestati nella fabbrica, trasportati poi direttamente al sito d'utilizzo per l'installazione diretta. Con accesso ad energia elettrica, rete e acqua, un data center containerizzato può operare adeguatamente. Il periodo di implementazione in sito per i data center containerizzati è dunque ridotto in maniera rapida e flessibile a 2-3 mesi.
Efficienza energetica
I data center containerizzati sono progettati per avere alta efficienza energetica, un dato che limita in maniera efficace i costi operativi. Questi data center permettono ai sistemi energetico e di raffreddamento di far corrispondere capacità e workload, migliorando l'efficienza di lavoro e riducendo la sopra-configurazione. Più specificatamente, i data center containerizzati utilizzano sistemi di raffreddamento in fila per distribuire l'aria agli hotspot adiacenti con una gestione rigorosa del flusso d'aria, migliorando grandemente l'utilizzo dell'aria fredda, risparmiando spazio e costi energetici nella sala serve, e riducendo la power usage efficiency (PUE).
Alta scalabilità
In virtù del suo caratteristico design modulare, un data center containerizzato è semplice da installare ed espandere. Più data center possono essere aggiunti all'architettura modulare dei data center containerizzati, seguendo i requisiti necessari ad ottimizzare la configurazione IT. Grazie all'alta scalabilità, i data center containerizzati possono soddisfare le mutevoli esigenze d'organizzazione rapidamente e senza sforzo.
Contro di un data center containerizzato
Prestazioni di elaborazione limitate: Sebbene contenga l'intera struttura IT, un data center containerizzato non possiede comunque la stessa capacità di elaborazione dati di un data center tradizionale.
Bassa sicurezza: Data center containerizzati isolati sono più vulnerabili a intrusioni rispetto ai data center localizzati in edifici. Inoltre, in assenza di numerose ridondanze integrate, un intero data center containerizzato può essere arrestato da un singolo punto di rottura.
Mancanza di disponibilità: Fornire utenze e rete per data center containerizzati situati in aree margine può essere difficile e costoso.
Conclusioni
Nonostante alcuni limiti, i data center containerizzati hanno chiari vantaggi rispetto ai data center tradizionali. Sia da un punto di vista dell'investimento immediato a breve termine che dei costi operativi sul lungo termine, i data center containerizzati sono diventati al momento il trend del futuro nella costruzione dei data center.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022