Italia

Cosa è un'OTN — Optical Transport Network?

Aggiornato il 20 Feb 2023 by
5.8k

Con la crescita repentina del traffico digitale e la crescente gamma di applicazioni affamate di larghezza di banda, la rete di trasporto ottico (OTN) si sta evolvendo da rimedi DWDM point to point alle applicazioni di rete ottica scalabili e robuste che soddisfano un'ampia varietà di segnali dei clienti con requisiti di servizio altrettanto variegati. I carrier stanno ponendo particolare enfasi sull'OTN anche nell'area metropolitana, dove si sta passando rapidamente da SONET/SDH al WDM (wavelength-division multiplexing). Con l'obiettivo di aumentare la larghezza di banda e la funzionalità della rete, l'OTN offre un modo per supportare diversi tipi di traffico in modo più economico rispetto alle reti SONET/SDH.

 

Cosa è una rete OTN?

Definita dal settore di standardizzazione delle telecomunicazioni UIT (ITU-T), l'OTN è una tecnologia di wrapper digitale che fornisce un modo efficiente e accettato a livello globale per multiplexare diversi servizi su percorsi ottici di luce. La tecnologia OTN o digital wrapper fornisce un quadro di riferimento a livello di rete che aggiunge funzionalità simili a SONET/SDH ad attrezzature WDM. Crea una rete trasparente e gerarchica progettata per l'uso su dispositivi WDM e TDM. (Ulteriori informazioni sui sistemi WDM e TDM sono disponibili in Evoluzione delle bande di lunghezza d'onda ottiche.)

OTN integra le funzioni di trasporto, multiplazione, instradamento, gestione, supervisione e crea connessioni client OTN (ad esempio SONET/SDH, IP, ATM) nelle reti metro e core. Oggi è ampiamente diffuso nelle reti di trasporto ottico a pacchetto DWDM metropolitane, regionali e a lungo raggio.

OTN (Optical Transport Network)

 

Cinque vantaggi principali della rete OTN

La rete OTN combina i vantaggi della trasmissione ottica e dell'elaborazione elettrica per fornire connessioni end-to-end e trasparenti, una maggiore efficienza spettrale e capacità di trasmissione di grande portata per le trasmissioni a lungo raggio. I principali vantaggi della rete OTN sono presentati di seguito.

Gerarchia standard—Gli standard OTN includono una gerarchia di multiplazione standard, che definisce esattamente il modo in cui i segnali a velocità inferiore salgono nei payload a velocità superiore. Ciò consente alla piattaforma WDM di spostare i servizi a velocità inferiore all'interno delle lunghezze d'onda da 10Gbps, 40Gbps o 100Gbps, senza dover ricorrere a demultiplexing di lunghezze d'onda esterne e interconnessioni manuali.

Espansione della capacità di trasporto—Le reti OTN forniscono l'infrastruttura sottostante ad alta capacità per le reti core interoffice, metropolitane interoffice e di accesso aziendale a banda larga. I carrier utilizzano le reti OTN per supportare il maggior numero di servizi con il minor numero di infrastrutture.

Costo ridotto—Grazie al trasporto di più client su un'unica lunghezza d'onda e alla conservazione dei loro requisiti specifici, la rete OTN riduce il costo complessivo del trasporto e garantisce un utilizzo efficiente della larghezza di banda.

Flessibilità del trasporto—Gli operatori di rete possono utilizzare le tecnologie necessarie per supportare le attuali richieste di trasporto, consentendo al contempo l'adozione futura di nuove tecnologie in base alle esigenze aziendali. Può essere facilmente scalato a reti ad anello, reti end-to-end e reti mesh.

Trasparenza dei tempi—La trasparenza dei tempi è importante per offrire servizi all'ingrosso a fornitori terzi. La trasparenza di OTN consente alle reti di trasportare qualsiasi servizio, compresi Ethernet, storage, video digitale e SONET/SDH, senza interferire con la temporizzazione del cliente.

 

Soluzioni di rete per il trasporto ottico

MUX/DEMUX WDM, multiplexer ottico Add/Drop (OADM), EDFA, transponder/muxponder WDM, scheda di protezione della linea ottica (OLP), attenuatore ottico variabile (VOA), ecc. sono i prodotti utilizzati nelle reti OTN. In base ai diversi requisiti di ogni singola attività di rete, le apparecchiature impiegate in una rete OTN possono essere varie. Di seguito sono elencati alcuni prodotti comuni basati su OTN e le loro funzioni.

Articolo Funzione
WDM MUX/DEMUX Fornire una divisione e un multiplex del segnale ad alte prestazioni
OADM Aggiunta/riduzione delle lunghezze d'onda selezionate in uno o più canali
EDFA Estendere il budget di potenza su lunghe distanze
Transponder/Muxponder WDM Fornisce funzioni di conversione dei segnali elettrici e ottici e di conversione della lunghezza d'onda/funzionalità aggiuntiva di multiplazione
OLP Protezione della linea ottica per il monitoraggio della potenza ottica e la commutazione automatica
VOA Attenuatore ottico variabile per la gestione della potenza ottica
 

Cose da sapere prima di implementare una rete OTN

Se state per implementare una rete OTN da soli o per ottenere una soluzione OTN personalizzata dai fornitori di soluzioni, ci sono alcuni dettagli e requisiti che dovete conoscere in anticipo.

Quante campate avete e quanto distano tra loro?

La distanza specifica trasportata dalla rete determinerà l'attrezzatura fondamentale necessaria nel sistema OTN. In particolare, la distanza di trasmissione tra ogni span indicherà se il modulo di compensazione della dispersione (DCM) sarà necessario per compensare il link in fibra ottica.

Qual è il tipo di fibra e la perdita di link (tipica 0,25dB/KM)?

Le soluzioni OTN offerte dai fornitori di soluzioni possono essere adattate sia al tipo di fibra doppia che a quella singola. E la perdita di link è necessaria per collocare i transceiver ottici più appropriati e alcuni componenti attivi, come ad esempio gli amplificatori EDFA.

Qual è la velocità di trasmissione dei dati tra ogni campata? E quante aziende intendete trasmettere?

Chiarire la velocità di trasmissione dei dati e la capacità per ogni span della rete è utile per scegliere i tipi più pratici di MUX o OADM per l'attuale infrastruttura OTN. Inoltre, una buona acquisizione del numero di aziende che si intende implementare può aprire la strada alla futura espansione della rete.

Conclusioni

La tecnologia OTN rappresenta complessivamente sia un balzo in avanti tecnico nel networking ottico rispetto a SONET/SDH, sia un'opportunità commerciale per i carrier e i service provider. Le reti OTN possono sfruttare appieno l'infrastruttura di trasporto nell'era della convergenza dati/trasporto, offrendo ai carrier una flessibilità architetturale senza precedenti, indipendenza dal protocollo client e differenziazione dei servizi. La rete OTN è diventata matura e continuerà certamente a evolversi con l'aumento della domanda di traffico.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza