CWDM e DWDM: Quali sono le differenze?
Quando si parla di OTN (Optical Transport Network), esistono due tipi principali di sistemi WDM (Wavelength Division Multiplexing): Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) e Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM). Si tratta di due moderne tecnologie WDM, entrambe utilizzate per aumentare la larghezza di banda della fibra combinando segnali ottici di diverse lunghezze d'onda su un unico filamento di fibra. Ma quali sono le differenze tra CWDM e DWDM?
WDM, CWDM e DWDM: Wiki
Per capire meglio la differenza tra CWDM e DWDM, è meglio chiarire innanzitutto cosa siano WDM, CWDM e DWDM.
Cosa è WDM?
WDM è una tecnologia per il trasporto di grandi quantità di dati tra siti. Aumenta la larghezza di banda consentendo l'invio simultaneo di diversi flussi di dati su un'unica rete in fibra ottica. In questo modo, WDM massimizza l'utilizzo della fibra e contribuisce a ottimizzare gli investimenti nella rete.
Cosa sono CWDM e DWDM?
Come già detto, CWDM e DWDM sono due tecnologie sviluppate sulla base di WDM, ma con schemi di lunghezza d'onda e applicazioni diverse. CWDM è una tecnologia flessibile che può essere implementata sulla maggior parte dei tipi di reti in fibra. In genere viene impiegata nella topologia point-to-point delle reti aziendali e delle reti di accesso alle telecomunicazioni. Mentre DWDM è considerato un'opzione per le reti metropolitane. Ora viene utilizzata anche per l'interconnessione dei centri dati e per le reti di servizi finanziari ed è spesso distribuita in una topologia ad anello.
CWDM e DWDM: Quali sono le differenze?
CWDM e DWDM sono entrambi metodi efficaci per risolvere il problema della crescente capacità di banda della trasmissione di informazioni. Ma differiscono tra loro per molti aspetti. Di seguito vengono presentate alcune differenze tra i sistemi CWDM e DWDM.
CWDM vs DWDM: Spaziatura dei canali
La spaziatura tra i canali è definita come la differenza nominale di frequenza o lunghezza d'onda tra due canali ottici adiacenti. CWDM ha una spaziatura più ampia rispetto a DWDM. È in grado di trasportare fino a 18 lunghezze d'onda CWDM con una spaziatura tra i canali di 20 nm nella griglia dello spettro da 1271 nm a 1611 nm. DWDM può trasportare 40, 80 o fino a 160 lunghezze d'onda con una spaziatura più stretta di 0,8/0,4 nm (griglia 100 GHz/50 GHz). Le lunghezze d'onda sono comprese tra 1525 e 1565 nm (banda C) e tra 1570 e 1610 nm (banda L).
CWDM vs DWDM: Distanza di trasmissione
Poiché le lunghezze d'onda DWDM sono altamente integrate nella fibra durante la trasmissione della luce, DWDM è in grado di raggiungere una distanza maggiore rispetto a CWDM. A differenza del sistema DWDM, CWDM non è in grado di percorrere distanze illimitate. La portata massima di CWDM è di circa 160 km. Mentre un sistema DWDM amplificato può andare molto più lontano.
CWDM vs DWDM: Modulazione laser
Il sistema CWDM utilizza il laser non raffreddato, mentre il sistema DWDM utilizza il laser di raffreddamento. Il laser di raffreddamento adotta una regolazione della temperatura che garantisce prestazioni migliori, maggiore sicurezza e una durata più lunga del sistema DWDM. Ma consuma anche più energia rispetto al laser non raffreddato a regolazione elettronica utilizzato da un sistema CWDM.
CWDM vs DWDM: Costo
Poiché l'intervallo di distribuzione della temperatura non è uniforme in una lunghezza d'onda molto ampia, la regolazione della temperatura è molto difficile da realizzare e l'uso della tecnica del laser di raffreddamento aumenta il costo del sistema DWDM. Inoltre, i dispositivi DWDM sono in genere quattro o cinque volte più costosi di un sistema CWDM. Tuttavia, il prezzo di un transceiver DWDM è inferiore di circa il 20-25% rispetto a un transceiver CWDM, grazie alla diffusione di DWDM.
CWDM vs DWDM: Vantaggi e svantaggi
Come già detto, la differenza principale tra DWDM e CWDM è la spaziatura tra i canali (il CWDM ha una spaziatura tra i canali quasi 100 volte più ampia). Ciò rende il CWDM una tecnologia più semplice, con conseguenti vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi in termini di costi, prestazioni e così via.
Vantaggi e svantaggi di CWDM
Vantaggi CWDM | Svantaggi CWDM |
---|---|
|
|
Vantaggi e svantaggi di DWDM
Vantaggi DWDM | Svantaggi DWDM |
---|---|
|
|
CWDM o DWDM: Quale scegliere?
L'enorme richiesta di una maggiore larghezza di banda ha determinato lo sviluppo di DWDM, diventato più popolare sul mercato. Inoltre, ha registrato grandi progressi nella riduzione dei costi. Tuttavia, CWDM ha ancora un vantaggio di prezzo per le velocità di connessione inferiori a 10G e per le brevi distanze. Con basse velocità di trasmissione dei dati, è attualmente più fattibile. In questo modo, CWDM e DWDM forniranno ciascuno un "adattamento" unico alla rete OTN e si integreranno piuttosto che sostituirsi a vicenda in futuro.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022