Italia

Qual è la portata ideale di un microfono per sale conferenze?

Aggiornato il 23 Mag 2023 by
968

Una buona qualità audio è essenziale per una collaborazione efficiente. Per ottenere un audio chiaro in una sala conferenze, è necessario scegliere microfoni con una portata ottimale. Diversi fattori possono giocare un ruolo importante, come modello e tipologia di microfono, le dimensioni della stanza e la configurazione dei microfoni. Questo articolo vi aiuterà a stimare la portata ideale del microfono per la vostra sala conferenze.

Pattern di acquisizione microfono comuni

Il pattern di acquisizione rappresenta la sensibilità del microfono ai vari suoni e la direzione da cui proviene il suono. Questi modelli svolgono un ruolo importante nel determinare la qualità del suono che si riceverà durante una teleconferenza. I microfoni si dividono in tre tipi principali di pattern di acquisizione: direzionale, bidirezionale e omnidirezionale.

Pattern di acquisizione direzionale

Il pattern di acquisizione direzionale, noto anche come pattern "cardioide", è progettato per acquisire il suono soprattutto dalla parte anteriore del microfono, ma il suono proveniente dai lati e dal retro non viene completamente respinto. Ciò significa che si concentra sull'acquisizione della voce dell'interlocutore.

Pattern di acquisizione bidirezionale

Il pattern di acquisizione bidirezionale non è sempre menzionato come uno dei principali pattern di acquisizione del microfono, sebbene esista ancora. Questo modello di acquisizione microfonica cattura l'audio da due direzioni opposte, il che significa che il suono proveniente dalla direzione superiore e inferiore può essere soppresso.

Pattern di acquisizione omnidirezionale

Come dice il nome, il pattern di acquisizione omnidirezionale cattura il suono a 360 gradi, in modo che la parte anteriore, i lati e la parte posteriore del microfono possano acquisire il suono in modo chiaro. Si tratta di un pattern di acquisizione ideale per le stanze con una buona acustica. Può catturare la voce di più interlocutori parlanti contemporaneamente.

Tipologia microfoni

Che si tratti di una conferenza audio o video, la regola generale è che più il microfono è vicino alla persona che parla, più breve deve essere la portata del microfono. In questo caso parliamo principalmente di microfoni autonomi come i vivavoce. I diversi tipi di microfono hanno requisiti diversi di distanza tra chi parla e il microfono. Esaminiamo i diversi tipi di microfono per le chiamate in conferenza.

Microfoni a collo di cigno

I microfoni a collo di cigno sono molto usati per conferenze, podi e sale riunioni. Offrono un audio ottimale in quanto chi parla è sempre posizionato vicino al microfono. Tuttavia, l'aspetto negativo è altrettanto evidente. Poiché di solito sono fissi, chi parla non può muoversi nella stanza quando utilizza questo tipo di microfono.

gooseneck mics

Microfoni palmari

I microfoni palmari sono ideali quando più relatori devono prendere la parola a turno. I relatori possono spostarsi nella stanza e passare facilmente il microfono a un altro oratore o ai membri del pubblico.

handheld mics

Microfoni indossabili

I microfoni indossabili consentono ai relatori di avere le mani libere. Sono perfetti per sale conferenze, seminari e sale polifunzionali. Aggiungendo un connettore per cuffie, i relatori possono anche conversare su una piattaforma di video chat.

wearable mics

Microfoni da tavolo

I microfoni da tavolo offrono coerenza e controllo quando la configurazione non cambia molto. Possono essere fissi su un tavolo o wireless per garantire la flessibilità. Per ottenere una buona qualità del suono, i microfoni da tavolo richiedono di solito che chi parla sia abbastanza vicino.

Tabletop mics

Microfoni da soffitto

I microfoni da soffitto offrono in genere una copertura migliore rispetto alle alternative da tavolo. Per le sale conferenze di grandi dimensioni, un solo microfono potrebbe essere sufficiente per catturare il suono a 360 gradi. Ma potrebbe essere necessario avere più di un microfono.

ceiling mics

Come stimare la giusta portata?

La giusta portata del microfono è anche legata alle dimensioni della stanza e alla sua configurazione. Negli spazi flessibili, se la configurazione cambia, la selezione della giusta tecnologia microfonica diventa ancora più complessa. In genere, per i microfoni autonomi, più la sala conferenze è grande, più è necessario un campo di ripresa del microfono più lungo. Ma quando si scelgono apparecchiature per conferenze dotate di microfoni, come ad esempio telecamere per conferenze, webcam, le cose potrebbero essere diverse.

Microfoni o vivavoce standalone

La maggior parte dei microfoni o dei vivavoce indipendenti è dotata di un pattern di acquisizione omnidirezionale. Per le sale conferenze di piccole dimensioni, che possono ospitare 4-6 persone, è sufficiente un microfono o un vivavoce con un raggio di acquisizione di 3 metri, poiché in questo caso la distanza massima tra due persone è solitamente inferiore a 3 metri.

Prendiamo ad esempio il vivavoce FS SP640 e il microfono di espansione MP-EXM-5M. Entrambi hanno un raggio d'azione di 6 metri con un pattern di acquisizione omnidirezionale, assicurando che tutti possano essere ascoltati con chiarezza, contribuendo così a creare collaborazioni efficaci.

standalone microphone

Per le sale conferenze di medie dimensioni che possono ospitare da 6 a 12 persone, possono essere necessari due microfoni per garantire una copertura completa. Per le sale conferenze più grandi, con più di 12 persone, può essere necessario installare più di due microfoni per garantire che la voce di ogni partecipante sia captata chiaramente, perché le persone potrebbero essere molto distanti tra loro.

In questo caso, il vivavoce FS SP630 è una buona scelta, con una portata di 5 m e acquisizione della voce a 360°. È possibile collegare due SP630 con un cavo margherita per coprire una sala conferenze con 12 partecipanti. Inoltre, è dotato di funzioni di cancellazione dell'eco acustica e di riduzione del rumore, per offrire un audio che riempie la stanza e un suono naturale.

FS SP630 speakerphone

Videocamere per conferenze o webcam con microfono

Per quanto riguarda le videocamere per conferenze o le webcam con microfono, la loro collocazione non è flessibile come quella dei microfoni o dei vivavoce standalone. Di solito, vengono montate sul televisore o posizionati vicino alla parete per garantire che tutti siano inquadrati. Ciò significa che dovrete considerare sia le dimensioni della stanza che la portata del microfono e assicurarvi che la voce della persona più lontana possa essere acquisita.

Per le piccole sale conferenze che possono ospitare 4-6 persone, non è un problema. Una videocamera per conferenze o una webcam con un raggio d'azione superiore a 3 m è sufficiente per garantire una copertura completa.

conference camera

Videocamere per conferenze FS consigliate

Videocamera per videoconferenze FC530: 2 microfoni omnidirezionali; raggio di acquisizione di 5 m

FC530-4K telecamera per videoconferenza: 2 microfoni omnidirezionali; raggio di acquisizione di 5 m

FC570S-4K videocamera per videoconferenze: 4 microfoni omnidirezionali; raggio d'acquisizione di 6 m

Webcam FS consigliate

Webcam FC270S: 4 microfoni omnidirezionali; raggio d'acquisizione di 6 m

Webcam FC270-4K: 2 microfoni omnidirezionali; raggio d'acquisizione di 5 m

Webcam FC270P: 2 microfoni omnidirezionali; raggio d'acquisizione di 5 m

Per le sale conferenze di medie e grandi dimensioni che possono ospitare più di 12 persone, potrebbe essere necessario considerare l'aggiunta di microfoni e vivavoce supplementari al tavolo per consentire una copertura completa. Questa combinazione può aiutare a garantire che la voce di ogni partecipante possa essere captata in modo chiaro.

expansion microphone

Conclusioni

In sintesi, la scelta di un microfono non è un tipo di acquisto valido per tutti. Quando si sceglie la portata ottimale di ricezione del microfono, è necessario considerare una serie di fattori tra cui modello e tipologia di microfono, le dimensioni della stanza e la configurazione del microfono. La maggior parte delle apparecchiature per conferenze è dotata di microfoni, come le videocamere per conferenze, webcam e telefoni IP. Dai un'occhiata a tutti i nostri prodotti telefonici e per conferenze e trova quello che si adatta alle tue esigenze per un'esperienza di conferenza di qualità.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza