Italia

Media converter vs switch: Quali sono le differenze?

Aggiornato il 21 Dic 2022 by
1.3k

I media converter e gli switch di rete sono oggi entrambi di vitale importanza nelle reti Ethernet. Le loro funzioni e applicazioni sono però diverse. Come scegliere allora i media converter o gli switch per la rete? Quali sono le differenze tra questi due dispositivi? In questo articolo vengono illustrati i media converter e gli switch in termini di definizione, velocità di trasmissione, installazione, funzioni e guida alla scelta.

 

Media converter vs switch: Quali sono le differenze?

Il media converter è un dispositivo molto economico e flessibile utilizzato principalmente per convertire i segnali elettrici del cablaggio di rete in rame a doppino incrociato (UTP) in segnali ottici per il cablaggio in fibra ottica. Consente di unire diversi formati di segnalazione in un'unica LAN ben funzionante. Lo switch di rete svolge un ruolo centrale per la comunicazione tra i dispositivi di rete cablati (computer, stampanti e PC) di rete. Lo switch di rete è solitamente collegato al router e consente di accedere a Internet attraverso il modem.

Velocità di trasmissione del media converter rispetto allo switch

Per quanto riguarda i media converter in fibra, ne esistono da 100M/1000M/10G attualmente disponibili sul mercato. Tra questi, i media converter 100M/1000M sono i più frequentemente utilizzati e sono diventati una soluzione economica per le reti domestiche e le PMI. Gli switch di rete possono essere suddivisi in switch da 1G, 10G, 25G, 100G e persino 400G per soddisfare le diverse esigenze di velocità di trasmissione dei dati. Prendiamo ad esempio le reti dei data center di grandi dimensioni, gli switch 1G/10G/25G sono principalmente usati al livello di accesso o considerati come switch ToR. Gli switch 40G/100G/400G sono utilizzati come switch core o spine.

Media converter vs switch: Installazione

I media converter sono semplici dispositivi hardware di rete, dotati di un numero inferiore di interfacce rispetto agli switch di rete, per cui il cablaggio e la connettività sono meno complessi. Possono essere installati su un desktop o su uno chassis. Poiché i convertitori multimediali sono dispositivi plug-and-play, il metodo di installazione è molto semplice: basta inserire i cavi corrispondenti nelle porte in rame e in fibra, quindi collegare i cavi ai dispositivi di rete a ciascuna estremità. Il video seguente mostra i processi di installazione dei convertitori multimediali nella rete.

Gli switch di rete possono essere utilizzati come unità indipendenti in casa o in piccoli uffici, oppure montati su un rack per reti più grandi. I cavi patch vengono solitamente inseriti nella porta di uno switch di rete per collegare un computer o altri dispositivi di rete. In alcuni ambienti ad alta densità di cablaggio, per organizzare i cavi si utilizzano anche componenti come pannelli patch, cassette per fibre e gestori di cavi. Per gli switch di rete managed, è necessaria anche una sorta di configurazione per l'esecuzione di funzioni come SNMP, VLAN, IGMP, ecc.

Media converter vs switch: Funzioni

I media converter da rame a fibra e da fibra a fibra sono due tipi di convertitori di media. Il primo può consentire la connessione di apparecchiature Ethernet basate su rame su un collegamento in fibra ottica per estendere i collegamenti su distanze maggiori, mentre il secondo può offrire connettività tra fibra multimodale e monomodale, tra fibra doppia e fibra singola, nonché la conversione da lunghezze d'onda standard (1310nm, 1550nm) a lunghezze d'onda WDM.

Rispetto ai media converter, le funzioni degli switch di rete sono molto più complesse e sono determinate dai sistemi operativi di rete (NOS). In base al livello di rete, possono essere suddivisi in switch di layer 2, di layer 3 e di layer 4. Di solito, gli switch di layer 2 sono gli switch di base per il trasporto dei dati e per il controllo degli errori su ogni frame trasmesso e ricevuto. Gli switch di layer 3 e 4 sono dotati di funzioni di routing per calcolare attivamente il modo migliore per inviare un pacchetto a destinazione e di altre funzioni avanzate, come MLAG, STP, VXLAN e così via.

 

Media converter vs switch: Quale scegliere?

Il media converter in fibra e lo switch hanno qualcosa in comune: entrambi i dispositivi possono essere utilizzati per collegare cavi in rame e in fibra ottica. Quando scegliere un media converter o uno switch di rete per una rete Ethernet? Di seguito sono riportate alcune linee guida per la scelta.

1. I media converter in fibra sono spesso utilizzati nei casi in cui i cavi Ethernet non possono essere coperti e i cavi in fibra ottica devono essere utilizzati per estendere la distanza di trasmissione con un budget limitato. Possono essere utilizzati sia per la costruzione di reti LAN che di reti trans-metropolitane, come il collegamento di reti dorsali aziendali e campus.

2. Uno switch di rete dispone di più porte per consentire a diversi dispositivi (come PC e stampanti) di comunicare all'interno della LAN. In altre parole, gli switch di rete aggiungono altri dispositivi alla rete per espandere la capacità della rete. Uno switch di rete è un dispositivo di rete flessibile che consente di aggiungere facilmente altri dispositivi cablati alla rete. Inoltre, può impedire che il traffico tra due dispositivi intralci gli altri dispositivi della stessa rete e consente di controllare la rete desiderata.

3. I media converter e gli switch di rete possono anche lavorare insieme. Ad esempio, quando gli switch di rete sono in rame e devono essere collegati tra loro con una distanza di trasmissione superiore a 100 m, i media converter sono necessari per trasmettere i segnali elettrici in segnali ottici. L'immagine di seguito mostra una tipica applicazione di rete backbone del campus con media converter e switch di rete.

Media Converters Application in Campus Backbone Networks.jpg

Figura 1: Applicazione dei media converter nelle reti backbone dei campus

 

Conclusioni

Un media converter e uno switch svolgono ruoli diversi ma possono lavorare insieme nella rete Ethernet. È bene ricordare che il media converter in fibra serve principalmente per la conversione da rame a fibra per estendere la distanza di trasmissione, mentre lo switch di rete serve a collegare tra loro i dispositivi per la condivisione dei dati e la comunicazione.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza