Italia

Cosa è un punto di accesso wireless e come sceglierlo

Aggiornato il 04 Gen 2023 by
816

La tecnologia alla base dell'accesso wireless si è sviluppata ed è cambiata drasticamente negli ultimi anni. A differenza delle ingombranti box difficili da usare di qualche anno fa, i moderni punti di accesso wireless sono facili da usare, da installare e da mantenere.

Con un numero sempre maggiore di aziende che aggiornano il proprio ambiente di rete wireless, la scelta del miglior punto di accesso Wi-Fi è estremamente cruciale. In questo articolo spieghiamo cosa sia un punto di accesso wireless e come acquistare il miglior punto di accesso.

Definizione di punto di accesso wireless: Cosa è?

Come suggerisce il nome, un punto di accesso wireless è un dispositivo utilizzato per creare una rete WLAN (wireless local area network). I punti di accesso wireless sono comunemente utilizzati dalle aziende che occupano grandi uffici o edifici. Questo dispositivo si collega a un hub Internet, a un router cablato o a uno switch tramite un cavo Ethernet. Proietta quindi i segnali Wi-Fi in aree designate.

Rispetto agli estensori di portata, un punto di accesso wireless è efficiente per le aziende moderne per molte ragioni. Ad esempio, supportano fino a 60 connessioni simultanee. Tuttavia, per godere di questi vantaggi, è necessario utilizzare il miglior access point wireless per uso aziendale. Possono essere utilizzati anche a casa, soprattutto se si desidera estendere la copertura Wi-Fi al giardino di casa.

Guida all'acquisto dei punti di accesso wireless

Nella scelta del miglior punto di accesso per la casa e per l'azienda, tenete in considerazione i seguenti fattori;

What is Wireless Access Point and How to Choose

Nessun controller hardware

Fino a qualche anno fa, i punti di accesso Wi-Fi erano tipiche scatole che dovevano essere gestite da un computer da qualcuno con conoscenze informatiche. Tuttavia, con l'avanzare della tecnologia, queste vecchie tecnologie sono ormai obsolete. I punti di accesso moderni, come il più recente punto di accesso Wi-Fi 6, utilizzano controlli basati su software all'interno della rete e non richiedono quindi controller esterni.

Ovviamente, i controller basati su software presentano molti vantaggi rispetto ai precedenti punti di accesso dipendenti dall'hardware. Non solo eliminano la grande quantità di hardware, ma elimina anche la possibilità di un singolo punto di guasto dalla rete. Con i sistemi moderni, nessun hardware può causare guasti alla rete.

Accesso guest sicuro

Le violazioni dei dati e altri problemi di sicurezza informatica che riguardano le reti locali sono in aumento. Bisogna scegliere un punto di accesso wireless che non sia dispendioso per i guest. I clienti della vostra azienda si aspettano di poter utilizzare i loro smartphone e tablet sulla vostra rete senza problemi di sicurezza.

I sistemi moderni dispongono di sistemi intelligenti di accesso per gli ospiti che applicano i criteri di sicurezza aziendali. In questo modo si garantisce che il guest rimanga al sicuro sulla vostra rete. Inoltre, non dovrete preoccuparvi dell'accesso da parte di un dispositivo non sicuro.

Opzioni di trasmissione

È possibile scegliere tra un'ampia gamma di antenne Wi-Fi. La decisione giusta dipende dalle vostre esigenze Internet fondamentali. Per questo motivo, è necessario considerare le dimensioni dell'area che deve essere coperta dal punto di accesso e se si desidera un'opzione interna o esterna. Si noti che i punti Wi-Fi con antenne di grandi dimensioni sono limitati. Allo stesso modo, le unità esterne richiedono una certa schermatura.

Gestione del cloud

Dovreste anche preferire un punto di accesso wireless che supporti l'amministrazione del sistema attraverso il cloud. Grazie al moderno software di rete e agli apparati di sicurezza ospitati virtualmente, i moderni punti di accesso wireless sono accessibili ovunque. In questo modo si eliminano le restrizioni geografiche iniziali necessarie per controllare gli AP.

Tecnologia WiFi

È necessario scegliere un dispositivo con tecnologia MESH, MIMO e POE in base alle proprie esigenze aziendali. La tecnologia MESH può essere utilizzata per dispositivi domestici e aziendali. La tecnologia MIMO riduce in modo significativo gli effetti di ostruzione che influiscono sui segnali Wi-Fi, riducendo la velocità dei dati. La tecnologia POE utilizza una tecnologia di cablaggio a basso consumo che trasmette segnali fino a 100M.

Antenna gain

A differenza dei router, le antenne degli AP wireless sono fondamentalmente integrate. Tuttavia, le antenne dei punti di accesso wireless sono importanti perché determinano la potenza e la portata di trasmissione dell'AP. Per questo motivo, scegliete un sistema con un'antenna gain.

Portata

È necessario considerare anche la distanza coperta dall'AP. I WAP dotati di miglioramenti aggiuntivi sono vantaggiosi perché riducono il numero totale e i costi di acquisto degli AP. L'acquisto di un punto di accesso con un raggio d'azione adeguato riduce le spese complessive, poiché saranno necessari pochi punti di accesso. La maggior parte dei punti di accesso aziendali offre una copertura tra i 5000 e i 10000mq.

Conclusioni

I punti di accesso wireless sono importanti se si desidera espandere la copertura Wi-Fi di casa o dell'azienda. Utilizzate i suggerimenti forniti in questo articolo per scegliere il miglior dispositivo access point wireless.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.5k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.4k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza