Controller LAN wireless: Spiegazione e FAQ
Con la crescente domanda di accesso Wi-Fi, per garantire la copertura del segnale negli edifici aziendali o nei campus, vengono distribuiti sempre più punti di accesso wireless (AP), rendendo la gestione della rete più difficile per gli amministratori. I controller di accesso wireless (AC) sono nati per risolvere questo collo di bottiglia controllando e gestendo questi molteplici AP. Il punto di accesso wireless ha perso l'intelligenza individuale, mentre il controller di accesso wireless diventa il nuovo "cervello" dell'intera rete WLAN.
Cosa è un controller LAN wireless?
Un controller LAN wireless, o controller WLAN, monitora e gestisce i punti d'accesso wireless e permette ai dispositivi wireless di connettersi alla WLAN, un'architettura di rete wireless. In quanto dispositivo centralizzato della rete, il controller della LAN wireless si trova solitamente in un data center, al quale sono collegati direttamente o indirettamente tutti gli AP wireless della rete.
Come funziona un controller LAN wireless?
Il controller di accesso wireless prende la larghezza di banda prodotta da un router e la estende per adattarla alle esigenze della rete. Simile a un amplificatore in un impianto stereo, il controller wireless consente la connessione di dispositivi distanti tra loro. Consente inoltre agli amministratori di rete di controllare tutti i dati relativi alla rete ed è in grado di rilevare i punti di accesso non autorizzati e le trappole recenti generate dai punti di accesso.
Perché utilizzare i controller LAN wireless?
Quando si implementano le WLAN aziendali, ogni singolo punto di accesso wireless è stato originariamente configurato e gestito in modo indipendente dagli altri AP della stessa rete. In altre parole, ogni AP deve funzionare individualmente, rendendo difficile realizzare una gestione centralizzata. Inoltre, questi AP non sono in grado di comunicare tra loro, causando problemi tecnici e condizioni di rete instabili. A differenza della soluzione tradizionale "senza AC", l'uso di controller LAN wireless per il collegamento in rete risolverà una volta per tutte i problemi sopra citati. Accompagnati da AP in modalità fit, i controller LAN wireless possono aiutare a realizzare una gestione efficiente e semplificata della rete.
Quali sono i vantaggi di un controller LAN wireless?
-
Rete cablata e wireless protetta: Controllo dei privilegi di accesso degli utenti wireless utilizzando una serie di criteri deterministici (metodo di autenticazione, tipo di dispositivo, applicazione richiesta, ecc. Invece di interrompere la crittografia presso l'AP, è utile mantenere il traffico WLAN completamente isolato finché non passa attraverso un firewall presso il controller di accesso wireless. Rileva e blocca gli AP non autorizzati (rogue) per impedire qualsiasi connettività wireless non autorizzata nella rete. I controller WLAN, letteralmente, "bloccano l'aria".
-
Gestione centralizzata e flessibile della rete: Il controller wireless centralizzato offre flessibilità per l'implementazione, riducendo il budget complessivo, gli strumenti di pianificazione e il tempo dedicato all'organizzazione di una rete wireless in azienda. Permette il monitoraggio centralizzato dell'intera infrastruttura wireless, riducendo il costo totale di proprietà e l'unificazione dell'accesso cablato e wireless, un investimento a prova di futuro per gli aggiornamenti.
-
Manutenzione della rete semplificata: I controller LAN wireless eliminano le indagini in loco grazie al software di pianificazione RF intelligente. La rete wireless autoconfigurante e autorigenerante è migliore per la gestione e la risoluzione dei problemi. È in grado di localizzare e identificare con precisione ogni utente. Grazie alla natura RF, il controller di accesso wireless è in grado di rilevare facilmente le interferenze tra gli AP vicini e di riconfigurare automaticamente le impostazioni di potenza e canale. Se un AP si spegne, può indicare agli AP vicini di aumentare i livelli di potenza per colmare il vuoto di copertura.
È necessario un controller LAN wireless nella rete?
Non è una semplice domanda "sì o no". Dipende totalmente dalla vostra situazione particolare e dalle vostre esigenze reali. Se la vostra azienda è di piccole o medie dimensioni, o se non avete assunto un manager IT esperto, o se avete semplicemente un budget limitato, è consigliabile rimanere su "senza soluzione wireless AC". Se invece avete più di quattro o cinque AP, o semplicemente oavete una rete relativamente complessa, investire in un controller LAN wireless vale assolutamente la pena, anche solo dal punto di vista della gestione e della manutenzione, risparmiando tempo e fatica.
Come scegliere un controller LAN wireless per la rete?
Prima di acquistare il controller, è fondamentale assicurarsi che il tipo di implementazione e se corrisponde alle dimensioni della vostra organizzazione. In genere, la scelta del controller di accesso dipende dal numero di dispositivi che si collegano a una rete wireless. Alcuni controller di accesso wireless sono costruiti per gestire il traffico di una grande organizzazione. Allo stesso modo, alcuni controller di accesso wireless sono progettati solo per una piccola azienda che gestisce le attività quotidiane. I controller WLAN sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, formati e opzioni di licenza; la scelta dipende dall'implementazione della WLAN in un sito di piccole, medie o grandi dimensioni.
Come configurare lo switch per la connessione con il controller LAN wireless?
Configurare la porta dello switch a cui è collegato il controller WLAN come porta trunk IEEE 802.1Q. Nota: sullo switch sono ammesse solo le VLAN necessarie. In genere, l'interfaccia di gestione e l'interfaccia AP-Manager del controller WLAN sono lasciate senza tag, a indicare che assumono la VLAN nativa dello switch collegato, cosa peraltro non necessaria. È possibile assegnare a queste interfacce una VLAN separata.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022