Migrazione alla rete 25G con transceiver dual rate 10/25G
L'aumento vertiginoso dell'aggiornamento 10G-25G ha portato alla nascita della fibra ottica a doppia velocità 10/25G per creare un metodo più semplice per soddisfare la tendenza alla migrazione nella rete Ethernet di oggi.
Sfide nell'aggiornamento da 10G a 25G
La velocità di 25Gbps è stata considerata da molte aziende e data center lungimiranti come una routine conveniente e meno dispendiosa per l'aggiornamento da 10Gbps a una velocità superiore di 100Gbps. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescita esplosiva del mercato dei 25Gbps e al valore tecnologico dell'implementazione delle reti 25G. Tuttavia, il passaggio da 10G a 25G può comportare ulteriori sfide.
Come base della moderna rete in fibra, i transceiver ottici rappresentano una parte importante nell'implementazione della rete. I moduli ricetrasmittenti comunemente utilizzati supportano generalmente una singola velocità, come i transceiver SFP+ da 10G e i transceiver SFP28 da 25G. Poiché entrambe le estremità del collegamento 10G-25G richiedono un aggiornamento simultaneo, l'aggiornamento dalla rete 10G a quella 25G richiede la sostituzione dell'intera infrastruttura di transceiver e cavi, con conseguenti costi elevati in termini di capitale, tempo ed energia.
Per affrontare le sfide del percorso di migrazione 10G-25G, sono stati introdotti transceiver a doppia velocità 10/25G.
Transceiver dual rate 10/25G - Soluzione per il percorso di aggiornamento 10G-25G
I transceiver dual rate, in alcuni casi chiamati anche transceiver multi rate, sono un tipo di transceiver ottico supportante doppia velocità rispetto ai transceiver single rate comunemente utilizzati. Come suggerisce il nome, i transceiver dual rate 10/25G supportano una doppia velocità: 10Gbps e 25Gbps. Dal punto di vista estetico, i transceiver dual rate sono identici ai transceiver single rate 25G: il loro fattore di forma è SFP28. Tuttavia, i transceiver dual rate sono compatibili sia con le porte 10G SFP+ che con le porte 25G SFP28, il che li rende più flessibili rispetto ai transceiver single rate. Inoltre, grazie all'utilizzo di un cavo di breakout, sono in grado di interagire con le reti 40G/100G.
Il grafico seguente confronta i transceiver ottici a doppia velocità 10/25G con quelli a singola velocità 10G/25G, prendendo come esempio il transceiver FS 10/25GBASE-SR.
Tipo di transceiver | Velocità massima dati | Distanza cavo massima | Clock and Data Recovery (CDR) | Compatibilità porta SFP+ | Compatibilità porta SFP28@10G | Compatibilità porta@25G SFP28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Transceiver SR 10/25G | 10Gbps e 25.78Gbps | 100m @ OM4 MMF, 70m @ OM3 MMF | TX e RX CDR integrato supportato | Y | Y | Y |
Transceiver SR SFP+ 10G | 10.3125Gbps | 400m@OM4 300m@OM3 | N | Y | Y | N |
Transceiver SR SFP28 25G | 25.78Gbps | 100m @ OM4 MMF, 70m @ OM3 MMF | TX e RX CDR integrato supportato | N | N | Y |
Oltre ai transceiver dual rate in SFP28, esistono anche altri transceiver dual rate con fattore di forma e velocità di trasmissione dati diversi, come ad esempio trasceiver SFP+ a doppia velocità che supportano velocità di trasmissione dati di 100M/1000Mbps.
Vantaggi del transceiver dual rate 10/25G
I transceiver ottici a doppia velocità 10/25G presentano i seguenti vantaggi:
Compatibilità backforward
Come già detto, i transceiver dual rate 10/25G sono compatibili con le porte SFP+ 10G o SFP28 25G. Possono essere configurati a 10G o 25G come si desidera, purché le porte dello switch lo supportino.
Rete a prova di futuro
Per chi sta implementando una rete 10G senza necessità urgenti di aggiornamento a 25G, l'uso di transceiver SFP28 a doppia velocità rende la rete a prova di futuro, facilitando l'aggiornamento della rete ogni volta che è necessario senza aggiungere nuove infrastrutture.
Protezione degli investimenti
Il ruolo di un transceiver dual rate 10/25G equivale a una combinazione di transceiver SFP+ 10G e transceiver SFP28 25G. Non richiede la sostituzione di cavi e transceiver quando si passa da 10G a 25G, riducendo così al minimo i costi di aggiornamento. Inoltre, per gli operatori di rete che non sono disposti ad aggiornare l'infrastruttura di rete 10G in una sola volta, i transceiver dual rate rappresentano una soluzione conveniente.
Semplificare l'aggiornamento della rete
L'implementazione del transceiver a doppia velocità 10/25G elimina la complessa sostituzione dei moduli transceiver e del cablaggio utilizzato, con un notevole risparmio di tempo e di fatica per gli operatori di rete, soprattutto nei data center ad alta densità dove la sostituzione di un'ampia gamma di implementazioni può essere una seccatura.
Applicazione transceiver 10/25G
I transceiver 10/25G a doppia velocità possono essere utilizzati per sostituire i transceiver 10G o 25G a singola velocità nei data center o nelle aziende, collegando gli switch di distribuzione agli switch di accesso, gli switch ToR, MoR, EoR ai server o agli switch leaf in base alla distanza di trasmissione consentita.
Come mostra la figura, quando gli switch passano da 10G a 25G, i transceiver dual rate e i cavi non devono essere modificati o aggiunti, il che aiuta a passare senza problemi dalla rete 10G alla rete 25G. Sia nei data center che nelle aziende, quando gli operatori di rete stanno implementando reti 10G ma necessitano di una migrazione futura da 10G a 25G, il transceiver dual rate 10/25G può aiutare l'implementazione grazie alla sua capacità di dual rate 10G/25G.
FS.com offre una gamma di transceiver 10G/25G dual rate e switch di rete che supportano transceiver dual rate come switch 5860-20SQ con porte SFP28 10G/25G dual rate per usi multipli in reti Ethernet 10G o 25G.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022