Italia

Mercato dei transceiver 25G: La spinta delle reti front-haul 5G

Aggiornato il 06 Mar 2023 by
2.6k

L'avvento dell'era 5G alimenta la necessità di una maggiore larghezza di banda e di una rete a bassissima latenza. Il mercato dei moduli 25G salirà alle stelle per soddisfare la maggiore densità di stazioni base, dato che la granularità della rete è di 25Gbps nella rete front-haul 5G. Questo articolo fornisce alcuni approfondimenti sul mercato dei transceiver 25G nell'era del 5G.

 

Il front-haul 5G spinge la crescita del mercato dei transceiver 25G

Considerando la convenienza e l'efficienza nella realizzazione della rete, la connessione iniziale del front-haul 5G sarà basata sulla connessione diretta in fibra, integrata dalla connessione WDM passiva e dalla connessione WDM/OTN/ SPN attiva.

5G Front-Haul Network Architecture .png

 

Figura 1: Architettura della rete 5G Front-Haul

La connessione diretta punto-punto viene utilizzata per collegare ogni AAU (Active Antenna Unit) e la DU (Distribute Unit). Poiché richiede molte risorse in fibra, la connessione necessita di strategie necessarie per risparmiare cavi in fibra, come l'utilizzo di moduli ottici BiDi 25G e moduli WDM 25G.

Il modulo ottico 25G BiDi adotta la tecnologia WDM per multiplexare più lunghezze d'onda in un'unica fibra, supportando distanze di trasmissione di 300 m e 10 km. Nella rete WDM 25G passiva, il modulo WDM 25G è installato sull'AAU e sul DU, mentre i dispositivi WDM/OTN attivi sono configurati nella sede dell'AAU e nella sala apparecchiature del DU. Utilizzano la tecnologia WDM, fornendo connessioni multiple tra AAU e DU utilizzando una coppia di fibre ottiche. Questi due dispositivi sono un'efficace integrazione alla connessione diretta da fibra a fibra nell'implementazione front-haul 5G per risolvere il problema dell'esaurimento della fibra. Pertanto, una grande quantità di vari transceiver ottici 25G sarà applicata nella trasmissione front-haul 5G, il che pone solide basi per un promettente mercato dei transceiver 25G.

 

Analisi e previsioni del mercato dei transceiver 25G

In questa sezione verranno discussi gli attuali scenari di implementazione dei transceiver 25G nella trasmissione front-haul 5G e il modo in cui il mercato si evolverà in tale circostanza.

Lo sviluppo di transceiver 25G è spinto dall'esigenza di velocità di dati più elevate

Nell'era del 4G, i transceiver ottici SFP+ monomodali a 10G sono i dominatori della rete front-haul. Tuttavia, si prevede che il numero di stazioni base 5G sarà 1,3-1,5 volte superiore a quello del 4G. Si prevede che il numero di stazioni base macro 5G supererà i 5 milioni, il che richiede transceiver ottici a velocità più elevata. Poiché la granularità di rete della trasmissione front-haul 5G è di 25Gbps, il fabbisogno di transceiver ottici 25G sarà stimolato dal numero crescente di stazioni base 5G.

Mercato dei transceiver 25G stimolato dallo sviluppo tecnologico

La tecnologia Ethernet 25G è stata sviluppata con i vantaggi del basso costo, del basso consumo energetico e dell'alta densità. Poiché l'uso del transceiver 25G nella rete 5G continua a crescere, sempre più produttori di transceiver ottici parteciperanno intensamente alla ricerca e allo sviluppo della tecnologia dei transceiver 25G per le applicazioni 5G. Ad esempio, la tecnologia WDM adottata dai moduli BiDi 25G e dai moduli WDM 25G viene utilizzata per risparmiare risorse in fibra nella trasmissione front-haul 5G.

Mercato dei transceiver 25G promosso dalla concorrenza

Inoltre, l'agguerrita concorrenza favorirà in modo significativo la crescita del mercato dell'ottica 25G. Entro il 2021, i carrier lavoreranno per preparare le infrastrutture e i sistemi alla transizione al 5G e si prevede che il mercato dei moduli ottici 25G raggiungerà i 2 milioni. Inoltre, il modulo ottico 25G funge anche da elemento costitutivo della migrazione a 100G o 400G Ethernet, stimolando ulteriormente il prosperare del mercato. Ciò significa che il 25G offre un promettente futuro di sviluppo con il suo funzionamento di prova e la sua completa implementazione nel 2020.

_1583036044_tJpYoGT0QD.jpg

Figura 2: Previsione del mercato dei transceiver ottici 25G/40G/50G/100G/200G/400G

Conclusione

Come punto di partenza della rete 100G/400G, il mercato dei transceiver 25G sarà più competitivo e raggiungerà un nuovo picco negli anni successivi. Grazie all'aumento delle stazioni base 5G, alle soluzioni mature di ricetrasmissione 25G e alla diminuzione del costo dei moduli 25G, il transceiver 25G diventerà popolare nel prossimo futuro.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.3k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.2k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza