Italia

Case study: Come realizzare una rete scalabile 10G per piccole e medie imprese?

Aggiornato il 04 Dic 2023 by
1.2k

La maggior parte delle piccole e medie imprese si trova di fronte al problema del frequente cambiamento nella distribuzione dell'infrastruttura aziendale e nell'ambiente di rete. Pertanto, la capacità di implementare in modo flessibile una rete Ethernet economica e scalabile in breve tempo può aprire la strada per il successo per le PMI.

Il seguente post si concentra principalmente su come implementare una rete 10GSMB economica ed estesa con gli switch FS serie S, fornendo alcune indicazioni sulla realizzazione di reti aziendali.

 

Case study: Realizzazione di una rete aziendale

Requisiti del cliente

In base alla descrizione del nostro cliente, sostanzialmente si tratta di una rete 10G con centinaia di nodi di rete da posizionare in due edifici diversi. La distanza tra questi due edifici non supera i 500 metri.

Il cliente desidera che il team tecnico di FS lo aiuti a progettare una soluzione di implementazione di rete chiavi in mano nei limiti il suo budget limitato. Inoltre, questa soluzione di rete 10G deve tener conto della loro crescita futura. In aggiunta, tutti i dispositivi coinvolti nella soluzione devono essere disponibili e convenienti. Di seguito sono elencati i dettagli sull'ambiente di rete e le esigenze particolari del cliente per gli switch di rete:

Ambiente di rete

  • Edificio #1: Si tratta di un piccolo edificio con circa 100 porte da implementare. Un rack deve essere collegato con 10G Ethernet.

  • Edificio #2: Si tratta di un edificio dati a due piani, dove è necessario collegare 256 porte. Due rack server devono essere collegati con 10G Ethernet.

Esigenze speciali per gli switch di rete

Il cliente desidera utilizzare 4 switch PoE da 48 porte come switch di accesso, 8 switch di accesso Gigabit come lo switch stackabile managed S3900-48T4S, e 1 switch 10Gbe come lo switch SFP+ 10G FS S5850-48S6Q.

Soluzione di rete con switch FS Serie S

Tenendo conto delle esigenze del cliente e dell'ambiente di rete, il team tecnico di FS ha contribuito a perfezionare la sua soluzione come segue. Altri dispositivi come cavi in fibra ottica, cavi in rame e trasceivers in fibra ottica sono stati inclusi in questo progetto, ma ci concentreremo qui sugli switch di rete.

10G Enterprise Network Solution with FS S-Series Network Switches

Figura 1: Soluzione di rete aziendale 10G con switch di rete FS serie S

 

Tipo di switch Capacità di commutazione Edificio #1 Edificio #2
Switch di accesso 10G 1,28 Tbps S5850-48T4Q (1pz) S5850-48T4Q (2pz)
Switch di accesso 1G/10G 176 Gbps S3900-48T4S (4pz) S3900-48T4S (5pz)
Switch di accesso PoE 1G 38,69Gbps S1600-48T4S (2pz) S1600-48T4S (3pz)
Switch di aggregazione 10G 176 Gbps S5800-8TF12S (1pz) S5800-8TF12S (1pz)

S5850-48T4Q: Scelta migliore per la crescita 10G/40G

Come mostrato nel diagramma della soluzione, ci sono due rack server in ciascun edificio. Questi rack server devono essere collegati con interfacce Ethernet da 10G a causa della revisione dell'infrastruttura di commutazione del cliente. Considerando ciò, il team tecnico di FS suggerisce di installare gli switch Ethernet FS S5850-48T4Q in ciascun edificio per fornire connessioni a quei rack Ethernet da 10G.

Per la maggior parte degli utenti SMB, i loro rack server sono dotati di interfacce ottiche da 10G. In tal caso, possono saltare questa sezione e connettere direttamente i loro rack con lo switch di aggregazione o core appropriato. Nella parte successiva, introdurremo la selezione dello switch di aggregazione.

Questo switch 10GBase-T con uplink da 40G può elaborare in modo sufficiente il traffico centrale dei due edifici, garantendo che tutti i nodi di rete siano coperti. Per questo tipo di switch, può fornire una capacità di commutazione di 1,28 Tbps e supportare un throughput fino a 952,3 Mpps per ambienti ad alta intensità di dati. Inoltre, è una scelta ideale per i data center tradizionali o completamente virtualizzati, in grado di supportare molte funzionalità avanzate, tra cui MLAG, VXLAN, NVGRE, SNMP, ecc.

FS S5850-48T4Q 10GBase-T Switch

Figura 2: Switch FS S5850-48T4Q 10GBase-T

 

S3900-48T4S: Garantire l'estensione futura della rete

Come dai requisiti elencati nella prima sezione, il cliente desidera avere altri otto switch di accesso S3900-48T4S distribuiti in due edifici. Tuttavia, dopo la valutazione del team tecnico della sua effettiva situazione di rete, si raccomanda di implementare nove switch 10GB S3900-48T4S. Quattro switch di rete saranno posizionati nell'edificio 1, quattro al primo piano dell'edificio 2 e uno al secondo piano dell'edificio 2.

Per coprire tutti i nodi di rete e tenere conto dell'espansione futura, il nostro team consiglia al cliente di impilare quegli switch di rete FS S3900-48T4S in ogni edificio, come mostrato nella figura 1. In questo modo, è possibile collegare centinaia di dispositivi per ufficio come computer e stampanti. Anche se il cliente desidera espandere l'ufficio e la rete in futuro e ha bisogno di più porte, può semplicemente aggiungere ulteriori switch stackabili senza dover cambiare l'intera distribuzione.

FS S3900-48T4S Gigabit Stackable Managed Switch

Figura 3: Switch Gigabit managed stackabile S3900-48T4S FS

 

S1600-48T4S: Fornire diverse connessioni

Per supportare dispositivi di rete multipli con e senza (PoE), FS preferisce implementare gli switch di rete gestiti FS S1600-48T4S con 48 porte Gigabit PoE+ in questa rete aziendale come switch di accesso. Questi switch di rete possono proteggere informazioni sensibili e ottimizzare la larghezza di banda della rete per consegnare le informazioni in modo più efficace.

Note: FS S1600-48T4S non è più disponibile. Per i clienti interessati a S1600-48T4S, è possibile optare per S3400-48T4SP.

FS S1600-48T4S Gigabit PoE+ Managed Network Switch

Figura 4: Switch di rete managed Gigabit PoE+ FS S1600-48T4S

 

S5800-8TF12S: Offrire porte RJ45/SFP/SFP+ a un costo inferiore

Per quanto riguarda lo switch di aggregazione, il cliente ha pianificato di utilizzare lo switch FS S5850-48S6Q con porte 10G SFP+. Considerando le esigenze particolari per l'interfaccia ottica da 10G dei rack e le porte del layer di aggregazione, FS suggerisce al cliente di scegliere lo switch 10gbe FS S5800-8TF12S come switch di aggregazione. Va notato che, come abbiamo menzionato in precedenza, i rack in questa rete aziendale devono connettersi tramite l'interfaccia Ethernet da 10G. Per risolvere questo problema, dovrebbe essere utilizzato il modulo transceiver 10GBASE-T SFP+. Utilizzando questo tipo di switch di rete, siamo riusciti con successo ad aiutare il cliente a ridurre della metà i costi.

Inoltre, con 12 porte 10G SFP+ per connessioni di uplink e 8 porte combo da 1G per reti di accesso, lo switch FS S5800-8TF12S è una buona opzione per l'infrastruttura iperconvergente. Offre una soluzione a basso costo, a bassa latenza e a basso consumo energetico per HCI.

FS S5800-8TF12S 10GB Switch

Figura 5: Switch FS S5800-8TF12S 10GB

 

Conclusioni

Nel progettare una rete aziendale, è necessario prendere in considerazione molti fattori, come le dimensioni della rete, il numero di nodi di rete, la distanza da coprire, la crescita futura, l'attrezzatura coinvolta, ecc. A breve termine, potrebbe essere un progetto che richiede tempo. Tuttavia, a lungo termine, una rete aziendale stabile, efficiente e scalabile ripagherà i vostri sforzi nel prossimo futuro.

Dato che l'esperienza del cliente significa tutto per le aziende, anche un breve ritardo potrebbe allontanare i vostri clienti. In questo contesto, una risposta rapida alla costruzione di reti aziendali è di grande importanza

Sicuramente, se c'è qualsiasi necessità, puoi rivolgerti a sales@fs.com o FS.com per ottenere aiuto. Possiamo fornire non solo una serie di prodotti di rete, ma anche soluzioni di rete personalizzate per la tua implementazione di rete aziendale.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza