Gestione Centralizzata PON: Come FS Affronta l'Interconnettività OLT e ONU
Il PON è una tecnologia di accesso a Internet molto diffusa e utilizzata in tutto il mondo per collegare più utenti a un'unica rete. Omdia prevede che il mercato globale delle apparecchiature di accesso PON crescerà a un tasso del 12,3% annuo dal 2020 al 2027. Questa crescita dovrebbe raggiungere i 16,3 miliardi di dollari di fatturato entro il 2027.
La Fiber Broadband Association prevede che entro il 2023 oltre 78 milioni di famiglie in tutto il mondo avranno accesso alla banda larga in fibra. Negli Stati Uniti, più della metà delle famiglie sarà in grado di accedere a Internet in fibra.
L'accesso in fibra si basa sulla connessione tra OLT e ONU. Con l'aumento della domanda di accesso alla fibra, cresce anche la necessità di apparecchiature OLT da parte degli operatori. Allo stesso modo, gli utenti iniziano a scegliere vari tipi di dispositivi terminali ONU per ottenere reti in fibra più convenienti.
Sfide nell'Interconnettività di OLT e ONU
Con l'aumento della penetrazione della fibra, sempre più fornitori entrano nel vasto mercato dei PON. Il mercato delle apparecchiature PON è specializzato e presenta elevate barriere tecniche. Richiede molto capitale e ha cicli di ritorno lenti. Questa situazione costringe i fornitori di OLT a bloccare i clienti attraverso protocolli tecnici esclusivi, supportando solo specifiche ONU online per aumentare la redditività.
Con l'aumento dell'uso dei PON, aumenta anche l'uso di FTTH/FTTB/FTTO/FTTR, rendendo importante l'aggiornamento dei PON. EPON e GPON si stanno evolvendo verso 10G-PON e un'efficienza di trasmissione ancora maggiore. Questa continua iterazione dei protocolli di rete stimola lo sviluppo di nuove apparecchiature di rete compatibili.
Questo cambiamento fa sì che i gruppi di utenti attribuiscano importanza ai problemi di interoperabilità di OLT e ONU per evitare frequenti sostituzioni di apparecchiature e problemi di implementazione.
La stessa situazione per i fornitori di servizi: le barriere di interoperabilità tra i dispositivi PON comportano costi sostanziali e spreco di risorse. Se le connessioni OLT e ONU non sono allineate, gli utenti possono avere un'esperienza negativa. I fornitori di servizi devono quindi sostenere costi aggiuntivi per le regolazioni e le applicazioni.
Come Risolvere le Difficoltà di Interoperabilità tra OLT e ONU
Fortunatamente, alcuni operatori stanno gradualmente abbattendo le barriere che da tempo ostacolano l'interoperabilità dei PON, esplorando tecnologie che soddisfano meglio le esigenze future.
Percorso Tecnico 1: OMCI Standard
La sfida dell'interconnessione tra OLT e ONU deriva essenzialmente dai diversi standard di interpretazione del protocollo OMCI tra i produttori, che impongono alla gestione degli OLT di seguire approcci diversi. Il Broadband Forum e CableLabs stanno cercando di conciliare questi primi requisiti disparati e di creare più standard OMCI aperti.
Il protocollo aperto OMCI crea un'interfaccia di gestione standard per evitare problemi dovuti alle interpretazioni dell'OMCI da parte di produttori diversi. In questo modo si garantisce un test di interoperabilità e una gestione senza problemi di ONU di fornitori diversi su un unico OLT. Questo approccio semplifica le operazioni di rete, migliora l'interoperabilità e garantisce la corretta funzionalità nelle implementazioni reali.
Percorso Tecnico 2: Open ONU
Open ONU fornisce un percorso tecnico per ottenere l'interoperabilità tra diversi fornitori nelle distribuzioni di reti in fibra. Questi dispositivi utilizzano in genere protocolli standardizzati e interfacce aperte, migliorando così la flessibilità e la scalabilità della rete.
L'obiettivo principale della strategia Open ONU è incoraggiare i fornitori di OLT a testare la compatibilità con le ONU di diversi fornitori. Questo per garantire che possano lavorare insieme senza problemi. Questa concorrenza aperta sul mercato incentiva i fornitori a innovare continuamente e a guidare la crescita del settore. Affidando la responsabilità dell'interoperabilità ai fornitori di OLT, questa strategia riduce efficacemente l'onere per gli operatori.
Ad esempio, Nokia ha proposto una soluzione di gestione ONU virtuale simile a Open ONU. Spostando la gestione delle ONU nel cloud per risolvere i problemi di interconnessione.
Soluzioni Complete di Gestione della Rete Ottica Fornite da FS
FS è un leader mondiale nelle soluzioni PON, che fornisce agli utenti una rete unificata di apparecchiature PON standard. Questa rete risponde all'esigenza di interoperabilità dei dispositivi nelle reti PON. FS offre una gamma completa di apparecchiature OLT, splitter, ODN e ONU completamente autonome.
Terminale di Linea Ottica
FS offre OLT in configurazioni sia a scheda singola che a scheda multipla, per adattarsi a diversi scenari. Gli OLT a scheda singola sono adatti per l'accesso in fibra a lunga distanza fino a 20 km, mentre gli OLT a scheda multipla supportano schede miste, semplificando l'architettura di rete e riducendo l'OPEX, il tutto garantendo la trasmissione a lunga distanza.
Inoltre, entrambi gli OLT GPON possono collegarsi in modo flessibile alle ONU conformi a OMCI, consentendo l'attivazione, la configurazione e la gestione delle ONU senza soluzione di continuità.
|
|
|
|
Unità di Rete Ottica
Per consentire una gestione centralizzata della rete PON diversificata e conveniente, FS offre una gamma di dispositivi ONU adatti a vari scenari applicativi, tra cui, a titolo esemplificativo, ONU a porta singola, ONU a porta multipla e ONU montate su rack. I dispositivi ONU di FS supportano diversi protocolli di gestione e possono interconnettersi senza problemi con gli OLT di FS.
In particolare, FS può fornire servizi personalizzati ai clienti. Prima dell'acquisto, i clienti possono condividere con FS gli scenari di utilizzo specifici e i protocolli richiesti. FS configurerà quindi i dispositivi in blocco prima della spedizione, offrendo agli utenti un'efficiente esperienza plug-and-play.
Ci sono alcuni esempi di ONU:
ONU1910-1GF-W | TA1910-4GVC-W | ONU1710-4G-P |
|
|
|
|
|
|
Altri Accessori di Rete
In qualità di fornitore globale di soluzioni di comunicazione, FS ha preparato una soluzione completa di accesso alla rete PON. Oltre a OLT e ONU, FS offre splitter e accessori ODN corrispondenti. FS fornisce splitter monomodali in varie forme, come 1x4, 1x8, 1x16 e 1x32, che garantiscono una bassa perdita di inserzione e una bassa perdita dipendente dalla polarizzazione. Allo stesso tempo, FS offre ODN per interni e per esterni con 8, 16 o 24 fibre, per soddisfare le diverse esigenze di implementazione.
ODN | Splitter | |||
|
|
|
|
|
Sommario
Poiché la domanda di interconnettività tra PON FS è leader mondiale nella fornitura di soluzioni. Sta sviluppando una soluzione di accesso alla rete PON per soddisfare la crescente domanda di interconnettività tra i dispositivi PON. Questi dispositivi includono OLT, ONU e splitter.
Sfruttando standard unificati, FS facilita la distribuzione e la gestione dei dispositivi senza soluzione di continuità. Con una varietà di opzioni di packaging e di capacità prestazionali, FS offre ai clienti soluzioni su misura per molteplici scenari applicativi, consentendo un'efficiente trasmissione di dati in fibra ottica. In futuro, FS esplorerà anche sistemi di gestione centralizzata della rete più comodi ed efficienti per le apparecchiature PON a livello di software.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022