Hub, switch e router: Qual è la differenza?
In una rete Ethernet vi sono alcuni dispositivi di rete che svolgono il proprio ruolo a vari livelli, come hub, switch e router. Le funzioni di questi tre dispositivi sono molto diverse tra loro, anche se a volte sono tutti integrati in un unico dispositivo. Per questo motivo, molte persone si sentono confuse sulle differenze tra hub, switch e router. I questo articolo ci concentriamo sull'argomento hub, switch e router, con l'obiettivo di chiarire le differenze tra loro.
Cosa sono un hub, uno switch e un router?
Hub
L'hub è comunemente utilizzato per collegare i segmenti di una rete LAN (Local Area Network). Un hub contiene più porte. Quando un pacchetto arriva a una porta, viene copiato sulle altre porte in modo che tutti i segmenti della LAN possano vedere tutti i pacchetti. L'hub funge da punto di connessione comune per i dispositivi di una rete.
Switch
Uno switch opera al livello di collegamento dati (livello 2) e talvolta al livello di rete (livello 3) del modello di riferimento OSI (Open Systems Interconnection) e quindi supporta qualsiasi protocollo a pacchetti. Le LAN che utilizzano gli switch per unire i segmenti sono chiamate LAN commutate o, nel caso delle reti Ethernet, LAN Ethernet commutate. Nelle reti, lo switch è il dispositivo che filtra e inoltra i pacchetti tra i segmenti della LAN. Per ulteriori informazioni, si veda Switch di rete e suggerimenti per la scelta..
Router
Un router è collegato ad almeno due reti, di solito due LAN o WAN (Wide Area Network) o una LAN e la rete del suo ISP (Internet Service Provider). Il router si trova generalmente presso i gateway, ovvero i punti in cui due o più reti si collegano. Utilizzando le intestazioni e le tabelle di inoltro, il router determina il percorso migliore per inoltrare i pacchetti. Inoltre, il router utilizza protocolli come ICMP (Internet Control Message Protocol) per comunicare tra loro e configura il percorso migliore tra due host. In una parola, il router inoltra i pacchetti di dati insieme alle reti.
Hub, switch e router
Nelle apparecchiature e nei dispositivi di rete, i dati vengono solitamente trasmessi sotto forma di frame. Quando un frame viene ricevuto, viene amplificato e quindi trasmesso alla porta del PC (Personal Computer) di destinazione. La grande differenza tra hub e switch sta nel metodo di trasmissione dei frame.
In un hub, un frame viene passato o "trasmesso" a tutte le sue porte. Non importa se il frame è destinato a una sola porta. L'hub non ha modo di distinguere a quale porta debba essere inviato un frame. Inoltre, un hub da 10/100 Mbps deve condividere la sua larghezza di banda con ogni singola porta. Uno switch, invece, registra gli indirizzi MAC (Media Access Control) di tutti i dispositivi ad esso collegati. Grazie a queste informazioni, uno switch di rete può identificare quale sistema si trova su quale porta. Così, quando riceve un frame, sa esattamente a quale porta inviarlo, senza aumentare significativamente i tempi di risposta della rete. Inoltre, a differenza di un hub, uno switch 10/100Mbps assegna un'intera velocità di 10/100Mbps a ciascuna delle sue porte. Pertanto, indipendentemente dal numero di PC che trasmettono, gli utenti avranno sempre accesso alla massima quantità di larghezza di banda.
A differenza di un hub o di uno switch Ethernet che si occupa della trasmissione dei frame, un router deve instradare i pacchetti verso altre reti fino a quando il pacchetto non raggiunge la sua destinazione. Una delle caratteristiche principali di un pacchetto è che non contiene solo dati, ma anche l'indirizzo di destinazione. Inoltre, il router è l'unico di questi tre dispositivi che consente di condividere un singolo indirizzo IP (Internet Protocol) tra più client di rete.
Qui è possibile avere una visione chiara del confronto tra hub e switch e router:
modello | Hub | Switch | Router |
---|---|---|---|
Livello | Livello fisico | Livello di collegamento dati | Livello di rete |
Funzione | Per collegare tra loro una rete di personal computer, è possibile unirli attraverso un hub centrale. | Consentire le connessioni a più dispositivi, gestire le porte, gestire le impostazioni di sicurezza VLAN | Dati diretti in rete |
Modulo di trasmissione dati | segnale elettrico o bit | frame e pacchetto | pacchetto |
Porta | 4/12 porte | multiporta, di solito tra 4 e 48 | 2/4/5/8 porte |
Tipo di trasmissione | Frame flooding, unicast, multicast o broadcast | Prima broadcast, poi unicast e/o multicast, a seconda delle esigenze. | Al livello iniziale Broadcast poi Uni-cast e multicast |
Tipo di dispositivo | Dispositivo non intelligente | Dispositivo intelligente | Dispositivo intelligente |
Utilizzato in (LAN, MAN, WAN) | LAN | LAN | LAN, MAN, WAN |
Modalità di trasmissione | Half duplex | Half/Full duplex | Full duplex |
Velocità | 10Mbps | 10/100Mbps, 1Gbps | 1-100Mbps(wireless); 100Mbps-1Gbps(wired) |
Indirizzo utilizzato per la trasmissione dei dati | Indirizzo MAC | Indirizzo MAC | Indirizzo IP |
Conclusioni
La differenza tra hub, switch e router è aspetto che confonde gli utenti. Comprendere queste distinzioni può essere utile per trovare il dispositivo più appropriato per la vostra rete. Speriamo che questo articolo vi possa aiutare ad avere una maggiore conoscenza di hub, switch e router e a scegliere i dispositivi di cui avete bisogno dopo averlo letto.
Articoli correlati:
Switch Layer 2 vs Layer 3: Di quale dei due avete bisogno?
Switch di rete vs. router di rete vs. firewall di rete
Cos'è un router VPN e perché ne avete bisogno?
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022