Piattaforma ad Alta Capacità Progettata per DCI (Data Center Interconnect)
Data Center Interconnect (DCI) è la tecnologia che collega due o più data center tra loro su distanze brevi, medie o lunghe utilizzando la connettività ottica a pacchetti ad alta velocità. Collega i router e i server tra loro o ai data center multi-tenant, in modo da consentire agli utenti e ai dati di raggiungere le applicazioni e i servizi cloud giusti. Questo articolo descrive come i prodotti della serie FS M (M6500 Series & M6800 Series) è utilizzato nelle applicazioni di interconnessione dei centri dati (DCI).
Panoramica del Mercato dell'Interconnessione dei Data Center
Le dimensioni del mercato globale dell'interconnessione dei data center sono state valutate in 8,52 miliardi di dollari nel 2022. Si prevede che il settore dell'interconnessione dei data center crescerà da 9,78 miliardi di dollari nel 2023 a 29,50 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 14,80% nel periodo di previsione (2023-2032). L'aumento della migrazione verso il cloud in tutto il mondo, l'elevata domanda di infrastrutture cloud per la flessibilità e la crescente richiesta di una maggiore larghezza di banda in linea con il continuo progresso delle ultime tecnologie, tra cui l'Internet delle cose (loT), sono i principali fattori che favoriscono la crescita del mercato.
Punto Dolente del DCI Aziendale
Alcuni dei Punti Dolenti Più Comuni per le Organizzazioni Quando Cercano di Collegare i Loro Data Center Globali Sono:
-
Complessità: La gestione di più fornitori di servizi in diversi mercati del mondo può essere dispendiosa in termini di risorse e di costi. Le relazioni, i prezzi, il monitoraggio e la gestione dei servizi di rete richiedono risorse interne e ogni fornitore di servizi può avere capacità e qualità del servizio (QoS) diverse nei vari mercati.
-
Flessibilità e Scalabilità: In un mercato guidato dal cloud, è fondamentale essere in grado di lanciare rapidamente nuovi servizi ovunque ci sia domanda e ottimizzare la connettività per applicazioni e servizi. Contratti poco flessibili e opzioni di larghezza di banda limitate negli ecosistemi DCI tradizionali possono rendere difficile cogliere nuove opportunità di business e crescere.
-
Limiti Geografici: Se un'organizzazione sceglie di rimanere bloccata in un unico ecosistema di data center, può avere difficoltà a crescere in nuovi mercati in cui quel fornitore potrebbe non essere presente. In questo modo, la capacità dell'azienda di crescere senza soluzione di continuità e di introdurre istantaneamente nuovi servizi a livello globale viene bloccata. Con un'impronta limitata dei data center, non possono connettersi liberamente e devono aumentare la loro rete con altri rapporti con i fornitori di servizi.
Sfruttare i Vantaggi dei Prodotti della Serie FS M in DCI
-
Operazioni semplici e avviamento rapido: Progettata per la semplicità operativa, la giusta piattaforma DCI consente una scalabilità rapida e senza problemi. Grazie al supporto di varie interfacce, schemi di modulazione e scenari di implementazione, compresa la possibilità di funzionare su linee fotoniche esistenti, le operazioni semplici e la rapida messa in funzione disponibili con DCI contribuiscono a semplificare le operazioni, le prestazioni aziendali e l'esperienza di ciascun cliente.
-
Apertura e programmabilità per una facile automazione con gli strumenti di back-office: Le interfacce di gestione comuni e le API standard del settore integrate nelle moderne soluzioni DCI consentono di automatizzare le attività manuali ad alta intensità di lavoro per ridurre gli errori derivanti da operazioni ripetitive.
-
Tranquillità per la Crescita del Traffico: L'elevata capacità e la scalabilità senza soluzione di continuità, fino a diversi terabit di capacità, consentono di soddisfare i requisiti di crescita del traffico per il futuro prevedibile, senza massicce iniezioni di CAPEX o interruzioni della rete dovute all'esaurimento della larghezza di banda.
-
Riduzione dei Costi Ricorrenti/Operativi: I progetti ottimizzati con basso consumo energetico e ingombri ridotti consentono di ridurre i costi di elettricità, raffreddamento e immobili.
Caratteristiche della Serie FS M per l'Interconnessione dei Data Center
I prodotti della serie FS M offrono la migliore economia di trasporto per applicazioni ad alta capacità e in forte crescita. La densità, la scala e la capacità per lunghezza d'onda, leader nel settore, consentono ai fornitori di contenuti Internet (ICP), agli operatori di centri dati (DCO) e ai fornitori di servizi di comunicazione (CSP) di offrire un'esperienza di qualità e ad alte prestazioni ai loro clienti finali.
M6500 Series
-
Multiplexing Ibrido Multirate: Supporta una combinazione flessibile di servizi 10G, 40G e 100G in modalità operativa, combinando diversi protocolli e velocità su un unico uplink da 200G.
-
Trasmissione a Lunga Distanza: Fornisce soluzioni di fascia alta di livello carrier in grado di servire reti Ethernet, aziendali e DCI fino a 200 Gb.
-
Costruito per l'Interconnessione dei Centri Dati: Dotato di due ventole intelligenti sostituibili a caldo per un raffreddamento superiore e un consumo energetico ridotto, nonché di doppi alimentatori 1+1 per supportare applicazioni in forte crescita all'interno di una piattaforma ultra-densa e compatta.
M6800 Series
-
Piattaforma ad Alta Capacità da 1,6T in 1U: Utilizzato nelle reti DCI e metropolitane aziendali per ridurre l'ingombro in rack e per le applicazioni ad alta capacità, offre fino a 1,6T in uno chassis 1U.
-
Capacità di Trasmissione: Aumentate la capacità di trasmissione, risparmiate spazio nei rack e riducete l'occupazione della fibra grazie al collegamento con MUX/DEMUX.
-
Ventole e Alimentatori Intelligenti: Le ventole intelligenti 2+1 consentono di ottenere un raffreddamento e una riduzione di potenza superiori.Gli alimentatori doppi 1+1 possono essere rimossi o sostituiti senza tempi di inattività.
Conclusione
I prodotti della serie FS M rappresentano un'alternativa di prim'ordine ai sistemi DCI compatti, fornendo non solo la capacità necessaria a soddisfare le esigenze di interconnessione, ma anche la flessibilità, la gestibilità, la facilità d'uso e l'efficienza dei costi che li rendono ideali per l'interconnessione dei data center. Inoltre, i prodotti FS DCI, tra cui M6500 Series, M6800 Series, DCP series e NX Series, soddisfano le esigenze di rete ottica delle aziende e dei carrier e sono ideali per le reti DCI, di accesso alle metropolitane e metropolitane/regionali.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022