Come Configurare EVPN-VXLAN con Pica8 AmpCon™?
Con la graduale transizione delle aziende al cloud, il raggiungimento della centralizzazione del cloud o delle funzionalità cloud-native è diventato fondamentale per adattarsi al nuovo modello di lavoro "work from anywhere". Tuttavia, introdurre le aziende al "cloud" o semplificare l'esperienza del "cloud ibrido" non dovrebbe richiedere la stesura di una tesi di laurea su come "scavare un tunnel all'interno di qualcos'altro". In questo vasto mare di tecnologie, EVPN-VXLAN emerge come una delle soluzioni.
Cosa si intende realmente per "Reality" di EVPN-VXLAN
EVPN-VXLAN sta rispettivamente per Ethernet VPN e Virtual eXtensible LAN. In sostanza, VXLAN è un protocollo utilizzato per creare una rete tunneled "Overlay" su una rete Layer-3 "Underlay" esistente (fisica). Questa rete Overlay può supportare fino a 16 milioni di VLAN, superando di gran lunga il limite tradizionale di 4096 VLAN.
Pertanto, l'introduzione di EVPN-VXLAN mira a fornire alle imprese un'architettura di rete più flessibile, scalabile e potente. L'integrazione di questa tecnologia con l'architettura Spine-Leaf CLOS offre un enorme potenziale per i data center "cloud-scale".
Nei prossimi capitoli vi mostreremo come sia possibile utilizzare una semplice integrazione di Ansible con la leggera interfaccia utente di Amplified Network Control Platform (AmpCon™) di Pica8 per automatizzare e semplificare la gestione della configurazione della vostra rete e, con il semplice acquisto di un'istanza di AmpCon™, per distribuire e automatizzare la gestione di hardware white-box a vostra scelta (illimitato) con il semplice acquisto di un'istanza di AmpCon™, rendendo l'implementazione VXLAN push-button una realtà.
Come configurare EVPN-VXLAN
AmpCon™ è il cuore dell'automazione di EVPN-VXLAN. Con Pica8, Jinja, Ansible e AmpCon™, la distribuzione di EVPN-VXLAN non richiede più un grande team di ingegneri di rete certificati o di essere un esperto di rete. Questa automazione è particolarmente importante nell'attuale era della virtualizzazione e del dominio del "cloud" e AmpCon™ è un elemento chiave per abilitare le piattaforme di resilienza della rete.
Passi per Automatizzare la Distribuzione
Per prima cosa, creiamo alcuni fantastici modelli Jinja aggiungendo comandi dall'albero guidato da "click":
Quindi, salvare il modello per convertire automaticamente il codice in un modello personalizzabile:
Possiamo condividere e modificare i modelli:
Anche personalizzare le variabili create automaticamente nei modelli creati automaticamente:
Il nuovo modello creato, AmpCon™, diventa automaticamente un modulo guidato:
È così sorprendente che l'implementazione EVPN-VXLAN con AmpCon™ di Pica8 sia diventata:
-
Point-And-Click
-
Wizard-Driven
-
Personalizzabile
-
Riutilizzabili - Creazione di moduli e modelli autocostruiti per le implementazioni successive
AmpCon™ fa gran parte del lavoro per voi e ne costruisce così tanto (per impostazione predefinita per la personalizzazione e il riutilizzo) che le implementazioni EVPN-VXLAN sono:
-
Prevedibile
-
Scalabile
-
Programmabile (sì, AmpCon™ ha un programma incorporato per cui è possibile impostarlo e "tornare più tardi")
-
Automazione
L'automazione della distribuzione EVPN-VXLAN con AmpCon™ di Pica8 semplifica l'implementazione e migliora l'efficienza. Con Pica8 e AmpCon™, le organizzazioni potranno automatizzare facilmente l'implementazione di EVPN-VXLAN per affrontare le sfide di rete del futuro.
Come FS può aiutare
FS e Pica8 hanno stabilito una partnership strategica e presso FS è possibile conoscere prodotti come la serie PicOS®, PicOS-V e AmpCon™ Network Manager. I prodotti software Pica8 funzionano con gli switch di rete aziendali e gli switch per data center offerti da FS per rendere più efficiente l'implementazione della rete.
Iniziate subito il vostro viaggio nell'automazione EVPN-VXLAN! Clicca qui per contattarci per una valutazione gratuita di AmpCon™, Switch Software PicOS® e demo di Switch Virtuale PicOS-V.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022