Italia

Come usare il cable manager D-ring

Aggiornato il 09 Mag 2023 by
539

La gestione dei cavi nei data center sta diventando sempre più difficile con l'aumento del numero di cavi e di dispositivi. I prodotti per la gestione dei cavi, come i pannelli patch e gli armadi rack, sono ampiamente utilizzati per creare un sistema di cablaggio ben organizzato. Tuttavia, dopo l'installazione dei cavi sui pannelli patch o negli armadi rack, potrebbero ancora esserci cavi penzolanti o disordine nel rack IT. Nel caso dei cavi in fibra ottica, questo potrebbe portare a guasti dei cavi. La giusta scelta di alcuni utili accessori per la gestione dei cavi può però risolvere questo problema e può aiutare a creare un ambiente di cablaggio più facile e sicuro. Questo post intende presentare un semplice ma utile accessorio per la gestione dei cavi, il cable Manager D-ring, che può risolvere questo problema in modo semplice ed economico.

D-ring offre un percorso cavi più ordinato, facile e sicuro.

Il D-ring, o D-ring cable manager, è un semplice accessorio che può essere utilizzato individualmente su qualsiasi supporto adatto, come una parete, o installato sul pannello di gestione dei cavi, per fornire un percorso facile e ordinato dei cavi. L'uso del D-ring cable manager aiuta anche a proteggere i cavi. Gli installatori possono instradare facilmente grandi quantità di cavi attraverso solidi D-ring. Se utilizzato con un pannello di gestione cavi, è possibile ottenere uno spazio di instradamento sicuro. L'immagine seguente mostra i D-ring utilizzati con un pannello di gestione cavi 1U, che fornisce un percorso ordinato dei cavi in fibra per un Mux/Demux CWDM 1U.

D-ring cable manager

Tipologia e scelta del cable manager D-Ring

I gestori di cavi con D-ring sono progettati con dimensioni, forme e materiali diversi per applicazioni diverse. Esistono principalmente due tipi di D-ring a seconda delle applicazioni, uno per la gestione verticale dei cavi e l'altro per la gestione orizzontale dei cavi. Per quanto riguarda i materiali, il metallo resistente è più popolare nelle applicazioni. La scelta di un D-ring per la gestione dei cavi deve considerare anche la dimensione del D-ring e il numero di cavi che il D-ring deve contenere. L'immagine seguente mostra le applicazioni di gestione dei cavi orizzontali e verticali con un D-ring.

D-ring cable manager type

Come usare un D-ring per la gestione cavi

L'utilizzo e l'installazione del cable manager D-ring è semplice e facile. Con le viti e gli strumenti di installazione, è possibile sfruttare appieno questo accessorio per la gestione dei cavi. Come già detto, un D-ring viene solitamente installato sui pannelli di gestione dei cavi. Di seguito illustreremo in dettaglio come utilizzare un D-ring nella gestione verticale dei cavi e nella gestione orizzontale dei cavi.

D-ring nella gestione cavi verticale

Quando un D-ring viene utilizzato per la gestione verticale dei cavi, può essere installato direttamente sul rack del server utilizzando i dispositivi di fissaggio appropriati. Può essere utilizzato sia per la gestione dei cavi anteriori che posteriori, garantendo un aspetto ordinato del cablaggio e una facile aggiunta o rimozione dei cavi in un ambiente di cablaggio verticale, come mostrato nell'immagine seguente.

Vertical D-Ring cable manager

D-ring nella gestione cavi orizzontale

L'utilizzo del D-ring nella gestione orizzontale dei cavi è più flessibile e può essere utilizzato con un'ampia gamma di prodotti di gestione dei cavi per diverse applicazioni. Nella maggior parte delle applicazioni orizzontali, l'anello D viene installato sui pannelli di gestione dei cavi. Qui presentiamo due delle applicazioni più comuni del D-ring. La prima è l'utilizzo del D-ring con il pannello patch, la seconda è l'utilizzo del D-ring con gli alloggiamenti delle unità rack.

L'immagine seguente mostra un semplice esempio di cablaggio in fibra utilizzando un pannello di gestione dei cavo con D-ring sul pannello frontale, un pannello patch in fibra installato sul rack IT e una barra di allacciatura sul lato posteriore. Quattro pannelli adattatori LC a 24 fibre sono installati sul pannello patch in fibra. Il pannello di gestione dei cavi con D-ring è installato sul lato anteriore di questo rack IT e fornisce un canale organizzato per i cavi in fibra ottica collegati ai pannelli adattatori in fibra. I cavi in fibra collegati al lato posteriore sono supportati dalla barra di allacciatura che fornisce uno scarico della tensione del cavo.

horizontal D-ring

L'immagine seguente mostra un esempio di utilizzo di D-ring con un armadio per fibra. Il pannello di gestione cavi D-ring è installato sul lato anteriore dell'involucro in fibra. Ogni filo del cavo patch in fibra passa attraverso il D-ring sul pannello, eliminando il penzolare del cavo e riducendo efficacemente la perdita di curvatura.

D-ring and fiber enclosure

Soluzione D-ring per gestione cavi FS.com

Nella gestione dei cavi, il D-ring è un piccolo accessorio per la gestione cavi, semplice ma davvero utile per una gestione pulita e ordinata dei cavi. Il pannello di gestione dei cavi D-ring orizzontale, il cavo patch in fibra e l'allacciatura di cui sopra possono essere venduti in set o separatamente su FS.com. Di seguito sono elencati una parte di essi e il pannello di gestione dei cavi D-ring verticale comunemente utilizzato. Contatti gentilmente sales@fs.com per maggiori dettagli, se sei interessato.

No. articolo Descrizione
64457 Pannello lacer orizzontale 1U in metallo con D-ring
59576 Pannello gestione cavi orizzontale rimovibile 1U con D-ring e lacing bar
57522 D-ring verticale singolo da 3" per la gestione cavi
57521 D-ring verticale singolo da 1,7" per gestione cavi

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza