Introduzione all'interfaccia RJ45
I cavi sono usati per trasmettere informazioni lungo la loro lunghezza. Solamente la corretta connessione a un'interfaccia RJ45 o a un connettore RJ45 realizzerà la trasmissione. Il percorso del cavo necessita di una terminazione del connettore, che richiede un jack, di solito un jack RJ45, a cui collegarsi. I connettori RJ45 sono comunemente utilizzati nei cavi rete Ethernet. I cavi Ethernet con connettori RJ45 sono chiamati anche cavi RJ45. Questi cavi RJ45 sono dotati di una piccola spina di plastica su ciascuna estremità, inserita nei jack RJ45 dei dispositivi Ethernet. Cosa è RJ45? Quali sono i diversi tipi di interfaccia RJ45? Continuate a leggere per saperne di più.
Cosa è l'interfaccia RJ45?
L'interfaccia RJ45 è considerata il connettore a doppino più comune per i cavi e le reti Ethernet.
-
"RJ" significa "registered jack" (jack registrato), un'interfaccia di rete di telecomunicazione standardizzata per il collegamento di apparecchiature voce e dati a un servizio fornito da un operatore di rete locale o di lunga distanza.
-
"45" è il numero dello standard di interfaccia.
Dal punto di vista fisico, i connettori utilizzati dai jack registrati sono principalmente i tipi di connettore modulare e di connettore a nastro miniaturizzato a 50 pin. Il connettore RJ45 è un connettore modulare plug e jack a 8 posizioni e 8 contatti (8P8C), utilizzato per le reti locali (LAN) basate su Ethernet. La spina del cavo RJ45 è solitamente costituita da un pezzo di plastica con otto pin sulla porta. Quattro dei pin sono utilizzati per l'invio e la ricezione dei dati, mentre gli altri quattro sono utilizzati per altre tecnologie o per alimentare i dispositivi di rete.
Connettore RJ45 vs connettore RJ11
Oltre all'interfaccia RJ45, alcuni altri tipi di connettore, come ad esempio l'interfaccia RJ11, possono confondere l'utente. L'RJ11 ha una configurazione 6P2C o 6P4C e viene utilizzato per il cablaggio di una singola linea telefonica. RJ45 adotta una configurazione 8P8C. La differenza principale tra RJ45 e RJ11 risiede nel numero di fili presenti nei loro connettori. Osservando più da vicino, si scopre che l'RJ45 ha 8 fili all'interno, mentre l'Rj11 ne ha 4, con conseguenti dimensioni maggiori dell'RJ45 rispetto all'RJ11.
Come già detto, con 2 o 4 dei 6 punti di connessione disponibili, la spina RJ11 supporta applicazioni a larghezza di banda limitata, tra cui linee telefoniche e connessioni ADSL. Al contrario, 8 contatti consentono una maggiore larghezza di banda. Pertanto, l'RJ45 può essere utilizzato per applicazioni ad alta intensità di dati come Ethernet e può supportare una larghezza di banda fino a 10 Gbps. L'RJ45 viene talvolta utilizzato anche per i telefoni VoIP negli uffici.
Consultate la tabella seguente per avere una chiara comprensione di RJ11 e RJ45.
RJ11 | RJ45 | |
---|---|---|
Figura | ||
Configurazione | 6P4C (6 posizioni, 4 connettori) |
8P8C (8 posizioni, 8 connettori) |
Forma e dimensione | Compatto, di forma quadrata | Più lungo, più rettangolare |
Larghezza di banda | I connettori RJ11 sono in grado di supportare circa 24 Mbps. | I connettori RJ45 possono supportare 10Gbps su Ethernet. |
Utilizzo | Telefoni, linee ADSL, cavi modem. L'RJ11 è utilizzato soprattutto per le applicazioni vocali. |
Reti di computer. L'RJ45 è tipicamente utilizzato nelle reti Ethernet o per collegare i modem via cavo ai router Wi-Fi. |
Nota:
Non è possibile inserire un connettore RJ45 in uno slot RJ11, ma è possibile il contrario. Sebbene le dimensioni ridotte dell'RJ11 ne facilitino l'inserimento nello slot RJ45, si sconsiglia di farlo perché potrebbe danneggiare il dispositivo che adotta lo slot RJ45.
Come identificare il codice colore dell'interfaccia RJ45?
T568A vs T568B sono i due schemi di cablaggio più comuni, utilizzati per terminare il cavo a doppino intrecciato sull'interfaccia del connettore. I due standard definiscono il modo in cui le piedinature RJ45 dispongono i singoli otto fili quando si collega il connettore RJ45 a un cavo. Questi schemi di cablaggio hanno una propria convenzione di colori da seguire per la compatibilità elettrica. Lo schema di cablaggio T-568B è considerato quello più comunemente utilizzato.
Le differenze tra T568A e T568B nelle convenzioni di colore sono illustrate nella figura seguente.
Per quanto riguarda i due standard, esistono due diverse forme di connettività. Se entrambe le estremità dei cavi patch sono cablate sulla base di uno standard, si tratta di un collegamento diretto. In caso contrario, si tratta di una connessione crossover. Alcune applicazioni di rete richiedono un cavo Ethernet crossover, con un connettore T-568A su un'estremità e un connettore T-568B sull'altra. Questo tipo di cavo si usa in genere per connessioni dirette da computer a computer quando non sono disponibili router, hub o switch.
Tipi di cavi RJ45
I cavi che terminano con connettori RJ45 su entrambe le estremità sono chiamati cavi Ethernet RJ45. I cavi Cat5, Cat6 e Cat7 sono i più comuni cavi RJ45 utilizzati nelle connessioni di rete odierne.
Cat5 vs Cat5e
La categoria 5 è stata originariamente progettata per trasmettere a frequenze di 100 MHz, fornendo una velocità di linea nominale di 100 Mbit/s. Cat 5 utilizza due doppini ritorti (quattro contatti) con una portata massima di 100 metri. In seguito è stata introdotta una specifica Cate5e con specifiche e standard più severi. Il nuovo standard richiedeva anche che i nuovi cavi includessero tutte e quattro i doppini ritorti.
Su brevi distanze, in condizioni di segnale ideali e supponendo che abbiano quattro coppie, i cavi patch Cat5 e Cat5e sono in grado di trasmettere a velocità Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet utilizza uno schema di codifica ottimizzato appositamente per funzionare con queste tolleranze di segnale inferiori.
Cat6 vs Cat6a
Compatibile con Cat5e, la Categoria 6 è caratterizzata da standard rigorosi e da una schermatura notevolmente migliorata. Il cavo patch Cat6 è stato progettato come standard per Gigabit Ethernet e fornisce velocità native fino a 1000 Mbit/s su una frequenza di 250 MHz. Riducendo la distanza massima del cavo da 100 metri a 55 metri, è possibile supportare 10 Gigabit Ethernet.
Cat6a raddoppia la frequenza a 500 MHz, continuando a ridurre le interferenze di rumore grazie alla schermatura con lamina a terra. Questi miglioramenti eliminano la penalizzazione della distanza del cavo quando si opera in 10 Gigabit Ethernet.
Categoria 7
Funzionante a frequenze fino a 600 MHz, la Cat7 è stata progettata specificamente per supportare le velocità nominali di 10 Gigabit Ethernet. Oltre alla schermatura introdotta dalla Cat6e, questa nuova specifica prevede una schermatura individuale per ciascuna delle quattro coppie intrecciate. Cat7 ha una distanza massima di 100 metri, pur mantenendo la compatibilità con le Cat5 e Cat6. Cat7a aumenta le frequenze a 1000 MHz, fornendo una specifica aumentata in grado di supportare le future velocità di 40/100 Gigabit Ethernet. L'aumento a 1000 MHz consente anche la trasmissione di flussi televisivi via cavo a bassa frequenza.
Ulteriori letture: 10GBASE-T su cavi Cat6, Cat6a e Cat7?
Applicazioni dei cavi RJ45
I connettori RJ45 sono la parte fondamentale della connettività Ethernet per la trasmissione di voce e dati. Sono stati sviluppati come sostituti molto più piccoli ed economici dei vecchi metodi di installazione dei telefoni con cavi cablati. Il facile stile plug-n-play riduce la difficoltà di installazione. Rispetto a RJ11, RJ45 è adatto a un maggior numero di applicazioni, come la rete Ethernet, le telecomunicazioni, l'automazione di fabbrica, etc. Viene spesso utilizzato per i dispositivi di rete, tra cui cavi Ethernet, modem, computer, laptop, stampanti, ecc.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022