Confronto tra topologie di UPS: Line-interactive, online e offline
Un gruppo di continuità indica un sistema di alimentazione che fornisce energia di emergenza a un carico quando la fonte di alimentazione di ingresso o l'alimentazione di rete si interrompe, considerato come una protezione quasi istantanea dalle interruzioni dell'alimentazione di ingresso. Le tre categorie generali dei moderni sistemi UPS sono UPS a line-interactive, UPS online e UPS offline, i quali verranno illustrate in dettaglio nel seguito.
UPS line-interactive, online e offline: Principi di funzionamento
UPS Offline—Protezione dell'alimentazione di livello base
In un sistema UPS off-line ("standby"), il carico è alimentato direttamente dall'alimentazione di ingresso e il circuito di backup viene attivato solo quando l'alimentazione di rete viene a mancare.
In particolare, il carico viene alimentato direttamente dalla rete elettrica grezza anziché dall'uscita dell'inverter. I componenti di accumulo dell'energia - caricabatteria, batteria e inverter - sono off-line per quanto riguarda il carico, anche se il caricabatteria e la batteria rimangono collegati alla rete elettrica per garantire che la batteria sia sempre completamente carica. Quando la tensione di rete viene meno o supera i limiti, lo switch collega immediatamente l'uscita dell'inverter al carico critico.
UPS line-interactive—Protezione dell'alimentazione di livello intermedio
Un UPS line-interactive mantiene l'inverter in linea e reindirizza il percorso della corrente DC della batteria dalla modalità di carica normale all'alimentazione DC in caso di interruzione dell'alimentazione.
In questo design intelligente, l'inverter da batteria ad alimentazione CA è sempre collegato all'uscita dell'UPS. Quando l'alimentazione CA in ingresso è normale, l'inverter dell'UPS funziona in modo inverso e provvede alla ricarica della batteria. Quando l'alimentazione in ingresso viene a mancare, l'interruttore di trasferimento si apre e l'alimentazione passa dalla batteria all'uscita dell'UPS. Questo design offre un filtraggio aggiuntivo e riduce i transitori di commutazione, poiché l'inverter è sempre acceso e collegato all'uscita.
UPS online—La massima protezione dell'alimentazione
Un UPS online utilizza un metodo a "doppia conversione" che accetta l'ingresso in corrente alternata, raddrizza in corrente continua per passare attraverso la batteria ricaricabile (o le stringhe di batterie), quindi inverte nuovamente in corrente alternata a 120 V/230 V per alimentare le apparecchiature protette.
In un UPS online (o a doppia conversione), la corrente alternata in ingresso carica la batteria di backup fornendo energia all'inverter di uscita, quindi l'interruzione della corrente alternata in ingresso non provoca l'attivazione dell'interruttore di trasferimento. In altre parole, se si verifica una perdita di potenza, il raddrizzatore viene semplicemente escluso dal circuito e le batterie mantengono l'alimentazione costante e invariata. Nessun tempo di trasferimento durante l'interruzione. Quando l'alimentazione viene ripristinata, il raddrizzatore riprende a sostenere la maggior parte del carico e inizia a caricare le batterie, anche se la corrente di carica può essere limitata per evitare che il raddrizzatore ad alta potenza surriscaldi le batterie e faccia bollire l'elettrolito.
UPS line-interactive, online e offline: Funzioni
Tutte le tre categorie sopra citate sono state inventate per proteggere l'hardware e le apparecchiature elettriche in caso di interruzione imprevista dell'alimentazione. Tuttavia, influenzate da vari principi di funzionamento, le loro capacità intrinseche sono diverse.
Protezione da sovratensioni/rumore
Tutti e tre i sistemi UPS sono dotati di funzioni di soppressione delle sovratensioni e di filtraggio dei disturbi di linea per proteggere le apparecchiature dai danni causati da fulmini, sovratensioni e disturbi elettromagnetici (EMI/RFI) di linea. In particolare, il sistema UPS online offre una protezione superiore grazie al funzionamento a doppia conversione che isola le apparecchiature dai problemi della linea CA.
Tempo di trasferimento alla batteria
Quando si verifica un'interruzione, il tempo di trasferimento varia:
-
Un'interruzione dell'alimentazione a un carico di tipo tra 2 a 10 millisecondi è inevitabile nei sistemi UPS offline/standby.
-
I sistemi UPS line-interactive in genere trasferiscono l'alimentazione dalla linea all'alimentazione a batteria in un tempo compreso tra 2 e 4 millisecondi, sufficientemente rapido per mantenere in funzione senza interruzioni le apparecchiature più sensibili all'alimentazione.
-
Il sistema UPS online non ha un tempo di trasferimento, perché l'inverter sta già alimentando il carico delle apparecchiature collegate quando si verifica un'interruzione.
Regolazione della tensione
La regolazione della tensione è fondamentale, soprattutto in condizioni di bassa tensione:
-
I sistemi UPS a linea interattiva utilizzano la regolazione automatica della tensione (AVR) per correggere le tensioni anomale senza passare alla batteria. Quando la tensione supera un valore di soglia basso o alto preimpostato, questo tipo di UPS lo rileva e utilizza dei trasformatori per aumentare o diminuire la tensione di una quantità prestabilita per riportarla nell'intervallo accettabile.
-
I sistemi UPS online adottano un metodo più preciso di regolazione della tensione: il funzionamento continuo a "doppia conversione", che isola le apparecchiature collegate dai problemi della linea CA, tra cui blackout, brownout, sovratensioni, distorsione armonica, impulsi elettrici e variazioni di frequenza.
-
Quando non funzionano a batteria, i sistemi UPS line-interactive regolano di solito la potenza entro ±8-15% della tensione nominale (ad esempio 120, 208, 230 o 240 volt), mentre i sistemi UPS online regolano di solito la tensione entro ±2-3%.
Ci sono effettivamente alcuni problemi di alimentazione comuni che possono verificarsi nelle operazioni quotidiane. La tabella seguente illustra se il sistema UPS di cui sopra è in grado di proteggere dalle anomalie:
Offline | Linea interacttiva | Online | |
---|---|---|---|
Interruzione dell'alimentazione | ✔ | ✔ | ✔ |
Calo di potenza | ✔ | ✔ | ✔ |
Sbalzo di tensione | ✔ | ✔ | ✔ |
Sottotensione | ✔ | ✔ | |
Sovratensione | ✔ | ✔ | |
Rumore di linea elettrico | ✔ | ||
Variazione di frequenza | ✔ | ||
Transiente di commutazione | ✔ | ||
Distorsione armonica | ✔ |
UPS line-interactive, online e offline: Pro e contro
UPS Offline
Vantaggi | Limitazioni |
---|---|
|
|
UPS line-interactive
Vantaggi | Limitazioni |
---|---|
|
|
UPS Online
Vantaggi | Limitazioni |
---|---|
|
|
UPS line-interactive, online e offline: Applicazioni
Le applicazioni di queste tre topologie, con principi di funzionamento diversi, variano da abitazioni residenziali di piccole dimensioni a data center di grandi dimensioni.
Grazie alla sua maggiore efficienza energetica e alla sua natura economica, l'UPS offline è più comunemente utilizzato per le famiglie, i piccoli uffici con budget ridotti per i progetti di alimentazione e alcuni settori che hanno requisiti relativamente bassi per la qualità dell'alimentazione. Il migliore per i personal computer e adatto anche per stampanti, scanner, alimentatori di emergenza ed EPABX.
Come una delle scelte principali, l'UPS a linea interattiva che soddisfa le esigenze di alta affidabilità energetica è ideale per i server dipartimentali, le abitazioni, le piccole imprese e le medie imprese. In alcune aree con problemi di infrastruttura in cui la tensione di linea CA è instabile, fluttua selvaggiamente o è altamente distorta, un UPS interattivo in linea potrebbe dover caricare la batteria una o due volte al giorno o anche più frequentemente.
Il sistema UPS online più intelligente, considerato come una soluzione predefinita per fornire alimentazione di riserva e protezione alle apparecchiature e ai server mission-critical nei data center, può essere applicato anche in settori come l'informatica, i trasporti, le banche, i titoli, le comunicazioni, il settore medico che richiedono un'alimentazione di lunga durata. In particolare, per alcuni azionamenti di motori a induzione e altre applicazioni simili di controllo del motore, unità di terapia intensiva, apparecchiature mediche, apparecchi elettrici sensibili.
UPS line-interactive, online e offline: Quale scegliere?
La tabella seguente riassume alcuni dei punti chiave discussi in precedenza tra i tre progetti.
Offline | line-interactive | Online | |
---|---|---|---|
Dimensione | Compatto | Tipicamente grandi e pesanti | Tipicamente piccoli e leggeri |
Intervallo di potenza pratica (kVA) | 0-0.5 | 0.5-5 | 5-5000 |
Condizionamento della tensione | Basso | Dipendente dal design | Alto |
Costo per VA | Basso | Medio | Medio |
Efficienza | Alto (tipicamente 95-98%) |
Alto (tipicamente 90-96%) |
Medio-basso (tipicamente 80-90%) |
Costo | Basso | Medio | Alto |
Campi di applicazione tipici | Case; piccoli uffici | Piccole e medie imprese | Telecomunicazioni, comunicazioni, banche, trasporti, ambienti industriali |
Quando si prende in considerazione una soluzione UPS, è necessario prestare attenzione al tipo di UPS e al corrispondente livello di protezione. La differenza fondamentale tra UPS online, offline e line-interactive risiede nei loro principi di funzionamento che si riflettono nella diversità delle loro caratteristiche, funzionalità, vantaggi e limiti. Inoltre, il design interno della topologia di un UPS influisce ulteriormente sul suo funzionamento in vari ambienti applicativi.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022