Sostenibilità in Azione - FS Procede Verso un Imballaggio Ecologico
FS, fornitore di fiducia di soluzioni di rete e comunicazione, è lieta di annunciare il lancio di un packaging rinnovato, progettato per soddisfare gli standard ambientali internazionali, tra cui l'adozione di materiali ecocompatibili, un design sottile nelle dimensioni delle confezioni e soluzioni di imballaggio prive di plastica. Questa iniziativa fa parte dell'impegno di FS nei confronti degli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), incentrati sulla sostenibilità e sulla riduzione dell'impatto ambientale.
Iniziative Chiave dell'Aggiornamento dell'Imballaggi
Adozione di Materiali Ecologici
FS offre prodotti versatili, come switch di rete, cavi in fibra, moduli transceiver, telecamere di sorveglianza e così via, per consentire ai clienti di completare soluzioni IDC, soluzioni di rete aziendali, soluzioni di cablaggio in fibra, ecc. Per proteggere questi prodotti dai danni dovuti alle sollecitazioni del trasporto, FS progetta diverse soluzioni di imballaggio adatte alle varie dimensioni e forme dei prodotti. Tutti i materiali di imballaggio utilizzano contenuto riciclato per ridurre l'impatto ambientale e aumentare l'attrattiva per i consumatori “verdi”. I principali materiali di imballaggio sono:
Carta Kraft Importata per l'imballaggio esterno: La nuova confezione utilizza carta kraft importata da aree ricche di risorse forestali, garantendo una catena di approvvigionamento sostenibile.
Materiale PET Riciclabile per l'imballaggio di transceiver e schede NIC: Per una protezione leggera e duratura, l'imballaggio incorpora materiale PET riciclabile ed ecologico.
Sacchetti in LDPE Riciclabile per cavi in fibra: I sacchetti di plastica utilizzati per l'imballaggio sono realizzati in LDPE riciclabile, che consuma meno energia e risorse durante la produzione.
EPE Foam per la protezione degli switch di rete: Per la protezione dei dispositivi, FS ha scelto la schiuma EPE riciclabile al 100%, che offre un'eccellente ammortizzazione e allo stesso tempo è responsabile nei confronti dell'ambiente.
Design Sottile nel Formato Imballaggio
Il design “skinny” nelle dimensioni dell'imballaggio è stato notevolmente migliorato in due aree principali: l'imballaggio multi-item e le soluzioni di imballaggio a riduzione di volume.
L'imballaggio multi-volume significa che più unità di un prodotto vengono confezionate insieme in un'unica confezione, invece di confezionare ciascun articolo singolarmente. All'inizio, i prodotti di cablaggio di FS erano confezionati singolarmente in plastica, il che comportava una grande quantità di rifiuti di plastica e richiedeva molto tempo ai clienti per disimballare questi articoli confezionati singolarmente. In risposta, FS ha sviluppato una soluzione di imballaggio multi-volume che è stata applicata ai prodotti più popolari di FS, come una confezione che può contenere dieci cavi di rete, dieci cavi patch o più connettori. I nuovi metodi di imballaggio hanno ricevuto un riscontro positivo per la riduzione dei tempi di disimballaggio e dell'uso di plastica. Di seguito è riportato un esempio di cavo patch in rame in confezione multi-volume.
L'imballaggio a riduzione di volume significa che le dimensioni o il volume complessivo dell'imballaggio del prodotto sono stati ridotti o ottimizzati per occupare meno spazio. Ad esempio, nel caso della serie FHD MUX, FS ha compiuto notevoli passi avanti nella riduzione del volume dell'imballaggio. Il precedente design della confezione prevedeva una scatola con un vassoio interno in plastica. La soluzione di imballaggio ottimizzata utilizza ora una scatola riprogettata con un vassoio interno in carta, riducendo il volume del 50% grazie a una riprogettazione che sostituisce il vassoio interno in plastica con uno in carta. Questo cambiamento riduce l'utilizzo di plastica di 70g per confezione e i costi di trasporto del 30%. Il progresso migliora sia la sostenibilità che l'efficienza dei costi, mantenendo la protezione del prodotto.
Soluzioni di Imballaggio Senza Plastica
Per rispondere alle crescenti esigenze ambientali, FS ha ridotto in modo significativo l'uso della plastica nell'imballaggio dei prodotti per telecamere di sicurezza. A differenza di altri marchi che utilizzano cartone e schiuma EPE, FS ha sviluppato una soluzione di imballaggio completamente cartacea dopo aver effettuato numerosi test. Questo nuovo design si caratterizza per essere piegato da un unico pezzo di cartone, comprendente il fondo della scatola, il coperchio, la parete laterale anteriore e quella posteriore. Ogni lato può essere collegato in modo pieghevole e formare una protezione per i prodotti. Questa soluzione sostituisce efficacemente la schiuma di plastica e ha superato test rigorosi come le prove di caduta e le simulazioni di vibrazioni durante il trasporto. Attualmente, circa 35 modelli di telecamere FS utilizzano questo imballaggio innovativo ed ecologico, a testimonianza dell'impegno di FS per la sostenibilità e la responsabilità ambientale.
Vantaggi dell'Aggiornamento dell'Imballaggio
- Riduzione dei Costi di Trasporto: La riduzione del volume dell'imballaggio si traduce direttamente in una minore necessità di spazio durante il trasporto, con conseguente riduzione dei costi di spedizione.
- Conservazione delle Risorse: Utilizzando materiali di imballaggio rispettosi dell'ambiente, FS riduce significativamente il consumo di risorse naturali, allineandosi ai principi della produzione verde e dello sviluppo sostenibile.
- Miglioramento del Riciclaggio e dello Smaltimento: Gli imballaggi più piccoli ed efficienti sono più facili da riciclare e smaltire, riducendo le difficoltà e i costi associati alla gestione dei rifiuti e sostenendo l'economia circolare.
FS continua a impegnarsi nell'esplorazione e nell'implementazione di soluzioni di packaging innovative che supportino i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile. L'azienda continuerà a sviluppare e ad adottare strategie di imballaggio eco-compatibili che siano in linea con i suoi obiettivi ESG.
Informazioni su FS
FS (www.fs.com) è un fornitore di fiducia di prodotti e soluzioni ICT per le aziende di tutto il mondo. Fondata nel 2009, l'azienda si concentra sulle comunicazioni ad alta velocità, sullo sviluppo di prodotti personalizzati e sulla progettazione di soluzioni basate sulle esigenze professionali dei clienti. Avvalendosi di team di ricerca e sviluppo e di collaudo dedicati, di esperti di servizi tecnici completi, di un solido sistema di supply chain, di centri di stoccaggio globalizzati e di una comoda piattaforma di acquisto, FS fornisce un'ampia gamma di prodotti, soluzioni e servizi ICT altamente efficienti e incentrati sul cliente a clienti verticali globali dell'industria e delle imprese nei settori ISP, telecomunicazioni, retail, istruzione, ecc.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022