Temperatura operativa dei transceiver ottici: Tutto quello da sapere
È cosa nota che i transceiver ottici di alto livello vengano sottoposti a una serie di test rigorosi prima della consegna. I test di temperatura sono ovviamente considerati una delle parti importanti dell'intero processo di collaudo. Come definire la temperatura dei transceiver ottici? Perché la temperatura operativa è importante per i moduli? Quali fattori influiscono sulla temperatura operativa dei transceiver ottici? Questo articolo chiarirà rispettivamente le domande di cui sopra.
Temperatura operativa dei transceiver ottici: Fondamenti
L'intervallo di temperatura di un transceiver ottico determina il valore numerico di temperatura disponibile del modulo. I moduli hanno varianti di temperatura diverse a seconda del tipo, del fattore di forma, delle applicazioni e dei produttori. Convenzionalmente, i transceiver in fibra ottica sono classificati in tre livelli di temperatura in considerazione delle loro applicazioni pratiche:
-
Intervallo di temperatura commerciale: Da 0 °C a 70 °C (indicato con "COM")
-
Intervallo di temperatura esteso: da -20°C a 85°C (indicato con "EXT")
-
Intervallo di temperatura industriale: da -40°C a 85°C (indicato con "IND")
In generale, i transceiver in fibra ottica vengono utilizzati principalmente in case e uffici di piccole dimensioni e in centri dati su larga scala. Tuttavia, è probabile che i transceiver ottici vengano utilizzati in alcune regioni scarsamente popolate come deserti, valli fluviali, oceani, montagne e così via. Al momento dell'acquisto, il parametro dell'intervallo di temperatura dei moduli sarà presentato nella tabella delle specifiche. È consigliabile scegliere tra i tre tipi di intervallo di temperatura sopra citati in base alle specifiche situazioni applicative.
Perché l'intervallo di temperatura operativa dei transceiver ottici è importante?
Ogni modulo transceiver è dotato di un intervallo di temperatura operativa definito dal fornitore. Se la temperatura è troppo alta o troppo bassa, cioè superiore o oltre il normale intervallo di temperatura, i moduli non funzionano bene o addirittura non funzionano affatto. Di conseguenza, c'è il rischio di ritardi o interruzioni della rete.
Una sfida dalle temperature più elevate
Le temperature elevate hanno un effetto sulla comunicazione ottica, quindi sono stati creati vari metodi per affrontare i problemi legati al calore, come l'installazione di un sistema di raffreddamento nel data center e simili. Se si sta pensando di effettuare l'implementazione in ambienti difficili, la temperatura è un fattore non trascurabile al 100%. Quando la temperatura operativa è troppo alta, il modulo subisce un'impennata della potenza ottica con conseguente ricezione errata dei segnali e funzionamento disordinato. O, peggio ancora, il modulo viene bruciato.
Una minaccia dalle temperature più basse
Normalmente, il funzionamento di un sistema in fibra ottica genera calore. A differenza delle situazioni precedenti, il funzionamento a temperature inferiori a quelle definite dal fornitore si verifica raramente nel settore della comunicazione dati. Se la temperatura di esercizio è troppo bassa, anche il funzionamento del transceiver ottico sarà instabile e anomalo. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi è opportuno evitare di installare i transceiver ottici commerciali in un ambiente con una temperatura inferiore a 0°C.
Nota: si consiglia un sistema di monitoraggio e controllo della temperatura per il monitoraggio e la compensazione in tempo reale, che garantisce il funzionamento dei moduli con una potenza luminosa stabile e un rapporto di estinzione corretto.
Cosa influisce sull'intervallo di temperatura di lavoro dei transceiver ottici?
Prodotto di bassa qualità
I moduli con materiali di bassa qualità e con un design incorporato scadente saranno più sensibili alle deviazioni di temperatura, con conseguente scarsa dissipazione del calore. Le temperature anomale del transceiver si verificheranno frequentemente. Di conseguenza, non è possibile evitare un funzionamento instabile. La chiave per risolvere questo problema non è affatto complicata. Trovare un fornitore affidabile che abbia un sistema di test rigoroso della temperatura dei moduli.
Riutilizzo di moduli di seconda mano
Come alternativa per alcuni utenti, l'adozione di moduli usati è considerata "conveniente". In effetti, il prezzo dei moduli di seconda mano è inferiore e in alcune situazioni potrebbero funzionare normalmente. Tuttavia, vale la pena ricordare che i transceiver di seconda mano sono più soggetti a problemi di sensibilità alla temperatura a causa di alcune delle loro parti interne. Se l'intervallo di temperatura di lavoro di un modulo nuovo è 0-70℃, il modulo usato non raggiungerà mai questo livello. Una volta che il modulo funziona in modo anomalo, il costo della sostituzione e della manutenzione sarà molto più alto del denaro risparmiato all'inizio.
Sintesi
È fondamentale mantenere la temperatura di funzionamento dei transceiver ottici stabile e all'interno dell'intervallo, a vantaggio del funzionamento quotidiano. I fornitori di transceiver ottici tendono a fornire vari moduli che soddisfano i requisiti di temperatura. FS, al passo con le tendenze, fornisce vari tipi di transceiver ottici, compresi quelli commerciali e industriali. Ogni singolo modulo è stato sottoposto a test approfonditi, compresi quelli di temperatura, nel centro di collaudo di FS per garantire qualità e prestazioni elevate.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022