Soluzione 100G DWDM PAM4 per l'Aggiornamento dell'Interconnessione del Data Center da 80km
Con il rapido sviluppo del 5G, dei Big Data, del Cloud Storage, delle piattaforme di Live Broadcast e della sicurezza di rete, gli operatori di telecomunicazioni si trovano ad affrontare sfide e opportunità enormi. In qualità di costruttore di infrastrutture e fornitore di servizi di rete, la chiave del successo è costruire una rete veloce e flessibile per i diversi clienti. La FS Dynamic Connectivity Platform (DCP) è un sistema di linea aperta DWDM da 100G per interconnessioni di Data Center da 80 km, con misurazione automatica della distanza della fibra e impostazioni di compensazione della dispersione, Mux, EDFA, DCM e altri moduli funzionali integrati altamente integrati, facile implementazione, funzionamento e manutenzione convenienti e realizzazione in spazio 1U di servizi di trasmissione ad alta capacità fino a 2.0T.
Sfondo
Il cliente è un operatore di telecomunicazioni con sede in Europa, che fornisce ai clienti servizi di comunicazione di alta qualità, efficienti, affidabili e sicuri. Nonostante disponga di quasi 10.000 siti web ospitati, migliaia di server virtuali e milioni di clienti, il cliente ha meno di 200 dipendenti addetti alla manutenzione della rete. Con l'espansione dell'azienda e il rapido sviluppo della rete, il cliente ha individuato dei problemi nella rete attuale che ostacolano la sua visione. Per servire meglio gli utenti senza incorrere in costi di rete aggiuntivi, il cliente sta cercando di aggiornare la rete di trasmissione dei suoi data center in due siti esistenti. L'obiettivo è quello di ottenere prestazioni elevate, affidabilità, espansione flessibile e gestione semplificata del funzionamento e della manutenzione per soddisfare le esigenze aziendali. Questa mossa è necessaria in quanto l'attività del cliente si è espansa fino a coprire i Paesi europei e altre parti del mondo, con i propri data center in varie località.
Sfide
A causa della crescita esplosiva del business, l'attuale larghezza di banda 10G non è sufficiente a soddisfare le esigenze di trasmissione delle aziende.
La domanda di data center è in continua espansione, mentre il cliente deve fare i conti con uno spazio limitato.
L'attuale soluzione 100G si basa in gran parte sulla tecnologia coerente 100G, ma il costo dei transceiver coerenti è proibitivo.
L'implementazione di soluzioni DWDM, così come la loro post-operatività e manutenzione, richiedono un certo livello di competenza tecnica, con conseguenti costi elevati per l'assunzione di personale.
Soluzione
Una Nuova Scelta per il DCI a 80 km, la Soluzione PAM4 Economica
Il sistema coerente tradizionale con moduli coerenti è efficace per la trasmissione a lunga distanza, ma è costoso e consuma molta energia. È più adatto per la trasmissione oltre gli 80 km. Per i data center dei clienti entro una distanza di 80 km, suggeriamo di utilizzare il sistema di linea aperta FS DCP, 40 canali 100G DWDM PAM4. DCP è una piattaforma di connettività dinamica completa con Mux/Demux 40CH, EDFA, DCM, AWG, OSC e altri moduli funzionali integrati. Si tratta di un'opzione più economica con un consumo di potenza del segnale e un rumore inferiori, che la rendono più adatta a distanze di trasmissione di 80 km. Rispetto alle soluzioni coerenti tradizionali, la soluzione FS PAM4 fornisce l'effetto di trasmissione previsto, offrendo al contempo un risparmio sui costi e una maggiore economicità.
Piattaforma ad Alta Capacità 2.0T in 1U, Risparmio di Spazio del 300% sul Cabinet
Con la crescita dei big data e del cloud computing, il traffico di dati è aumentato, con conseguente incremento delle richieste di larghezza di banda sulle reti backbone e core. Per soddisfare le crescenti aspettative di esperienza degli utenti, il nostro cliente intende aggiornare due data center vicini alla velocità di 100G rispetto all'attuale 10G. Tuttavia, le apparecchiature esistenti non sono compatibili con i requisiti di dissipazione del calore, alimentazione, metodo di installazione e forma delle apparecchiature. Anche la sala server del centro dati deve essere migliorata. Per risolvere questi problemi e soddisfare le esigenze di trasmissione aziendale dei clienti, proponiamo il sistema di linea aperta FS DCP. Supporta la trasmissione di servizi 20x 100G e ha un design standard 1U, più integrato rispetto ai tradizionali tipi di telaio che richiedono uno spazio di 4U. L'implementazione del DCP consente di potenziare la larghezza di banda da 10G a 100G, di espandere il volume di affari da 400G a 2.0T, di aumentare il tasso di utilizzo dello spazio di 3 volte, di ridurre i costi di gestione e manutenzione e di aumentare i ricavi dello spazio unitario.
Automatico, plug-and-play, Minori Costi di Funzionamento e Manutenzione
Le vecchie apparecchiature del cliente sono complicate e richiedono l'intervento di esperti per la loro configurazione e manutenzione. Questo rende rischioso per l'azienda se si commettono errori durante il processo di connessione. FS DCP dispone di funzioni avanzate come la messa in servizio automatica, che semplifica il processo e riduce i tempi di configurazione. La piattaforma dispone anche di moduli integrati che sono facilmente collegabili e si configurano automaticamente. In questo modo è più facile gestire grandi quantità di dati con meno personale e meno costi. FS DCP semplifica l'O&M, velocizza l'implementazione e aiuta le organizzazioni a gestire grandi volumi di dati senza sforzo, riducendo i costi e migliorando l'efficienza operativa.
Conclusione
Soluzione All-in-One per la Riduzione dei Costi, l'Aumento della Larghezza di Banda, la Scalabilità e la Facilità d'Uso
FS 100G DWDM PAM4 è la soluzione di trasmissione punto-punto più conveniente entro 80 km ed è ampiamente utilizzata nell'interconnessione dei data center locali, nella trasmissione di reti metropolitane e negli scenari di accesso distribuito. Offre una maggiore velocità, una maggiore distanza, una minore latenza, una maggiore densità e una configurazione più flessibile, soddisfacendo le mutevoli esigenze e i requisiti dei clienti. FS continuerà a sviluppare e iterare i suoi prodotti per garantire che rimangano una soluzione ottimale per i clienti locali.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022