Italia

La soluzione FS OADM Aggiunge Punti di Accesso a Una Rete CWDM

Contesto

L'aumento della domanda di larghezza di banda e di capacità spinge le reti a cercare soluzioni di trasporto ottico dei dati agili e convenienti. Il governo di Murphysboro, nell'Illinois, aveva bisogno di aumentare la propria capacità di rete per creare una rete altamente flessibile che supportasse sette siti di infrastrutture pubbliche all'interno della regione.

Sfida

Il governo aveva cinque edifici collegati tramite fibre multimodali nello switch Gigabit Ethernet esistente. Sono riusciti a installare fibre monomodali in città per collegare numerosi edifici che possono accedere alla LAN cittadina. I problemi incontrati sono stati i seguenti: Avevano una scarsa conoscenza della tecnologia WDM e non avevano idea di come sfruttare la lunghezza d'onda esistente e aggiungere nuovi siti al collegamento. Come trasferire la fibra multimodale a quella monomodale per ottenere una trasmissione di dati relativamente più lunga.

Soluzione

È stato implementato un OEO per convertire i transceiver SFP SX standard nei corrispondenti transceiver CWDM. In modo da cambiare la fibra multimodale in fibra monomodale per espandere la portata del collegamento.

Per separare le lunghezze d'onda nel sito 3, dopo il mux/demux CWDM a 8CH viene collocato un OADM a 4CH. L'OADM CWDM offre la possibilità di aggiungere/togliere lunghezze d'onda selezionate in qualsiasi nodo della rete e di modificare senza problemi la capacità del nodo della rete in base alle esigenze. In questo caso, quattro lunghezze d'onda (1470, 1490, 1510, 1530) vengono rilasciate in punti diversi dei siti 4, 5, 6 e 7.

OADM Solution

Conclusione

Questo design ha fornito una soluzione flessibile e trasparente, in grado non solo di aggiungere nuovi siti per l'intero collegamento, ma anche di preparare la futura espansione della fibra. Le apparecchiature FS CWDM e OADM sono facili da installare, consentono una rapida implementazione della rete e hanno un basso consumo energetico, tutti fattori che riducono significativamente i costi e rendono il ROI irresistibile.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza