Un'università spagnola ha ottenuto copertura completa delle reti wireless del suo nuovo campus con l'aiuto di FS.com.
Questa università si stava espandendo e aveva bisogno di un nuovo campus per far fronte alla propria crescita, ma il nuovo campus mancava di connettività di rete. Per soddisfare la richiesta di una rete wireless stabile e veloce da parte di studenti e personale, l'università si è rivolta al team di esperti di FS.com.
L'obiettivo del progetto era quello di fornire una soluzione di rete wireless completa, che coprisse quattro edifici di cinque piani ciascuno. Ciò avrebbe consentito la gestione unificata dei punti di accesso (AP) e il monitoraggio centralizzato della rete. Gli esperti di FS.com hanno fornito una soluzione wireless personalizzata che non solo garantisce una connettività wireless affidabile e ad alta velocità, ma fornisce anche un controllo e una gestione completi dei dispositivi di rete.
Il nuovo sistema di rete wireless ha soddisfatto efficacemente tutti i requisiti della rete universitaria in termini di prestazioni, scalabilità, gestibilità e affidabilità. Ha fornito agli studenti e al personale un'esperienza internet wireless efficiente e senza interruzioni.
Profilo aziendale del cliente
L'università è un'istituzione emergente basata sulla ricerca, con un'ampia gamma di settori e un corpo studentesco diversificato che comprende studenti di corsi triennali, master, dottorandi e studenti internazionali. L'università conta circa 10.000 studenti e 2.000 tra docenti e personale. Il campus si estende su oltre 70 acri e comprende quattro edifici principali di cinque piani ciascuno. Per stare al passo con le moderne tecnologie educative e le esigenze degli studenti, l'università si è impegnata a fornire reti wireless stabili e ad alta velocità nel campus. Recentemente, a causa dell'espansione del campus e dell'uso diffuso di moderne tecnologie educative, l'università ha deciso di riprogettare la rete del campus per soddisfare le future esigenze di studenti e personale.
La sfida
-
Poiché l'attuale edificio del campus del cliente non dispone di una rete, è essenziale progettare una soluzione completa che includa tutta l'infrastruttura di rete. (firewalls, switches, access points, etc.) per collegare tutti i dispositivi di rete POE (come altoparlanti, microfoni, AP wireless, telecamere, ecc.).
-
L'edificio è stato costruito e le prese di rete interne sono già state installate. Per quanto riguarda l'installazione di access points (AP), La posizione deve essere determinata in base all'ambiente dell'edificio e alla quantità prevista di traffico pedonale e di accesso ai dispositivi. In considerazione di un'area del campus molto densa in cui vivono e lavorano studenti e docenti, è richiesta una capacità interna di 120 dispositivi collegati a ciascun AP e un limite di velocità di 20 MB.
-
Poiché tutti gli edifici del campus sono interconnessi e ci sarà un gran numero di dispositivi di rete collegati all'ambiente di rete, un requisito fondamentale per la gestione della rete scolastica è quello di disporre di funzionalità centralizzate di gestione e monitoraggio dei dispositivi a cui si possa accedere tramite una piattaforma di visualizzazione basata su cloud. In questo modo non solo si possono ridurre i costi di gestione e manutenzione, ma si può anche effettuare un'analisi efficiente dei dati operativi della rete.
La soluzione
From Scratch to Spark, la soluzione wireless su misura di FS.com per un campus universitario nuovo di zecca
Il team di esperti di FS.com ha iniziato immediatamente a progettare una soluzione dopo aver appreso le esigenze del cliente. Il cliente aveva bisogno di una copertura di rete wireless completa per quattro edifici universitari. Il nostro team ha pianificato e progettato i layout dei piani di ciascun edificio per determinare il numero, la posizione e la distribuzione ottimali dei punti di accesso e di copertura wireless. Sulla base di questa analisi, abbiamo aiutato il cliente a configurare i dispositivi di rete appropriati, tra cui firewall e switch, wireless controllers, APs, telecamere e router, per creare una rete wireless stabile, ad alta velocità, affidabile e scalabile.
Abbiamo comunicato con il cliente tramite e-mail e videoconferenze a distanza per comprendere a fondo le sue esigenze. Il responsabile della soluzione ha considerato e pianificato tutti gli aspetti del progetto, con particolare attenzione a garantire le prestazioni e la manutenibilità della rete. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo selezionato e configurato i dispositivi di rete adatti all'università del cliente. Abbiamo preso in considerazione caratteristiche importanti come il throughput, il raggio di copertura, l'interferenza del segnale, la tolleranza ai guasti e il consumo energetico, oltre a questioni di sicurezza e gestione della rete. Pertanto, abbiamo consigliato l'uso di una piattaforma di gestione cloud per un efficace monitoraggio della sicurezza e una gestione centralizzata della rete del campus. La soluzione wireless FS.com ha soddisfatto i requisiti di budget e i tempi di trasferimento del cliente, fornendo al contempo la migliore copertura di rete wireless per il campus. La nostra soluzione ha permesso al cliente di implementare con successo il progetto wireless e di completare la prima fase degli obiettivi di migrazione di studenti e docenti, oltre a essere economicamente vantaggiosa.
Focus sui dettagli e su una pianificazione completa, costruire la rete wireless campus ideale
Sulla base della mappa di rilevamento del terreno del cliente, è stata prestata attenzione a tutti i dettagli per confermare l'ambiente dell'edificio e la distribuzione delle apparecchiature su ogni piano, al fine di determinare la posizione e l'orientamento di ogni AP. Abbiamo valutato attentamente la struttura e i materiali dell'edificio su ogni piano per garantire la stabilità della trasmissione e della copertura del segnale dell'AP. Ad esempio, il cemento e l'armatura in acciaio dell'edificio avranno un impatto sulla trasmissione del segnale e le posizioni delle prese di rete fisse limiteranno la distribuzione delle apparecchiature, richiedendo la selezione del tipo di AP e della posizione di installazione appropriati.
Poiché James Miller ha proposto anche il requisito di "120 dispositivi per AP con un limite di velocità di 20MB", abbiamo combinato il tipo e la densità dei dispositivi su ogni piano con il numero di AP previsti per il traffico e la domanda simultanea, e abbiamo raccomandato la soluzione che prevede l'utilizzo di AP-N515, che consente l'accesso a 120 dispositivi contemporaneamente. Anche la selezione di switch core, gateway, firewall e altri dispositivi è configurata in modo ragionevole e spieghiamo ai clienti le caratteristiche dei prodotti e i metodi di configurazione per garantire la coerenza e l'affidabilità della copertura di rete.
Dopo aver finalizzato il piano iniziale, recuperiamo alcuni scenari applicativi del cliente nel centro di prova ed eseguiamo test di copertura wireless utilizzando strumenti professionali per confermare se la portata del servizio di ogni AP può soddisfare i requisiti e infine determiniamo il piano di progettazione dell'intera rete wireless. Durante la progettazione, teniamo conto delle esigenze specifiche del cliente, come la disposizione dei piani, le apparecchiature interne, i limiti di velocità, il traffico degli utenti, i requisiti di sicurezza, ecc. Lavoriamo a stretto contatto con il cliente per fornire una soluzione completa che garantisca un servizio di rete wireless ad alte prestazioni, stabile, sicuro e affidabile per il campus universitario.
FS Airware assiste i campus universitari nella costruzione di efficienti sistemi di gestione della rete cloud
Considerando il complesso ambiente di rete del campus, con molteplici dispositivi di rete, una piattaforma di gestione cloud unificata sarebbe un'aggiunta preziosa per James, l'amministratore di rete del campus. Non solo riduce i costi di gestione e manutenzione della rete dell'università, ma fa anche risparmiare tempo e fatica agli ingegneri tecnici. Un sistema più intelligente e affidabile piattaforma di gestione cloud offre la comodità di analizzare i dati della rete del campus.
FS.com ha infine aiutato il cliente a ottenere una copertura di rete wireless completa, con una connessione wireless stabile e ad alta velocità, e un sistema di gestione integrato per il controllo e il monitoraggio dei dispositivi. La nostra soluzione offre a studenti e personale un'esperienza di Internet wireless efficiente, sicura e coerente, gettando solide basi per lo sviluppo futuro della scuola.
Conclusione
Il sistema di rete wireless progettato e realizzato da FS.com per l'università è stata una collaborazione di grande successo e lodevole. Con un gran numero di studenti e dipendenti da servire, l'università aveva bisogno di una connessione di rete ad alta velocità, stabile e facile da gestire. A causa dell'espansione del campus, della migrazione e dei cambiamenti infrastrutturali, la rete del campus ha dovuto essere progettata e coperta in fasi successive.
Il team di ingegneri esperti di FS.com ha fornito soluzioni personalizzate in base ai requisiti dell'università. Ad esempio, abbiamo consolidato più punti di accesso in un unico punto di accesso indipendente per migliorare la stabilità del segnale e la tolleranza ai guasti. Abbiamo integrato firewall, controller e switch per creare un ambiente di rete unificato, altamente sicuro e facile da gestire. Questo sistema di rete wireless si estende verticalmente su quattro edifici di cinque piani dell'università, con quasi 800 punti di accesso in totale.
Il successo di questo progetto può essere attribuito all'esperienza di FS.com, alla sua capacità di rispondere alle esigenze del cliente e alle soluzioni economicamente vantaggiose. L'implementazione è stata rapida e ha potuto essere regolata in loco durante il processo. Il nuovo sistema di rete ha migliorato significativamente l'efficacia dell'istruzione e dell'insegnamento, fornendo un ambiente internet più comodo per studenti e insegnanti. Questa collaborazione ha gettato solide basi per lo sviluppo della rete dell'università.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022