Soluzione transceiver 100G FS data center per semplificare le operazioni di gioco
Contesto
Il cliente è una società di giochi per dispositivi mobili che integra ricerca e sviluppo e pubblicazione. Con sede centrale in Europa, hanno filiali in Germania e Francia e centri R&D in Finlandia e Danimarca. L'attività principale sono i giochi per PC/mobile e hanno prodotto molti giochi creativi e di alta qualità e gradualmente sono diventati una società di giochi completa internazionale. Ci sono più di 1000 membri del team in tutto il mondo. I suoi prodotti sono disponibili in oltre 30 paesi e regioni, tra cui Europa, Giappone, Corea, Sud-est asiatico, Nord America e Australia.
Esigenze e sfide del cliente
Con il boom dell'industria degli e-sport negli ultimi anni, sono emersi vari giochi. C'è un bisogno più urgente per l'archiviazione dei dati di gioco. Quando il numero di giocatori online raggiunge milioni o decine di milioni, possono verificarsi problemi come ritardi, guasti o ritardo dello streaming live, che incidono seriamente sull'esperienza del giocatore. La continua crescita del settore dei giochi necessita di una robusta trasmissione di dati in tempo reale e di una migliore infrastruttura di supporto. Pertanto, il cliente prevede di costruire un nuovo data center in Germania per garantire la sicurezza, l'archiviazione e l'elaborazione immediata dei dati, nonché la qualità e la consegna dei prodotti.
Il nuovo data center comprende più prodotti per la connettività inter-rack e intra-rack. Aspettandosi moduli di alta qualità, il cliente ritiene necessario considerare diverse trasmissioni di data durante la selezione e la configurazione del prodotto. Il cliente spera inoltre in una data di consegna anticipata del servizio.
Soluzione
Una grande linea di prodotti che soddisfa tutte le esigenze
Costruire un nuovo data center potrebbe essere impegnativo. FS ha appreso da Cecilia che la distanza tra la connettività inter-rack e intra-rack varia da una dozzina di metri a diverse centinaia di metri o addirittura 2 km. In questo contesto, gli esperti di FS forniscono un'ampia gamma di di prodotti 100G con varie distanze di trasmissione, tra cui AOC e SR4 per brevi distanze, IR4 per l'interconnessione nei data center, LR4 per lunghe distanze e cavi e accessori per il collegamento. Questi moduli hanno una vasta gamma di modelli per soddisfare i vari requisiti di distanza, nonché un elevato margine per garantire la qualità della trasmissione.
Cecilia apprezza molto la linea di prodotti FS e la trova molto semplice e conveniente. I portafogli di prodotti 100G di FS offrono maggiore flessibilità e affidabilità per soddisfare tutte le esigenze del cliente.
Chip auto-sviluppati e magazzino globale per garantire consegne puntuali
L'urgente necessità del cliente di ottenere un'efficiente elaborazione e archiviazione dei dati in tempo reale richiede la costruzione di un progetto di data center e la selezione del prodotto giusto. La mancata consegna in tempo può influire sull'attività del cliente, inclusa la perdita finanziaria e la reputazione danneggiata. Per far fronte alla crisi globale della catena di fornitura di chip, FS ha lanciato moduli 100G con chip autosviluppati e tecnologia di produzione automatizzata per garantire una consegna stabile ed evitare problemi come la carenza di chip. Inoltre, FS dispone di magazzini in tutto il mondo per consentire consegne rapide nella maggior parte dei paesi, soddisfacendo così meglio le esigenze di consegna dei clienti.
Test professionali, garanzia della qualità
Per un'esperienza di gioco fluida, i dati degli utenti devono essere trasmessi e archiviati in modo rapido e stabile tra il front-end e il back-end. Essendo l'attrezzatura vitale per supportare il funzionamento dei server di gioco, i dispositivi nel data center dovrebbero avere una velocità di trasmissione efficiente, prestazioni stabili e qualità affidabile. A questo proposito, FS possiede laboratori dotati delle apparecchiature di prova più avanzate al mondo. Dalla produzione dei moduli ai prodotti finiti, FS viene sottoposta a diversi test per garantire che ogni indice soddisfi gli standard. Questi prodotti potrebbero essere garantiti per accedere ad alte prestazioni e affidabilità per migliorare l'esperienza di gioco e la soddisfazione del giocatore.
Vantaggi per il cliente
FS ha più linee di prodotti per personalizzare le soluzioni per i clienti. Il team FS fornisce supporto tecnico e servizi professionali, assicurando che i progetti inizino e si svolgano senza intoppi nei tempi previsti.
Se hai esigenze simili, che si tratti di interconnessione data center, trasmissione dati, gestione rete, eccetera, non esitare a contattare FS.com. Ti forniremo la soluzione più idonea in base alle tue specifiche esigenze.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022