FS 800G Moduli Ottici Porta il Data Center di Internet Aziendale ad un Livello Superiore
"Siamo molto grati per la soluzione del modulo ottico per data center 800G e per il supporto tecnico e i servizi completi di FS, che hanno fornito grande convenienza e supporto durante l'implementazione del progetto, realizzando con successo l'interconnessione ad alta velocità 800G. Ci auguriamo di continuare a collaborare con FS in futuro per promuovere congiuntamente lo sviluppo dell'industria di Internet." - Matthias(Senior Architect)
Sfondo
Il cliente è un fornitore leader a livello mondiale di software e soluzioni per la gestione aziendale, con sede in Germania e presenza in tutto il mondo. I prodotti e i servizi comprendono la pianificazione delle risorse aziendali, la gestione della supply chain, la gestione delle risorse umane, la gestione finanziaria, la gestione delle prestazioni aziendali, la gestione delle relazioni con i clienti e altro ancora, a supporto delle aziende di vari settori industriali in tutto il mondo.
Esigenze e Sfide del Cliente
Per far fronte alla rapida crescita dell'attività è necessaria un'infrastruttura di rete ad alta velocità, stabile e flessibile. Il cliente ha in programma la costruzione di un nuovo data center, che utilizzerà una connessione punto-punto da 800G a 800G per fornire un supporto stabile e affidabile. Le aspettative sono elevate per quanto riguarda la capacità, il costo, il consumo energetico e la qualità dei moduli ottici, nonché il monitoraggio e la gestione in tempo reale delle apparecchiature di rete per garantire il corretto funzionamento. Il cliente spera in prodotti e catene di fornitura adeguati con consegne rapide e stabili.
Soluzioni
La soluzione adotta moduli ottici 800G per l'intero programma, moduli 800G 2xFR4/2xLR4 per l'interconnessione tra lo spine switch e il core switch e 800G DR8 o 800G SR8 per l'interconnessione tra TOR e leaf switch. L'implementazione completa della distribuzione 800G soddisfa la domanda aziendale in rapida crescita del cliente, migliora l'efficienza e la stabilità operativa e riduce i costi e i rischi di manutenzione.
Una Solida Catena di Approvvigionamento e un Sistema di Gestione del Magazzino Globale per garantire la Consegna
La produzione e il collaudo dei moduli ottici 800G sono più complessi e richiedono tecnologie di livello superiore e controlli di qualità più severi. I clienti temono che ciò possa influire sulle scadenze dei progetti, imponendo standard più elevati alle consegne della catena di fornitura. FS dispone di un solido sistema di supply chain. Il modulo ottico inseribile 800G ad alte prestazioni, lanciato nel 2021, ha raggiunto una produzione in piccoli volumi nel primo trimestre del 2022. Il modulo utilizza il laser EML 53G sviluppato in proprio per fornire tassi di modulazione più elevati e prestazioni più stabili. Inoltre, FS garantisce la fornitura attraverso linee di produzione automatizzate, processi di test standardizzati e controlli di qualità completi e fornisce supporto tecnico e servizi durante l'implementazione del progetto. Inoltre, FS è guidata dall'informazione e dalla digitalizzazione, utilizzando sistemi di gestione del magazzino e di rifornimento per garantire le scorte e attraverso una serie di layout di localizzazione e centri di servizio per soddisfare la domanda di assistenza tecnica e di consegna rapida dei clienti. FS dissipa le preoccupazioni dei clienti e li ha convinti a scegliere le soluzioni di moduli ottici 800G di FS.
L'imballaggio ad Alta Densità con Chip Proprietari Costruisce una Rete ad Ampiezza di Banda Elevata, Facile da Affrontare con la Crescita Aziendale
In qualità di grande azienda Internet, il cliente deve gestire un volume enorme di dati. La crescita esplosiva del business richiede una maggiore larghezza di banda e una maggiore velocità di elaborazione nel data center. Il cliente intende quindi passare completamente a 800G. FS fornisce una gamma completa di moduli ottici 800G con un pacchetto QSFP-DD800 ad alta densità, che migliora la densità della porta e aumenta la capacità di trasmissione. I moduli sono dotati del chip DSP 800G a 7 nm più avanzato e offrono diversi connettori. I moduli OSFP DR8 800G utilizzano connettori MPO-16 o doppi MPO-12 e sono retrocompatibili con i moduli DR4 400GbE. I moduli OSFP 800G-2xFR4 utilizzano connettori duplex CS o LC e sono retrocompatibili con i moduli FR4 400GbE. 2x400G-FR4 QSFP-DD800 modules use duplex CS connectors. FS soddisfa le aspettative dei clienti di una maggiore larghezza di banda nei data center, supportando al contempo una crescita aziendale rapida e sostenibile.
Le Funzioni di Monitoraggio e Diagnostica in Tempo Reale Consentono un O&M Efficiente
La stabilità del funzionamento del data center e l'efficienza della manutenzione sono fondamentali per le grandi imprese di Internet. Qualsiasi guasto potrebbe portare all'interruzione della rete e alla perdita di dati, causando gravi perdite economiche. Per questo motivo, il cliente si aspetta di disporre di funzioni di monitoraggio e diagnostica in tempo reale per comprendere appieno le condizioni della rete, gli indicatori di prestazione e i guasti per avvisare e risolvere tempestivamente i problemi. I moduli ottici 800G di FS supportano la specifica CMIS5.0 per l'interfaccia di monitoraggio dei moduli, che fornisce un supporto O&M completo. Consentono al personale del cliente di tenere traccia dello stato di funzionamento in tempo reale e di risolvere rapidamente i problemi.
Vantaggi Cliente
I moduli ottici 800G di FS hanno prestazioni di trasmissione eccellenti e stabili, ma supportano anche funzioni di monitoraggio dello stato e di diagnostica in tempo reale, garantendo un'efficiente garanzia di O&M. Il supporto tecnico e i servizi professionali, il layout localizzato e la capacità di consegna puntuale aumentano la soddisfazione e la fiducia del cliente durante il progetto. La collaborazione con FS ha permesso al cliente di realizzare con successo un data center 800G altamente efficiente e stabile, in grado di rispondere rapidamente alla crescita del business e di migliorare la competitività dell'intero settore.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022