FS in supporto di una grande azienda di tecnologie per realizzare un aggiornamento di rete fluido
Contesto
Il cliente è una grande azienda in tecnologie specializzata nello sviluppo di software e servizi IT, con migliaia di dipendenti e diversi uffici in tutto il mondo. Vi è una forte richiesta di connessioni di rete affidabili e ad alta velocità per garantire un lavoro d'ufficio efficiente e la condivisione dei dati. Inoltre, le diverse aziende hanno requisiti diversi in termini di larghezza di banda e velocità.
Esigenze e problemi del cliente
L'azienda ha bisogno di una connessione di rete affidabile e ad alta velocità tra il data center e l'area degli uffici per un lavoro efficiente e la condivisione dei dati. Senza alcuna modifica alla rete o alla connessione esistente, a parte i moduli, è possibile ottenere prestazioni dual-rate adattive 10/25G per supportare la trasmissione, l'elaborazione rapida dei dati per le diverse esigenze aziendali e per garantire i massimi vantaggi dei futuri costi di aggiornamento della rete 100G.
La soluzione
Il team FS utilizza SFP28 dual-rate 10/25G per soddisfare la domanda di connessione di rete ad alta larghezza di banda e ad alta densità dell'azienda. Il modulo ottico SFP28 dual-rate consente la trasmissione di dati a velocità diverse, implementa configurazioni di porte ad alta densità e configurazioni di larghezza di banda flessibili, migliora l'affidabilità e la scalabilità della rete e riduce il consumo energetico e i costi operativi.
Elevata larghezza di banda, alta densità, basso consumo energetico, supporto di vari scenari applicativi
I crescenti volumi di dati aziendali richiedono una maggiore larghezza di banda per supportare la trasmissione e l'elaborazione veloce dei dati, il che significa un maggiore consumo energetico e un numero maggiore di apparecchiature di rete. È necessario distribuire più porte in uno spazio limitato. FS offre configurazioni di porte ad alta densità per risparmiare spazio e migliorare la scalabilità della rete. Il transceiver SFP28 è progettato in un pacchetto miniaturizzato di dimensioni ridotte per ospitare più porte nello stesso pannello, con un basso consumo energetico, un'alta densità e un'elevata velocità. Può ridurre efficacemente il consumo energetico e i costi operativi delle apparecchiature di rete, realizzare una configurazione di porte ad alta densità e migliorare la scalabilità e l'affidabilità.
Ottenere prestazioni stabili dual rate adattivo 10/25G con R&S
Felix ritiene necessario ottenere prestazioni dual-rate adattive 10/25G senza modificare il modulo. L'attuale NIC ConnectX-4 Lx e l'interconnessione degli switch Cisco richiedono una codifica 10G o 25G in base allo stato di identificazione dell'apparecchiatura e alla codifica del dispositivo ottico. Dopo i test interni, FS ha scoperto che il modulo non era autoadattativo, ma che era necessario cambiare manualmente la velocità, non esattamente ciò che il cliente si aspettava. A causa dei requisiti specifici della soluzione di prodotto, FS ha immediatamente attivato il programma di ricerca e sviluppo. Attraverso l'iterazione e l'ottimizzazione di R&D e i continui test, FS ha infine trovato informazioni di codifica che soddisfacevano i requisiti del cliente e ha offerto campioni gratuiti per i test. Dopo 3 mesi di test, è stata raggiunta una prestazione stabile dual rate adattivo 10/25G senza modificare il modulo. E il cliente ha espresso il suo apprezzamento.
Basandosi su R&S e progettazione professionali, eccellenti capacità di test sperimentali e rigorosi sistemi di controllo della qualità dei prodotti, FS implementa gli standard di qualità a partire dall'approvvigionamento delle materie prime, dal processo di produzione e dall'imballaggio per garantire la fornitura di prodotti affidabili e stabili ai clienti di tutto il mondo.
Conveniente ed efficiente per i potenziali aggiornamenti della rete 100G
FS offre al cliente una soluzione flessibile utilizzando moduli ottici SFP28 a doppia velocità 10/25G che possono passare da una velocità all'altra per soddisfare le varie esigenze del mercato.
Con l'aumento delle velocità Ethernet, il 100G è una tendenza inevitabile nell'attuale mercato delle reti. A lungo termine, la soluzione SFP28 dual-rate 10/25G aiuterà l'aggiornamento della rete 10/25G-100G in modo economico ed efficiente. Quando i clienti devono aggiornare le reti da 10/25G a 100G, non devono sostituire i dispositivi di rete a livello di accesso, ma devono solo acquistare moduli ottici 100G, switch 100G e i relativi dispositivi di rete ad alta velocità (cioè i dispositivi di rete a livello core), risparmiando molto tempo e fatica, nonché i costi di implementazione.
Vantaggi per il cliente
Grazie alla soluzione SFP28 dual-rate 10/25G, l'azienda è riuscita a ottenere una larghezza di banda elevata, un'alta densità e una connessione di rete flessibile, migliorando notevolmente l'efficienza dell'ufficio e la condivisione dei dati e riducendo al contempo i costi di configurazione e gestione della rete. Inoltre, l'adozione di una piattaforma di gestione della rete basata su SDN consente una risposta rapida e una regolazione flessibile della rete, garantendo un'elevata affidabilità e disponibilità del business. Questa soluzione risponde all'esigenza di una connettività di rete ad alta velocità, affidabile e flessibile, migliorando la competitività di base e l'efficienza operativa delle aziende.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022