FS aiuta l'e-commerce a ottenere reti storage ad alta affidabilità
Quadro generale
L'azienda cliente è un'impresa di e-commerce di medie dimensioni che fornisce servizi di shopping online di alta qualità e convenienza a consumatori in tutto il mondo. Sin dalla sua fondazione, l'azienda si è concentrata sull'innovazione tecnologica e sull'espansione del business. L'attività dell'azienda cliente copre decine di settori e centinaia di categorie, generando ogni giorno un grande volume di dati transazione e dati utenti. Per garantire la sicurezza e l'integrità di questi dati e supportare l'accesso rapido ai dati e alle query, è necessaria una soluzione di archiviazione dati affidabile, efficiente e sicura. Inoltre, con la continua espansione dell'azienda e l'aumento del volume dei dati, è necessario un sistema di archiviazione scalabile per far fronte alla crescita futura e consentire una facile espansione della capacità.
Esigenze e problemi del cliente
-
Un guasto all'archiviazione può causare l'interruzione dell'attività e, nei casi più gravi, la perdita dei dati.
-
La bassa efficienza di trasmissione porta a un ritardo significativo nelle pagine di acquisto per gli utenti finali.
-
Se le informazioni sensibili di un cliente sono trapelate, ciò può potenzialmente portare alla chiusura dell'azienda e persino affrontare sostanziali risarcimenti.
La soluzione
FS ha suggerito al cliente di adottare un'architettura dual-active in diverse sedi. Ciò comporterebbe l'implementazione di 2 N8560-48BC switch nei data center locali e remoti.
Creazione di una soluzione di rete di storage dual-active
Il cliente ha adottato la soluzione di storage dual-active FS. Attraverso la connessione di rete tra due data center, sono stati raggiunti la sincronizzazione dei dati e il passaggio al ripristino di emergenza, evitando efficacemente i problemi legati ai guasti single-point nei data center e all'instabilità della rete.
I frame jumbo migliorano significativamente l'efficienza della trasmissione di rete
I tecnici FS hanno fornito una soluzione sostituendo lo switch del cliente con il modello N8560-48BC, che supporta i jumbo frame. I jumbo frame possono ridurre l'overhead della rete e il numero di intestazioni dei frame quando si trasmette una grande quantità di dati, migliorando così l'efficienza della trasmissione. Inoltre, l'uso di jumbo frame riduce le interazioni di rete, abbassa la latenza di rete e migliora la reattività dell'accesso allo storage. Inoltre, poiché i jumbo frame riducono il numero di intestazioni dei frame, possono anche diminuire il rischio di congestione della rete e di perdita dei pacchetti, migliorando così la stabilità e l'affidabilità della rete di archiviazione.
Il meccanismo di autenticazione a due fattori rende la sicurezza dei dati inespugnabile
FS ha implementato meccanismi di isolamento corrispondenti. Segregando la rete di storage del server e i dispositivi di storage in una VLAN e impostando ACL e relazioni di mappatura sul lato storage, solo i dispositivi designati possono accedere allo storage. Grazie a questo meccanismo di protezione a doppio fattore, si impedisce agli utenti non autorizzati di accedere facilmente ai dati sensibili dell'archiviazione, migliorando in modo significativo la sicurezza della rete.
Vantaggi
L'implementazione di data center attivi e di reti di backup indipendenti garantisce una maggiore disponibilità, una protezione affidabile dei dati e una maggiore velocità di ripristino, migliorando la continuità operativa dei clienti e la soddisfazione degli utenti. Grazie all'implementazione di data center attivi, i clienti possono distribuire le loro applicazioni e i loro dati su due data center, consentendo il backup bidirezionale e il ripristino di emergenza per far fronte a vari guasti ed emergenze. Allo stesso tempo, i backup di rete indipendenti possono eseguire il backup dei dati in modo efficiente, evitando che i processi di backup occupino la larghezza di banda della rete e migliorando l'efficienza e l'affidabilità del backup. L'applicazione di queste tecnologie consente di proteggere meglio i dati e le attività dei clienti e di fornire servizi migliori.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022