La rete Wi-Fi 6 ad alta larghezza di banda FS potenzia il business su Internet per migliori prestazioni
Il cliente, un fornitore di servizi di viaggio online, si trova ad affrontare una serie di sfide per soddisfare la domanda di accesso alla rete wireless a causa del passaggio alla mobilità in ufficio e all'aumento del personale con computer portatili. Le elevate richieste di accesso simultaneo alla capacità della rete Wi-Fi rappresentano una sfida sostanziale, poiché le connessioni cablate non sono più sufficienti.
FS ha risposto all'esigenza del cliente di una rete wireless stabile e sicura costruendo una rete Wi-Fi 6 affidabile per l'ufficio. Questo ha migliorato l'ambiente di rete del cliente, ha aumentato l'efficienza della comunicazione sia interna che esterna, ha garantito la continuità aziendale, ha favorito la fidelizzazione dei clienti e ha aiutato il cliente a raggiungere i propri obiettivi aziendali.
Profilo dell'azienda del cliente
È un'azienda di e-commerce di viaggi con sede negli Stati Uniti che si occupa di fornire una gamma diversificata di prodotti di viaggio e varie esperienze di servizi di viaggio, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'esperienza del settore dei viaggi. L'azienda impiega attualmente circa 1.000 persone e dispone di un team esperto con un ampio raggio d'azione nel settore e una vasta base di clienti in tutto il mondo. L'azienda continua a migliorare e innovare per soddisfare le esigenze dei propri clienti e fornire loro un servizio di altissima qualità.
Sfide
-
Con l'espansione dell'azienda e l'aumento del personale nell'area dell'ufficio, aumentano anche la densità delle postazioni di lavoro e il numero di computer portatili, telefoni cellulari e altri dispositivi terminali. Ciò comporta un rischio maggiore di congestione della rete a causa della fitta attività simultanea dei terminali.
-
All'interno dell'ufficio, i dipendenti devono spesso spostarsi da una postazione all'altra per le riunioni o per il lavoro collaborativo. Tuttavia, poiché la rete non cambia automaticamente i punti di accesso, questi spostamenti possono causare interruzioni di sessione e richiedere la riconnessione alla rete.
-
In una rete wireless con password condivisa, i terminali degli ospiti e le apparecchiature dell'ufficio possono essere collegati contemporaneamente, rappresentando una minaccia significativa per la sicurezza della rete dell'ufficio. Pertanto, il cliente esige sempre più un livello di sicurezza adeguato dalla rete wireless.
Soluzione
Gestire facilmente scenari ad alta concorrenza tramite AP ad alta densità
Con la diffusione delle moderne apparecchiature per ufficio e il crescente numero di computer portatili e dispositivi sul posto di lavoro, la rete dell'area dell'ufficio si trova ad affrontare un carico di traffico crescente dovuto all'accesso simultaneo dei dispositivi. L'elevato numero di dipendenti, la densità delle postazioni di lavoro e la presenza di terminali simultanei aggravano ulteriormente il rischio di congestione della rete e di riduzione della larghezza di banda. Per migliorare la produttività e garantire la stabilità e l'affidabilità della rete, Luke, lo specialista IT, ha chiesto l'aiuto di FS per affrontare questa sfida.
Gli ingegneri FS consigliano di implementare gli AP ad alta densità nelle aree di ufficio ad alta densità di postazioni di lavoro e nelle sale conferenze per supportare il crescente numero di dispositivi finali senza appesantire la rete. Gli AP ad alta densità, come l'AP-N515 Wi-Fi 6 AP-N515, possono avere accesso a fino a 1024 endpoint con una migliore copertura e potenza del segnale, migliorando la stabilità e l'affidabilità della rete. Questi AP ottimizzano la copertura e la potenza del segnale, consentendo l'accesso ad alta velocità a un maggior numero di dispositivi mantenendo il bilanciamento del carico di rete, riducendo così il rischio di congestione della rete rispetto agli AP tradizionali.
Nelle piccole sale riunioni e nelle aree di svago, i tecnici FS hanno utilizzato l'AP-N505, che gestisce fino a 256 dispositivi terminali. In questo modo, gli AP ad alta e a bassa densità vengono utilizzati insieme senza aumentare i costi, ampliando perfettamente la capacità di accesso alla rete e consentendo una migliore gestione degli scenari di elevata concurrency e risolvendo i problemi di congestione della rete.
Aumentare la produttività grazie a uno spazio di lavoro mobile
Luke ha fatto presente all'account manager di FS che i dipendenti si allontanano spesso dalle loro postazioni di lavoro per collaborare o partecipare a riunioni in aree designate e sale conferenze, e spesso incontrano difficoltà a causa di dispositivi disconnessi e interruzioni di rete. Poiché le videoconferenze in tempo reale e la condivisione di dati di grandi dimensioni stanno diventando comuni, le aziende hanno bisogno di reti wireless roaming senza interruzioni per stare al passo con i cambiamenti dei requisiti. Le apparecchiature di rete esistenti non sono adatte a supportare queste esigenze e richieste.
Gli ingegneri FS hanno adottato un approccio completo per garantire una connettività di rete affidabile per i dispositivi mobili nei locali dell'ufficio. Hanno iniziato registrando e analizzando informazioni critiche come le dimensioni dell'ufficio, il numero di posti a sedere e l'altezza del pavimento, sulla base della mappa di rilevamento fornita. Tenendo conto di potenziali ostacoli come pareti in cartongesso e vetro che potrebbero interferire con i segnali, gli ingegneri hanno calcolato con precisione l'attenuazione del segnale e hanno regolato il numero e la posizione degli AP Wi-Fi6 per garantire una sovrapposizione completa della copertura. Inoltre, hanno condotto simulazioni di copertura wireless nei siti di distribuzione degli AP proposti. Queste misure, combinate con i progressi della tecnologia Wi-Fi 6, hanno migliorato notevolmente la velocità di accesso e la copertura del segnale per la rete wireless. Di conseguenza, l'efficienza della forza lavoro mobile dell'azienda e l'esperienza degli utenti sono notevolmente migliorate.
La sfida successiva è stata affrontata con l'implementazione di AC ad alte prestazioni per monitorare lo stato degli AP in tempo reale e allocare le risorse wireless di conseguenza. Ciò consente un roaming fluido dei dispositivi senza interrompere la connessione di rete. Quando le apparecchiature dell'ufficio vengono spostate, il terminale passa senza problemi al punto di accesso con il segnale più forte, assicurando una commutazione wireless intelligente e senza problemi. Il risultato è una connessione di rete stabile e ad alta velocità che migliora notevolmente l'efficienza dell'ufficio.
Rafforzare il processo di verifica d'identità e mettere al sicuro la rete wireless
La crescita delle reti wireless offre una maggiore flessibilità operativa alle aziende e ai dipendenti, ma solleva anche nuovi problemi di sicurezza per i dispositivi mobili. In una rete d'ufficio cablata convenzionale, ogni indirizzo IP corrisponde a un terminale di computer che, unito all'autenticazione del dominio, gestisce efficacemente la sicurezza online del personale. Tuttavia, con l'integrazione delle reti wireless, i terminali guest e i dispositivi dell'ufficio si connettono a una rete condivisa protetta da password, esponendo a potenziali fughe di informazioni e ponendo rischi significativi per la sicurezza dell'intera rete dell'ufficio.
FS offre AP dotati di supporto per SSID multipli. Configurando e gestendo diligentemente questa funzione, è possibile segregare perfettamente una LAN wireless in diverse sottoreti, richiedendo autenticazioni separate per i dipendenti e i dispositivi degli ospiti, migliorando così la sicurezza della rete Wi-Fi. Questa funzione consente ai dipendenti dell'azienda di accedere esclusivamente alla rete dell'ufficio, mentre la rete degli ospiti fornisce un accesso limitato ai visitatori, isolando efficacemente le reti distinte l'una dall'altra.
Oltre ai vantaggi in termini di sicurezza e gestione della rete, la tecnologia SSID di AP protegge anche dagli attacchi di hacking della rete. Gli hacker utilizzano spesso la tecnica dello spoofing per creare un SSID che corrisponda alla rete wireless aziendale e attirare gli utenti ignari a connettersi a una rete di phishing, consentendo loro di raccogliere informazioni sensibili. Tuttavia, la funzione di identificazione SSID fornisce un'autenticazione affidabile che consente ai dipendenti aziendali di individuare la rete legittima, evitando collegamenti ingannevoli e salvaguardando la sicurezza della rete aziendale.
FS offre anche Airware, una piattaforma di gestione di rete basata su cloud che consente la gestione centralizzata dei dispositivi wireless, supportando avvisi in tempo reale e il rilevamento dei guasti per un accesso, una visibilità e un controllo completi della rete 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Utilizzando il monitoraggio in tempo reale e la gestione centralizzata attraverso la piattaforma cloud, è possibile monitorare da vicino lo stato e le prestazioni della rete, analizzare efficacemente l'utilizzo corrente, regolare e ottimizzare la configurazione della rete in base alle esigenze specifiche e garantire un eccellente controllo della sicurezza, assicurando la completa protezione della rete in tempo reale.
Conclusione
FS offre un'affidabile soluzione di rete Wi-Fi 6 per ufficio che soddisfa elevate richieste di accesso simultaneo, migliora l'efficienza della comunicazione interna ed esterna e ottimizza la sicurezza della rete contro potenziali violazioni come il traffico in uscita e le perdite di dati.
Contattaci immediatamente per scoprire come FS.com può aiutare la tua azienda a raggiungere i propri obiettivi grazie agli upgrade della rete.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022