La Soluzione FHD® ad Alta Densità di FS Consente di Migliorare l'Utilizzo dello Spazio nel Data Center
Sfondo
Il cliente è un'azienda australiana del settore dei media e le reti televisive e i produttori di programmi si affidano alla sua esperienza, alla sua tecnologia e alle sue risorse per riprendere sport in diretta, grandi eventi di intrattenimento, fiction e programmi in studio. L'azienda si impegna a fornire un servizio clienti di alta qualità, con un team di circa 100 dipendenti a tempo pieno e 1.200 freelance esperti, che le consentono di portare a termine qualsiasi progetto con i professionisti della televisione più qualificati d'Australia.
Sfide
1. I servizi multipli 40G e 100G devono essere interconnessi in un data center dallo spazio limitato, che richiede una soluzione di cablaggio compatta per risparmiare spazio.
2. Questo progetto si sta preparando per un evento internazionale, con un grande volume ingegneristico, che richiede una soluzione che sia fattibile ed efficace.
3. Con l'avvicinarsi dell'evento, il ciclo del progetto è urgente ed è necessaria una consegna rapida.
Soluzione
FS ha fornito al cliente una soluzione di cablaggio strutturato FHD® ad alta densità e orientata al futuro per risparmiare spazio nel data center e ottenere un'interconnessione efficiente di più servizi 40G e 100G.
Migliore Utilizzo dello Spazio nel Data Center con la Soluzione FHD® di Cablaggio ad Alta Densità
Nel data center si terrà un grande evento internazionale. Poiché l'aumento del numero di server e della potenza di calcolo ha occupato molto spazio nel data center, è necessaria una soluzione di cablaggio compatta per ottimizzare l'utilizzo dello spazio.
FS offre una soluzione FHD® ad alta densità, che comprende cassette in fibra MTP®/MPO-LC, involucro vuoto per il montaggio a rack 1U e cavi trunk MTP®/MPO, contribuendo a realizzare un cablaggio compatto per le interconnessioni 40G e 100G, risparmiando spazio nel data center e migliorando l'estetica.
La custodia FHD® 1U per montaggio a rack è dotata di un rack per la gestione dei cavi e di un anello a D rotante a 360 gradi, che può ospitare fino a 4 cassette in fibra FHD® MTP®-LC con una capacità massima del nucleo di 144F, fornendo la massima flessibilità per il cablaggio e riducendo notevolmente lo spazio occupato dal cablaggio. La soluzione di cablaggio ad alta densità non solo migliora l'efficienza energetica e riduce i costi di manutenzione del data center, ma aumenta anche la flessibilità per le future esigenze aziendali.
I Servizi di Soluzioni Personalizzate di FS Assicurano una Risposta Rapida per Risolvere il Problema
FS fornisce servizi di soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti per i loro progetti su larga scala, raccogliendo informazioni e offrendo suggerimenti tempestivi per garantire che i clienti ricevano la migliore soluzione possibile.
-
Il team di esperti tecnici comunica attivamente con i clienti per fornire soluzioni personalizzate ed efficaci.
-
Fornire il diagramma di piedinatura della polarità della soluzione fisica per aiutare i clienti a comprendere il metodo di connessione, garantire l'esecuzione regolare del progetto e raggiungere l'obiettivo previsto.
-
Gli esperti tecnici e commerciali organizzano incontri a distanza con i clienti per rispondere a qualsiasi domanda sulle prestazioni, la compatibilità e l'utilizzo dei prodotti.
Il Magazzino Globale FS Fast Delivery Facilita la Rapida Implementazione della Soluzione
Con l'avvicinarsi di un evento su larga scala e un calendario serrato, è necessaria una rapida ottimizzazione del sistema di cablaggio. Grazie all'immagazzinamento localizzato e alla collaborazione con società di logistica internazionale e di corriere espresso locali, il team di esperti di FS ha completato il processo di raccolta dei requisiti per la progettazione e la consegna della soluzione in sole tre settimane, garantendo l'efficienza e la sicurezza del trasporto. Ciò ha consentito una rapida implementazione della soluzione del progetto, che ha migliorato le prestazioni aziendali del cliente.
Vantaggi per i Clienti
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022