Soluzione cablaggio rete FS per uffici aziendali ad alte prestazioni per un fornitore di servizi internet
Contesto
Il nostro cliente è un fornitore di servizi Internet fondato nel 2005, impegnato principalmente nella progettazione, nello sviluppo e nella promozione delle vendite di prodotti e servizi software per ufficio. Sempre più utenti globali utilizzano i prodotti e i servizi forniti dall'azienda, che attualmente conta oltre 200 dipendenti a livello locale.
In qualità di fornitore di servizi Internet la cui attività è in rapida espansione, il cliente necessita di una rete per uffici efficiente, fluida e sicura per supportare le proprie esigenze di rete, garantire una reti senza ostacoli e una sicurezza dei dati affidabile, nonché realizzare sistemi di uffici intelligenti per soddisfare lo sviluppo dell'impresa. Pertanto, il cliente aveva urgentemente bisogno di una soluzione di cablaggio ad alte prestazioni per risolvere il problema.
Sfide
Il cliente ha dovuto affrontare le seguenti sfide:
1. Con l'aumento dei dispositivi nell'area dell'ufficio, la limitata larghezza di banda della rete non riesce a soddisfare le esigenze quotidiane di Internet, causando un'esperienza Internet scadente per i dipendenti del cliente, come videoconferenze ritardate e caricamento lento delle pagine web.
2. Le prestazioni dei prodotti di cablaggio originali del cliente sono obsolete e la mancanza di conoscenze professionali determina una scarsa qualità dell'acquisto e dell'installazione, con conseguente scarsa stabilità della rete.
3. Per le informazioni interne del cliente, che riguardano la ricerca e lo sviluppo, la progettazione e i dati dei clienti, è richiesta una rigorosa riservatezza, imponendo elevati requisiti di sicurezza della rete per garantire la sicurezza dei dati intranet.
4. Con l'espansione delle dimensioni della rete di uffici, aumenta la complessità del cablaggio di rete e la difficoltà di funzionamento e manutenzione. Il cliente sottolinea l'importanza di ridurre i costi operativi.
Soluzione
Meeting online efficienti promuovono la rapida implementazione di soluzioni di cablaggio
Con il rapido sviluppo dell'attività del cliente e l'aumento del numero di apparecchiature nell'area dell'ufficio, l'attuale ambiente di rete dell'ufficio e la larghezza di banda della rete non sono più in grado di soddisfare le attuali esigenze della rete dell'ufficio. Erik Myers, ingegnere di rete del cliente, sente la necessità di completare l'aggiornamento della rete dell'ufficio il prima possibile per soddisfare le crescenti esigenze aziendali.
Considerando i tempi stretti di consegna del progetto di aggiornamento della rete del cliente, il team di soluzioni di FS ha condotto un'efficiente comunicazione a distanza con il cliente e ha fornito le soluzioni corrispondenti per le varie sfide che possono sorgere durante il processo di aggiornamento della rete del cliente.
La prima sfida da affrontare è la crescente domanda di larghezza di banda della rete. Gli ingegneri di FS hanno compreso le apparecchiature di rete esistenti del cliente e hanno utilizzato due switch S5860-20SQ a prestazioni più elevate da impilare come switch core. Questo non solo semplifica la gestione e migliora le prestazioni della rete, ma collega anche gli switch core e gli switch di accesso tramite LACP per espandere la scala della rete, aumentare la larghezza di banda e migliorare l'affidabilità della rete.
In secondo luogo, è chiaro che i dati aziendali del cliente, compresi quelli relativi a ricerca e sviluppo, progettazione e informazioni sui clienti, richiedono un elevato grado di riservatezza. In questa soluzione di cablaggio di rete, gli ingegneri di FS hanno utilizzato un firewall e un gateway all'uscita della rete per garantire la sicurezza della rete, attraverso il controllo degli accessi e le funzioni di difesa dalle intrusioni, fornendo una protezione della rete L2-L7 per garantire rigorosamente la sicurezza dei dati della rete interna per il cliente.
Durante il meeting distanza, il team di FS ha progettato una soluzione completa di cablaggio di rete sulla base del diagramma della topologia di rete dell'area dell'ufficio aziendale fornito dal cliente, ha spiegato in dettaglio i prodotti e le ragioni per l'implementazione di ciascun nodo o punto di accesso e ha generato una mappa di calore dell'effetto di copertura della rete, in modo che il cliente potesse percepire in anticipo i segnali di rete, la velocità e l'effetto di copertura. Il cliente è rimasto entusiasta e molto soddisfatto della soluzione di cablaggio di rete per uffici formulata.
La soluzione di cablaggio in cavo in rame ad alte prestazioni garantisce stabilità e affidabilità della rete
Il cablaggio in rame è la base del cablaggio di rete degli uffici aziendali; il team di soluzioni di FS ha preso in considerazione le esigenze reali del cliente e ha selezionato i prodotti Ethernet di Categoria 6 più convenienti di FS per garantire la stabilità dell'ambiente di rete.
Prodotti | Applicazioni | Vantaggi |
---|---|---|
Cablaggio Cat6 sfuso | Utilizzato per il cablaggio della dorsale di rete dell'ufficio del cliente | Con una velocità fino a 550MHz e il supporto di 1000-T Ethernet, aiuta il cliente a ottenere una trasmissione dati più affidabile e migliora l'affidabilità della rete. |
Connettori RJ45, Cavi UTP C | Collegare i punti di informazione della rete alle apparecchiature dell'ufficio | Una soluzione di cablaggio di rete conveniente nelle aree degli uffici che migliora notevolmente la larghezza di banda della rete aziendale e l'esperienza internet dei dipendenti. |
Cavi Cat6 ultrasottili | Per connessioni con limiti di spazio, come le stampanti | Una migliore gestione dei cavi, che occupa meno spazio e facilita il funzionamento e la manutenzione da parte del cliente. |
Piastre da incasso, Custodie per montaggio in superficie, Accessori | / | Migliorare efficacemente l'aspetto esteriore del cablaggio, mantenendo il cablaggio ordinato e creando un ambiente di rete pulito, organizzato e sicuro per il cliente. |
La certificazione Fluke Networks-Cable Testing garantisce cavi di rete ad alte prestazioni
Fluke Test è lo standard autorevole per determinare la qualità dei cavi Ethernet. Per garantire la qualità e le prestazioni del cavo di rete, FS esegue Fluke Networks-Cable Testing sul cablaggio, compreso il test delle prestazioni del cablaggio e della spina RJ45, tra cui NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL. FS fornisce inoltre rapporti di prova specifici per garantire una maggiore stabilità e durata del cablaggio.
Un servizio completo e mirato consente ai clienti di realizzare una rete di uffici di successo
Durante il processo di implementazione e installazione della rete, il team di FS solution ha fornito al cliente manuali dettagliati di guida all'installazione e un'assistenza remota tempestiva per aiutare i clienti a implementare rapidamente. Allo stesso tempo, ha anche registrato tutti i problemi del cliente durante il processo e li ha condivisi con il cliente come base per il funzionamento e la manutenzione successivi.
Dopo l'installazione e la configurazione, il team FS ha testato in remoto tutte le funzionalità e le caratteristiche delle apparecchiature di rete per verificarne il corretto funzionamento e la corretta interazione.
Dopo aver verificato il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, gli ingegneri FS hanno risposto pazientemente alle domande del cliente sulle prestazioni del prodotto, aumentando la sua conoscenza complessiva di FS. Il cliente si è detto molto soddisfatto del servizio di assistenza globale fornito dal team FS.
Vantaggi per i clienti
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022