Soluzione wireless FS per hotel per un'esperienza migliore per gli ospiti
Situato nel Tennessee, l'hotel dispone di circa 300 camere, un totale di 8 sale per banchetti e conferenze ed è dotato di varie strutture di lusso e di servizi attenti a soddisfare le esigenze dei viaggiatori d'affari e di quelli in vacanza. In un ambiente splendido, l'hotel offre agli ospiti un servizio personalizzato di alta qualità, conquistando il favore e l'affetto degli ospiti.
Esigenze del cliente e sfide
Nell'era di Internet, una buona esperienza WIFI in hotel è diventata una necessità per ogni ospite. Tuttavia, a causa dell'ambiente e dell'attività alberghiera in continua evoluzione, il numero di dispositivi connessi è in aumento e la qualità dei segnali wireless ricevuti in hotel non è sufficientemente stabile per offrire un'esperienza Internet confortevole agli ospiti. Di conseguenza, fornire agli ospiti una connessione Internet sicura e stabile è diventata una priorità assoluta per il settore alberghiero.
La soluzione
La soluzione FS Wi-Fi 6 per hotel estende la copertura wireless dell'albergo mantenendo un'estetica gradevole, offrendo agli ospiti una rete wireless sicura e di sicuro gradimento.
Esperienza Internet premium in tutta l'area per il massimo divertimento degli ospiti
Con il rapido sviluppo di Internet mobile, anche il servizio Internet è diventato un criterio importante per migliorare la qualità del servizio clienti. David ha rivelato a FS che, a causa dei limitati punti di accesso precedentemente distribuiti nell'hotel e della debolezza del segnale in alcune aree, gli ospiti si sono spesso lamentati della caduta della connessione e della necessità di effettuare continuamente un nuovo login.
Per migliorare la situazione, FS utilizza diversi tipi di AP Wi-Fi 6 per lavorare insieme nel coprire diverse aree come sale, sale per banchetti e camere per gli ospiti.
In aree come sale banchetti e ristoranti, dove c'è un'alta densità di persone e molti utenti finali durante le ore di punta, ci sono requisiti elevati per la stabilità della rete. In questo caso, l'hotel deve dotarsi di AP-N515 ad alta densità per soddisfare l'elevata domanda di accesso e garantire che le prestazioni della rete non si degradino durante le ore di punta. L'AP-N505 a bassa densità viene distribuito in aree a bassa densità come i corridoi, dove la sinergia tra gli AP migliora efficacemente la copertura e la qualità del segnale wireless, consentendo agli ospiti di usufruire di servizi di rete senza problemi in tutto l'hotel.
Tuttavia, l'aumento del numero di punti di accesso ne ha reso più difficile la gestione wireless AC. È in grado di gestire fino a 200 punti di accesso e migliaia di clienti e supporta il coordinamento e l'ottimizzazione automatica tra più punti di accesso wireless, assicurando che gli ospiti possano cambiare punto di accesso senza problemi durante gli spostamenti e godere di un'esperienza di rete senza interruzioni.
Mini AP per l'ospitalità per risolvere le sfide dell'implementazione wireless in camera
In passato, i punti di accesso negli hotel venivano installati direttamente nei corridoi delle camere degli ospiti, ma a causa dell'elevato numero di muri tra le stanze, attraversare le spesse pareti ridurrebbe la qualità del segnale wireless nella stanza e avrebbe un impatto molto significativo sul servizio di rete degli ospiti. Inoltre, dato l'elevato numero di camere dell'hotel, la maggior parte delle quali è già stata ristrutturata, i lavori di cablaggio non solo richiedono molto tempo per la costruzione, ma possono anche avere un impatto negativo sull'attività dell'hotel.
Pertanto, durante la comunicazione con l'ingegnere tecnico di FS, David ha chiesto di trovare una soluzione semplice per implementare l'AP senza distruggere la decorazione originale.
FS vi presenta il nuovo AP-N515H per ospitalità, un dispositivo piccolo e compatto che può essere installato con disinvoltura nell'area TV di una camera degli ospiti o accanto a una scrivania, integrandosi nell'ambiente ed evitando il fastidio di un'installazione che danneggia le pareti. Anche il processo di installazione è molto semplice: basta rimuovere delicatamente il pannello del cavo di rete esistente dal televisore o dalla scrivania e collegare il connettore del cavo di rete del dispositivo al cavo di rete esistente per completare l'installazione.
L'AP-N515H rivoluziona il modo tradizionale di costruire una rete negli hotel, eliminando la necessità di cablaggi estesi e di basarsi sulle reti esistenti per fornire il miglior segnale di rete wireless possibile agli ospiti, che potranno usufruire di un servizio Internet senza problemi e piacevole in hotel.
Rete sicura di livello aziendale con isolamento efficace della rete ospite
Le moderne operazioni alberghiere devono basarsi su una rete sicura e affidabile. Attività operative critiche come prenotazioni, pagamenti e sistemi di monitoraggio della sicurezza richiedono una rete affidabile ed efficiente per proteggere i dati sensibili degli ospiti. In questo caso, gli ospiti e il personale che utilizzano la stessa rete non sono in grado di proteggere la rete e le informazioni dei clienti. Pertanto, gli hotel hanno bisogno di un sistema WiFi altamente sicuro e affidabile che soddisfi le esigenze sia degli ospiti che del personale e che separi efficacemente la rete intranet da quella extranet.
La soluzione wirless per hotel FS utilizza protocolli di sicurezza Wi-Fi avanzati, supportati dal sistema di gestione di rete cloud Airware FS e AC, per fornire un controllo rigoroso dell'accesso alla rete per l'accesso degli utenti, l'autorizzazione, il monitoraggio del comportamento della rete e la prevenzione degli attacchi alla rete. La modalità di isolamento dell'utente AP isola la rete interna dell'hotel da quella degli ospiti, garantendo così la sicurezza della rete e prevenendo i rischi di sicurezza causati da terminali illegali che accedono a piacimento alla rete intranet dell'hotel.
Questa gamma di controlli protegge completamente la rete sia per i visitatori che per l'hotel, consentendo agli ospiti di utilizzare i servizi di rete in tutta tranquillità e all'hotel di proteggere gli ospiti e i propri dati sensibili.
Vantaggi
FS ha progettato per il cliente la soluzione Wi-Fi 6 dell'hotel, migliorando notevolmente la copertura wireless dell'albergo senza intaccare la decorazione originale, fornendo un'esperienza di rete in roaming senza soluzione di continuità per gli ospiti e, allo stesso tempo, utilizzando protocolli di sicurezza Wi-Fi avanzati per garantire la sicurezza dell'utilizzo della rete, in modo che gli ospiti possano utilizzare i servizi di rete con tranquillità e migliorare la soddisfazione dei clienti.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022