La Soluzione di Rete HPC FS per l'Industria dei Servizi Finanziari Salvaguarda il loro Business
"Le soluzioni professionali e il supporto tecnico forniti da FS hanno migliorato notevolmente le prestazioni complessive del nostro data center, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del nostro business. Grazie, FS! "
— Leo Brown, CEO
Le industrie di servizi finanziari devono sempre gestire attività critiche e informazioni sensibili, il che richiede elevate prestazioni e disponibilità della rete di data center. Con la continua crescita del settore, anche le loro esigenze sono aumentate in modo significativo. Per rispondere alle preoccupazioni di uno dei nostri clienti, una società di servizi finanziari, FS offre una soluzione di rete informatica ad alte prestazioni progettata per aiutare il nostro cliente a costruire un data center potente e facile da usare, con elevata disponibilità e sicurezza.
Sfida
-
La progettazione e l'implementazione dell'infrastruttura di rete dell'azienda devono soddisfare requisiti rigorosi per l'alta disponibilità dell'attività del cliente. Per questo motivo, vengono enfatizzati i sistemi di calcolo ad alte prestazioni per risolvere problemi complessi e i requisiti dei dispositivi di rete e dei server nell'architettura dei data center.
-
A causa della complessità, il funzionamento e la gestione della rete sono difficili. Per garantire la sicurezza, sono necessarie ispezioni regolari ed efficaci della rete e persino aggiornamenti delle apparecchiature di rete, che richiedono personale tecnico altamente qualificato.
-
La spesa totale potrebbe essere elevata, poiché è necessaria una quantità significativa di apparecchiature di rete, hardware e software per i server, oltre a continui aggiornamenti tecnologici per soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione.
Soluzione
La Collaborazione con FS Garantisce un Funzionamento Aziendale Stabile
Con l'espansione dell'attività e l'aumento del traffico di rete, l'azienda ha iniziato a subire frequenti interruzioni e ritardi. Il signor Brown, l'amministratore delegato di questa società, si è reso conto che la rete esistente non era più adeguata a soddisfare le esigenze dell'azienda. In qualità di partner di lunga data di FS, il cliente si è rivolto a noi per ottenere assistenza. Abbiamo rapidamente riunito un team tecnico e tenuto una videoconferenza a distanza con il cliente per comprendere appieno le sue esigenze. Dopo un'attenta analisi, abbiamo proposto una soluzione basata su reti Ethernet 25G/100G e 100G/400G.
Questa soluzione ha incorporato switch e server FS per integrare completamente le risorse di rete e le risorse informatiche. Supporta efficacemente le transazioni in tempo reale nel settore dei servizi finanziari, soddisfacendo i requisiti di prestazioni di calcolo e bilanciamento del carico più elevati. Le interruzioni di rete e i ritardi dovuti all'elevato flusso di traffico non sono più un problema. In questo modo si garantisce il regolare funzionamento dell'azienda.
Il Funzionamento e la Manutenzione Unificati Consentono Flessibilità e Sicurezza
Un'altra aspettativa fondamentale è quella di ridurre la dipendenza dagli operatori manuali senza sacrificare la sicurezza e l'affidabilità. In risposta, FS suggerisce di sostituire gli switch IB e FC originali con switch Ethernet, la cui velocità massima è di 400GbE. Questi switch offrono un'elevata affidabilità e potenza di calcolo e richiedono un solo tecnico di comunicazione dati per effettuare la manutenzione completa, riducendo in modo significativo la necessità di personale tecnico per il funzionamento e la manutenzione. Inoltre, l'adozione di prodotti FS su tutto il territorio elimina i problemi di compatibilità, migliorando la convenienza di un O&M unificato.
Sostenibilità Aziendale a Costi Minimi
La progettazione della soluzione deve anche tenere conto del budget aziendale. Rispetto alla rete di storage FC Ethernet/IB originale, FS offre una soluzione che riduce il costo complessivo di costruzione della rete di almeno due volte, migliorando notevolmente anche la scalabilità. Questa soluzione garantisce prestazioni di rete efficienti, riducendo al contempo i costi di costruzione della rete e di O&M, risparmiando sul consumo di energia e di apparecchiature di condizionamento, consentendo al cliente di gestire la propria attività in modo più efficiente e migliorando la competitività. Inoltre, questa soluzione ha anche una migliore scalabilità, consentendo all'azienda di essere sempre pronta a scalare i propri servizi.
Conclusione
La soluzione di rete HPC progettata da FS integra le risorse di rete e di calcolo, riducendo significativamente i costi di utilizzo per i clienti e migliorando al contempo l'efficienza operativa e gli standard di manutenzione. Le nostre soluzioni garantiscono alti livelli di affidabilità delle risorse di calcolo e di storage nel settore finanziario, consentendo alle attività dei clienti di svilupparsi e prosperare rapidamente.
FS mantiene una stretta comunicazione con il cliente durante l'intero processo, dalla richiesta iniziale all'implementazione della soluzione finale. Forniamo soluzioni personalizzate in base alle esigenze uniche di ciascun cliente, seguiamo costantemente l'avanzamento del progetto, otteniamo il feedback dei clienti e ottimizziamo la qualità del servizio per garantire ai nostri clienti la migliore esperienza e i migliori risultati possibili.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022