Soluzione di Trasmissione Multitasso Punto a Punto a Lunga Distanza FS per la Rete Bancaria
Sfondo
Il cliente è un rinomato istituto finanziario del Kuwait, con una ricca storia che risale agli anni Sessanta. Con una forte attenzione alla trasformazione digitale, la banca si dedica a migliorare l'esperienza dei clienti e a offrire soluzioni finanziarie e di investimento innovative alla sua base di clienti in espansione. Dall'attività bancaria al dettaglio al finanziamento di progetti su larga scala, il cliente sfrutta la sua consistente base di capitale e la sua esperienza decennale per svolgere un ruolo fondamentale nell'economia del Kuwait. In qualità di importante finanziatore, la banca ha organizzato con successo flussi di prestiti per numerosi progetti energetici, edilizi e infrastrutturali, consolidando la sua posizione di attore di primo piano nel panorama finanziario del Kuwait.
Sfide
-
L'attività del cliente è aumentata rapidamente e la struttura di rete esistente non è in grado di soddisfare le attuali esigenze aziendali. Il cliente intende aggiungere un nuovo sito aziendale ed espandere i due siti esistenti.
-
L'interruzione del collegamento comporterà grandi perdite economiche per la banca. Il cliente spera che la soluzione possa essere dotata di una protezione ad anello, in un'ottica di controllo dei costi.
Soluzione
FS M6200: La Scelta Definitiva per la Trasmissione Multi-Servizio 10G/40G a Lunga Distanza e ad Alta Capacità
L'attuale struttura di rete del cliente non è in grado di soddisfare le esigenze di espansione della capacità e spera di espandere la capacità di ciascun canale del sito aggiungendo un nuovo sito. La capacità di trasmissione arriva fino a 460G e le velocità di trasmissione dei dati variano da 1G/10G/25G/40G. Considerando i costi, le difficoltà di manutenzione, la dispersione e l'accuratezza della compensazione di potenza, si consiglia la trasmissione a 10G. Tuttavia, in un ambiente a fibra singola, la velocità di trasmissione massima è di 160G con MUX/DEMUX a 16CH, che non può soddisfare le esigenze dei clienti. Per ottenere una trasmissione 40x del servizio 10G e un'espansione della capacità, suggeriamo una soluzione a doppia fibra 10G. Per controllare i costi, il cliente ha ridotto i requisiti di trasmissione per alcuni servizi, riducendo il totale a 330G. Alla fine hanno scelto la serie M6200 con 40CH DWDM Mux Demux per la trasmissione a grandissima capacità, multiservizio e a lunga distanza.
L'Affidabilità della Protezione Anulare Aiuta ad Affrontare le Sfide della Crescita Aziendale con Facilità
Il cliente è uno dei maggiori istituti finanziari a livello locale. La quantità di dati elaborati ogni giorno è enorme. Una volta che si verifica un guasto, il cliente subirà grandi perdite economiche. Pertanto, è molto importante per il cliente garantire un rapido recupero dell'attività e la ricostruzione post-catastrofe. Per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di una soluzione di protezione ad anello affidabile e allo stesso tempo di ridurre i costi, consigliamo di configurare la protezione della rete ad anello utilizzando gli switch per il backup del percorso di servizio principale. Gli switch utilizzano i protocolli ERPS, STP e altri protocolli di protezione dell'anello per passare automaticamente al percorso di backup in caso di guasto del percorso principale, garantendo la normale trasmissione dell'attività, il ripristino post-catastrofe e la sicurezza dei dati senza aggiungere fibre ottiche al sito. Con la crescita dell'attività del cliente, è possibile realizzare aggiornamenti del canale configurando in modo flessibile gli switch e sostituendo i moduli. Con questa soluzione, i clienti possono affrontare le sfide della crescita aziendale controllando i costi.
Conclusione
FS offre una soluzione ad anello DWDM affidabile ed efficace, che soddisfa perfettamente i requisiti di alta velocità, stabilità e affidabilità dei clienti delle banche per la trasmissione di dati multi-sito. Con oltre dieci anni di esperienza nella tecnologia di trasmissione ottica e nell'implementazione di soluzioni, siamo il partner ideale per le vostre esigenze di trasmissione. FS è un esperto di fiducia in apparecchiature e soluzioni di comunicazione ottica. Contattateci in qualsiasi momento per una consulenza professionale sulla progettazione di soluzioni o sulla scelta delle apparecchiature.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022