La collaborazione tra FS e un produttore di articoli per la casa nella costruzione di un magazzino digitale Wi-Fi 6 con esperienza di roaming senza interruzioni
Il Wi-Fi è una parte essenziale dell'infrastruttura digitale. Con la continua espansione della scala di produzione e dei canali di vendita del cliente, la gestione dell'automazione dei magazzini inizia ad affrontare nuove prove. In particolare, il grande magazzino del cliente in Europa sta affrontando un rapido aumento del numero di terminali utente, nonché l'innovazione aziendale dei veicoli a guida automatica AGV, che porta a problemi quali roaming, perdita di pacchetti e problemi di copertura. Di fronte a questo dilemma, il cliente era alla disperata ricerca di una soluzione Wi-Fi.
Dopo diverse discussioni tecniche, FS ha proposto una soluzione Wi-Fi 6 basata su Airware Cloud Management Platform, con l'utilizzo di AP omnidirezionali per interni e AP direzionali per esterni, fornendo così al cliente una copertura del segnale Wi-Fi di alta qualità e un roaming senza interruzioni, che il cliente ha molto apprezzato.
Fondata negli anni '80 e con sede in Europa, l'azienda produce e vende articoli da cucina, prodotti per la cura e l'igiene personale da oltre 40 anni. Grazie al suo rigoroso controllo della qualità e alla costante innovazione, ha ottenuto il sostegno di un numero crescente di consumatori ed è venduta in tutta Europa. Attualmente gestisce diversi magazzini in tutto il continente, il più importante dei quali è un magazzino centrale di 6.000 metri quadrati, responsabile di oltre il 70% delle attività dell'azienda e che richiede operazioni efficienti per ottenere prestazioni ottimali.
Esigenze del cliente e sfide
-
Quando si installano gli AP e si determina il metodo di installazione, è necessario prendere in considerazione l'altezza e le portate RF degli AP, poiché il soffitto del magazzino è alto e in alcuni spazi supera i 10 metri, altrimenti il segnale WiFi non sarà in grado di coprire il terreno.
-
Gli scaffali nell'area del magazzino hanno altezze diverse: alcuni sono alti e altri bassi. Inoltre, gli scaffali in metallo presentano una maggiore attenuazione del segnale, che può portare a un blocco dei segnali e alla disconnessione dei terminali a causa delle merci stoccate sugli scaffali.
-
Nelle aree di magazzino e uffici, la quantità di terminali comprende PC per il personale, scanner portatili wireless (PDA) per le operazioni di magazzino e AGV per l'accesso automatico alle merci. I PDA e gli AGV sono molto mobili e necessitano di un roaming senza perdite, pertanto è fondamentale garantire la continuità di accesso ai terminali e una bassa latenza.
La soluzione
Replica dello scenario, esplorando le richieste di reti Wi-Fi nel magazzino automatizzato
La continua crescita della quantità di terminali utente, unita alle innovazioni aziendali innescate dall'entrata in funzione degli AGV, ha fatto sì che i requisiti per le reti wireless siano ancora più elevati. I veicoli a guida automatica (AGV) hanno migliorato notevolmente l'efficienza operativa e ridotto i costi operativi negli aspetti di prelievo e smistamento della logistica e del magazzino. Il funzionamento rapido e stabile degli AGV, tuttavia, si basa su una rete Wi-Fi altamente affidabile, con particolari requisiti per la capacità di roaming della rete Wi-Fi.
Aaron, il responsabile dell'infrastruttura IT, ci ha detto che i requisiti di roaming continuo e bassa latenza degli scanner PDA, dei tablet PC e degli AGV nell'area del magazzino hanno reso la rete wireless originale incapace di supportare le crescenti esigenze aziendali e la frequente disconnessione dei terminali ha avuto un impatto sulla stabilità dell'attività.
Per garantire una copertura wireless soddisfacente, gli ingegneri FS hanno combinato il rapporto di sopralluogo del cliente con la loro comprensione a distanza della topografia e dello schema spaziale del magazzino, ottenendo una percezione più chiara dell'ambiente dell'edificio e della disposizione degli scaffali, e hanno proposto inizialmente un punto di accesso.
Successivamente, si sono tenute diverse videoconferenze tra gli ingegneri di FS e il cliente per discutere ulteriormente la fattibilità della proposta. Gli ingegneri hanno quindi simulato l'ambiente del cliente ed effettuato simulazioni wireless per garantire la copertura completa del segnale, finalizzando infine la soluzione.
AP omnidirezionali e direzionali combinati per soddisfare le esigenze degli utenti in qualsiasi scenario
Per fornire una copertura del segnale continua nel magazzino, il team tecnico di FS ha deciso di utilizzare una combinazione di AP omnidirezionali e direzionali per i vari scenari incontrati nel magazzino, che contiene scaffali, AGV e aree ufficio.
Quando si considera il posizionamento degli AP nell'area dello scaffale, a causa dell'elevata altezza del pavimento, è necessario prendere in considerazione sia l'altezza che la portata RF dell'AP. Altrimenti, l'effetto di copertura WIFI a terra sarà facilmente compromesso. Per risolvere questo problema, gli ingegneri di FS hanno optato per un AP-T567 direzionale per esterni, che ha una portata RF maggiore e può risolvere efficacemente il problema dell'ostruzione dell'altezza degli scaffali. Per l'area AGV e l'area ufficio, sono stati utilizzati in modo economico gli AP-N505 e AP-N515 per interni. Questa combinazione di AP omnidirezionali e direzionali consente all'utente di beneficiare della copertura in vari scenari, riducendo al contempo i costi.
Oltre alla copertura del segnale, in questo progetto è particolarmente importante soddisfare i requisiti di roaming continuo e bassa latenza. Poiché gli AGV si muovono molto più velocemente delle persone in ufficio, gli AGV consentiranno un roaming rapido tra più AP. Gli AP originali hanno un'area di copertura del segnale ridotta e non sono in grado di soddisfare i requisiti di roaming continuo degli AP, causando così la disconnessione. In questa situazione, gli ingegneri tecnici devono pensare a come garantire che il terminale possa ottenere un servizio ininterrotto nel magazzino.
Dopo aver discusso l'approccio migliore, gli ingegneri tecnici hanno implementato l'AC (AC-224AP) e l'architettura di rete AP per fornire una commutazione wireless intelligente e senza interruzioni. Questo ha permesso ai terminali di connettersi automaticamente all'AP con il segnale più forte, riducendo al minimo la perdita di pacchetti e garantendo un servizio ininterrotto nel magazzino. Di conseguenza, gli scanner PDA e gli AGV sono stati in grado di trasmettere in modo affidabile e in tempo reale i dati aziendali e le informazioni sul controllo di gestione al sistema di gestione aziendale.
La piattaforma di gestione del cloud FS Airware automatizza l'installazione e la configurazione iniziali
Date le grandi dimensioni del magazzino del cliente e i numerosi e dispersi dispositivi di rete, il processo di configurazione iniziale è stato complicato. Per risolvere questo problema, FS ha proposto la piattaforma di gestione cloud Airware al cliente. Questa piattaforma consente all'utente di pianificare la rete, progettare l'architettura di gestione IT e importare i dispositivi finali. La piattaforma cloud rileverà quindi automaticamente i dispositivi, genererà la topologia di rete e creerà la configurazione iniziale.
FS Airware è una soluzione di gestione della rete basata sul cloud che consente il controllo centralizzato dei dispositivi wireless, fornendo accesso, visibilità e controllo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riducendo al contempo i costi di manodopera IT.
Consente ai clienti di gestire più AP su una piattaforma di gestione controllata e dispone anche di una funzione di risoluzione dei problemi in cloud che permette di visualizzare gli allarmi di eccezione a livello di rete e l'analisi dei guasti in remoto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, senza dover aspettare che il personale IT venga a ottimizzare la rete. La piattaforma cloud può essere utilizzata per gestire AP e CA e, in seguito, anche switch e gateway.
Nel frattempo, il gateway di sicurezza SG-5105 viene utilizzato tra la rete intranet e la rete esterna e può soddisfare le esigenze di accesso a Internet di 500 persone. Integra le funzioni di sicurezza, routing e controller wireless per ottenere connessioni sicure ed economicamente vantaggiose attraverso le uscite della rete, proteggendo la sicurezza della rete e la privacy dei dati dei clienti.
Conclusioni
La soluzione FS Wi-Fi 6 offre una soluzione intelligente per la digitalizzazione del magazzino, consentendo una nuova esperienza di roaming senza soluzione di continuità e una nuova svolta nella stabilità aziendale, senza punti ciechi nel magazzino.
Allo stesso tempo, con l'aiuto della piattaforma di gestione cloud Airware, l'efficienza complessiva della costruzione della rete del cliente, l'efficienza di gestione e l'efficienza di funzionamento e manutenzione sono state notevolmente migliorate.
Se anche voi vi trovate di fronte a un dilemma aziendale simile, non esitate a contattare il nostro team per scoprire come FS.com può aiutare la vostra azienda a raggiungere il successo della rete.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022