Un'Azienda Italiana di Tecnologia Informatica Realizza Con Successo l'Interconnessione di Data Center
“Ho cambiato tutta l'infrastruttura degli interruttori con i prodotti FS e vorrei raccomandarli. ”
—Giuseppe Dominoni, Cybersecurity Direttor e CEO
Sfida
L'azienda cliente è una società italiana fondata nel 1994 che fornisce servizi informatici e infrastrutturali. Ha un team di 20 persone che forniscono soluzioni tecnologiche personalizzate ai clienti. L'azienda cliente ha bisogno di interconnettere due data center per ottenere la sincronizzazione dei dati in tempo reale tra i data center. Durante il processo di pianificazione dell'implementazione, è necessario affrontare i seguenti problemi:
-
L'interconnessione dei centri dati richiede la trasmissione dei dati attraverso reti pubbliche e la latenza della rete deve essere evitata per non influire sui tempi di risposta delle applicazioni.
-
L'interconnessione dei data center richiede la trasmissione di una grande quantità di dati e una larghezza di banda sufficiente per garantire la stabilità della trasmissione di dati ad alta velocità.
-
La sicurezza è una grande preoccupazione e occorre adottare misure di sicurezza adeguate per garantire la sicurezza e la privacy dei dati.
Soluzione
Risolvendo i problemi di scarsa larghezza di banda, alta latenza e bassa sicurezza dei clienti, abbiamo fornito loro una soluzione di rete efficiente e affidabile, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi aziendali.
Hardware di Alta Qualità e Politiche di Rete
È stato selezionato un set di interruttori con prestazioni eccellenti: NC8200-4TD e N5860-48SC. Questi switch per data center di FS sono dotati di chip Broadcom, che possono aiutare il nostro cliente a migliorare la velocità e la stabilità della rete e a ridurre efficacemente i ritardi della rete. A livello software sono state configurate eccellenti strategie QOS e PBR per migliorare ulteriormente l'efficienza e le prestazioni della rete. Grazie all'ottimizzazione dell'hardware e del software, i clienti possono ridurre la latenza della rete a un terzo di quella originale.
Utilizzo Efficiente della Larghezza di Banda Senza Spreco di Risorse
L'ampiezza di banda e l'utilizzo della larghezza di banda originaria del cliente erano entrambi bassi, il che limitava fortemente lo sviluppo e l'espansione della sua attività. Dopo aver condotto una valutazione completa della rete del cliente e aver identificato il collo di bottiglia, gli ingegneri di FS hanno effettuato diversi cicli di regolazione e ottimizzazione. Di conseguenza, la larghezza di banda della rete del cliente è stata notevolmente migliorata e la velocità e la stabilità della rete sono state notevolmente incrementate. Non ci sono più lamentele per le interruzioni dell'attività causate dal traffico improvviso nelle ore di punta.
Optimize Security Policies to Ensure Network Security
Il cliente era spesso vittima di attacchi alla rete e di comportamenti dannosi, con conseguenti gravi perdite per l'azienda. Gli ingegneri di FS hanno individuato le lacune e i rischi per la sicurezza attraverso un'analisi e hanno quindi definito una serie di politiche di sicurezza per il cliente. Gli switch lavorano con il firewall, il sistema di rilevamento delle intrusioni e altre apparecchiature del cliente; pertanto, parte del traffico non attendibile viene importato dal sistema di rilevamento delle intrusioni per la pulizia del traffico. Allo stesso tempo, un firewall verrà distribuito davanti al server per fornire una protezione secondaria al server e garantire che solo il traffico legittimo acceda al server, assicurando che la rete del cliente sia completamente protetta. Alla fine, la sicurezza della rete è stata notevolmente migliorata e le vulnerabilità della sicurezza sono state efficacemente controllate.
Vantaggi
Risolvendo problemi quali la latenza della rete, la sicurezza della rete e il miglioramento della larghezza di banda, l'esperienza di utilizzo della rete dei nostri clienti viene migliorata, aumentando così l'efficienza e la produttività del lavoro. Inoltre, risolvendo i problemi di sicurezza della rete, è possibile proteggere i dati e la privacy dei clienti e prevenire la perdita di informazioni. Inoltre, il miglioramento della larghezza di banda può aiutare i clienti a soddisfare meglio le loro esigenze aziendali, aumentando di conseguenza i ricavi e la competitività sul mercato dell'impresa.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022