Soluzione di Sorveglianza di Sicurezza Costruire un Ambiente d'Ufficio Sicuro e Affidabile
Le soluzioni di sicurezza e sorveglianza sono diventate sempre più importanti con l'affermarsi dell'Internet delle cose (IoT) nella gestione aziendale. Le soluzioni di sicurezza e sorveglianza di FS.com offrono flessibilità, completezza ed efficienza per creare un ambiente di lavoro sicuro e affidabile per i dipendenti.
Le soluzioni di sicurezza e sorveglianza di FS.com aiutano un'azienda turistica a creare un ambiente d'ufficio sicuro e affidabile
Uno dei clienti di FS.com è un'azienda turistica che dal 1999 fornisce servizi di prenotazione online di hotel, biglietti aerei, noleggio auto e pacchetti di viaggio agli utenti di tutto il mondo. L'azienda ha servito più di 6 milioni di viaggi e ha un tasso di soddisfazione del 97%. Con circa 1.000 dipendenti, l'azienda aveva bisogno di una soluzione di sicurezza affidabile per garantire la sicurezza e lo sviluppo stabile dell'impresa.
Esigenze e Sfide del Cliente
L'azienda è di grandi dimensioni e ha un gran numero di dipendenti. La gestione unificata della sicurezza è difficile ed è necessario trovare un metodo di gestione più efficiente. Inoltre, l'azienda dispone di beni di maggior valore e deve adottare misure di protezione più rigorose per evitare perdite e rischi. Pertanto, l'azienda aveva bisogno di una soluzione di sicurezza affidabile per garantire la sicurezza e lo sviluppo stabile dell'impresa.
La Soluzione
FS.com offre soluzioni di sicurezza personalizzate con funzioni mirate in base al layout e alle esigenze dell'azienda, rendendo le misure di gestione più flessibili, complete ed efficienti.
Le Telecamere HD Assicurano la Cura dei Beni di Valore 24 ore su 24
Le apparecchiature di monitoraggio esistenti presentano alcuni limiti nella chiarezza delle immagini e non sono in grado di soddisfare le esigenze di monitoraggio in alcune occasioni specifiche. Tim ha fatto presente di avere requisiti più elevati, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei beni di valore.
FS.com predispone telecamere con prestazioni diverse in aree differenti per garantire immagini HD 24 ore su 24. Le telecamere IPC305-5M-D e IPC301-5M-F, dome e fisheye da 5MP, sono state utilizzate nell'area dell'ufficio per soddisfare le esigenze di monitoraggio quotidiano dell'area, gestire le emergenze in modo tempestivo e proteggere la sicurezza del personale. Nella sala da pranzo, è stato utilizzato un IPC104-2M-D con risoluzione di 2MP per fornire immagini HD che soddisfano pienamente le esigenze della sala da pranzo e sono più convenienti, risparmiando sui costi complessivi della soluzione.
Nell'area dei beni di valore, FS.com ha installato telecamere di rete bullet da 8MP, IPC501-FC-8M-B, che forniscono immagini super HD, supportano la visione notturna IR e il colore intelligente e attivano un allarme per attivare la funzione di visione notturna per scoraggiare gli intrusi ed evitare che i beni di valore subiscano perdite.
Lo schermo di monitoraggio HD 24 ore su 24 consente al personale di sicurezza di osservare e giudicare più chiaramente le situazioni anomale e di adottare tempestivamente contromisure efficaci per proteggere completamente i beni dell'azienda.
La Piattaforma di Gestione Video Ottimizza la Gestione Aziendale
Il numero di telecamere in ufficio aumenta di anno in anno e i requisiti di monitoraggio diventano sempre più complessi. Tim ha detto che stanno ancora utilizzando il metodo di gestione tradizionale, che richiede investimenti in varie risorse, come manodopera e risorse materiali. I costi di gestione sono elevati e l'efficienza è bassa, il che non può soddisfare le esigenze di una gestione rapida ed efficiente.
FS.com IPSAN offre un'enorme quantità di spazio di archiviazione per i dispositivi front-end, supporta l'accesso a più dispositivi IPC ed è facile aggiungere o eliminare dispositivi IPC front-end. La piattaforma di gestione video (VMS) può gestire e configurare in modo uniforme l'archiviazione video per IPC, IPSAN e altri dispositivi e assegnare diritti di gestione diversi a manager diversi. È comodo visualizzare gli eventi live, le registrazioni video e gli allarmi e configurare il video wall sul lato client del VMS. È in grado di visualizzare lo stato online dei dispositivi in qualsiasi momento e di emettere un allarme per i dispositivi con uno stato anomalo.
Grazie a una semplice implementazione, VMS può accedere rapidamente a tutti i dispositivi di monitoraggio ed eseguire la configurazione e la gestione unificata dei dispositivi, riducendo notevolmente i costi di gestione dei dispositivi di monitoraggio e migliorando in modo significativo l'efficienza della gestione.
La Gestione dei Visitatori Aziendali Migliora le Capacità di Sicurezza
Oltre alla gestione del personale d'ufficio, è importante gestire anche il personale esterno, come visitatori, corrieri e addetti alle pulizie. Tuttavia, la loro identità è spesso incerta, il che può portare a problemi di sicurezza come furti e danni intenzionali alla proprietà. Tim spera di migliorare il controllo su questo problema.
FS.com offre il terminale di riconoscimento facciale IPC507ET-2M-W, ideale per la gestione dei visitatori in azienda. Con questo sistema, i clienti possono identificare in tempo reale il personale in entrata e in uscita, registrarne i movimenti e gestirli nel sistema. Inoltre, l'SWB950-R è in grado di emettere avvisi sotto forma di suoni e luci quando rileva comportamenti illegali di intrusione, come il rilevamento di intrusioni e il pedinamento.
Implementando un sistema di gestione dei visitatori agli ingressi e alle uscite, è possibile migliorare notevolmente le capacità di sicurezza dell'azienda.
I Vantaggi
FS.com fornisce ai clienti soluzioni efficienti e affidabili per la sorveglianza della sicurezza, che coprono l'implementazione delle apparecchiature, l'integrazione dei sistemi, la gestione del monitoraggio, ecc.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022