Gli ultimi mini localizzatori di guasti visivi FS facilitano il rilevamento delle fibre in modo più rapido e sicuro su lunghe distanze
26 luglio, FS News - FS ha appena lanciato la nuova serie di mini localizzatori di guasti visivi: FVFL-301, FVFL-302, e FVFL-303, aggiungendoli alla linea di prodotti per l'analisi della fibra FS. Questi localizzatori di guasti visivi auto-innovati sono gli strumenti perfetti per gestire la localizzazione dei guasti con lunghezze di cavo rilevate maggiori e con una procedura operativa più sicura.
Design umano, operare con sicurezza
La nuova serie di localizzatori di guasti è stata progettata appositamente per evitare potenziali rischi per gli occhi. Per evitare lo sblocco involontario, i localizzatori seguono una routine specifica per l'attivazione della luce. Questa procedura fa sì che i localizzatori di guasti non possano essere avviati qualora l'operatore prema il pulsante per errore.
Rilevamento a distanza con qualità migliorata
I localizzatori di guasti visivi FVFL sono dotati di chip di alta qualità per offrire una sorgente luminosa stabile e potente e un rilevamento a lunga distanza. Possono funzionare sia in modalità onda continua (CW) che in modalità modulazione di impulsi e la distanza dinamica di FVFL-303 può raggiungere i 15 km.
Adattatore universale sostituibile da 2,5 mm per connettori SC, ST e FC
I cavi con connettori SC, ST e FC possono utilizzare questa serie di localizzatori di guasti visivi. Il nucleo in ceramico in zirconia sostituibile migliora la durata e l'affidabilità dei localizzatori di guasti.
I localizzatori di guasti visivi FVFL-301, FVFL-302 e FVFL-303 sono disponibili da oggi presso il magazzino FS USA. Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.fs.com/c/visual-fault-locators-33
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022