Come installare un armadio per fibra con montaggio a rack a scorrimento
L'armadio per fibra con montaggio rack a scorrimento sta gradualmente diventando il prodotto di cablaggio più utilizzato, soprattutto per gli ambienti di cablaggio ad alta densità come i data center e le sale server. Rispetto ai tradizionali armadi fissi patch prt fibra, gli armadi per fibra a scorrimento possono fornire un facile accesso al cablaggio interno e una solida protezione per i cavi in fibra ottica. Il cassetto a scorrimento di un armadio per fibra, contenente i cavi in fibra ottica, può essere facilmente estratto dal rack senza influenzare gli altri dispositivi vicini. Questo design soddisfa i requisiti di cablaggio ad alta densità e di una migliore gestione dei cavi. Tuttavia, il cavo in fibra ottica è sensibile a forze eccessive di trazione, piegatura e schiacciamento; l'installazione e il cablaggio di un armadio patch per fibra a scorrimento devono essere eseguiti con attenzione.
Struttura dell'armadio per fibra con montaggio rack a scorrimento
Comprendere la struttura del pannello patch in fibra a scorrimento è il primo passo per utilizzare correttamente l'armadio. L'immagine seguente mostra un armadio per fibra 1U a scorrimento fornito da FS.com. Può contenere fino a 3 pannelli adattatori in fibra sul pannello frontale. All'interno del cassetto a scorrimento sono presenti due bobine di allentamento per un migliore cablaggio interno.
Diversi componenti chiave di questo armadio sono contrassegnati da numeri nell'immagine precedente. Di seguito sono elencati i componenti a cui corrispondono i numeri.
1: FAP (pannelli adattatori in fibra)
2: Clip di controllo del raggio di curvatura
3: Montaggio della porta anteriore
4: Pistoni e gommini Nylatch
5: Staffe di montaggio
6: Gommino per l'ingresso dei cavi del tronco o di interconnessione
Come installare un armadio per fibra con montaggio rack a scorrimento
In generale, le fasi di installazione di un armadio per fibra sono principalmente tre: installazione dell'armadio in fibra sul rack, introduzione dei cavi in fibra ottica nell'armadio e instradamento dei cavi in fibra ottica all'interno dell'armadio. Di seguito viene fornita un'introduzione dettagliata ai tre processi e agli elementi da considerare durante l'installazione del contenitore patch in fibra a scorrimento.
Installazione dell'armadio per fibra con montaggio rack a scorrimento
L'installazione di un armadio per fibra sul rack è semplice. È sufficiente installare una staffa di montaggio su ciascun lato dell'armadio. Quindi posizionare le staffe di montaggio dell'armadio nella posizione desiderata sul rack. Utilizzando diverse viti, è possibile fissare saldamente l'alloggiamento per fibra sul rack. Tuttavia, prima di installare un alloggiamento per fibra, è necessario determinare il punto di ingresso e l'orientamento di installazione. Dipende da come si desidera utilizzare l'armadio per fibre ottiche. L'immagine qui sopra mostra le istruzioni per l'installazione.
Introduzione del cavo in fibra ottica nell'armadio rack
Dopo aver montato l'armadio per fibra sul rack, è possibile introdurre il cavo in fibra ottica nell'custodia. Preparare un apposito gommino che verrà utilizzato sulla porta di ingresso per introdurre il cavo nel contenitore. Installare il gommino come mostrato nell'immagine precedente. Di solito si utilizzano cavi patch in fibra preterminati o pigtail. Posare il cavo in fibra breakout nel contenitore e far passare il tronco del cavo in fibra ottica attraverso il gommino.
Instradamento del cavo in fibra ottica all'interno dell'custodia in fibra con montaggio a rack a scorrimento
Poiché il cassetto a scorrimento del sistema può essere estratto dalla custodia, la lunghezza del tronco di cavo lasciata nella custodia per fibre a scorrimento deve essere maggiore di quella lasciata in una custodia per fibre fisse. Per garantire l'avvolgimento completo delle singole fibre intorno alle bobine e assicurarsi che il cavo in fibra ottica non sia sotto tensione dopo che il cassetto è stato completamente esteso, è necessario lasciare una lunghezza di cavo e un allentamento del rivestimento sufficienti nella custodia per fibre a scorrimento. In genere, la lunghezza del cavo tra il punto A e il punto B dovrebbe essere di circa 31 pollici, come mostrato nell'immagine seguente.
Per fissare il cavo nel punto di ingresso (punto A), nel punto di interruzione (punto B) e in altri punti, come mostrato nella figura precedente, è necessario utilizzare una fascetta adeguata. È possibile utilizzare anche una fascetta libera, come illustrato. Non fissare le singole fibre di breakout nella custodia della fibra.
Dopo aver fissato bene il tronco del cavo in fibra, è possibile iniziare l'instradamento delle singole fibre breakout. Collegare le singole fibre preterminate ai pannelli adattatori per fibre e assicurarsi che siano collegate alle porte giuste. Collegare quindi i cavi patch in fibra ai FAP sul pannello frontale tramite le clip di controllo del raggio di curvatura. Durante questo processo, assicurarsi di mantenere il raggio di curvatura corretto dei cavi patch.
Soluzione per l'installazione di armadi per fibra FS.com
In seguito i passaggi sopra descritti un armadio per fibra con montaggio rack a scorrimento può considerarsi installato e può fornire un ambiente di cablaggio affidabile. L'installazione dell'armadio patch per fibra a scorrimento prende come esempio un armadio rack 1U. Per una maggiore densità di cablaggio, esistono armadi in fibra che possono fornire fino a 96 fibre per unità rack forniti da FS.com. La tabella seguente elenca una parte dei nostri armadi per fibra per montaggio rack a scorrimento. Visitate FS.com o contattate sales@fs.com per maggiori dettagli sugli armadi per fibra.
Numero articolo | Descrizione dell'armadio per fibra a scorrimento FS.com |
---|---|
51607 | Armadio per fibra HD da 1RU con montaggio a rack, scarico, contiene fino a 4 pannelli adattatori in fibra FAPs o 4 cassette MPO/MTP HD |
51610 | Armadio per fibra a rack 2RU scarico, contiene fino a 8 pannelli adattatori per fibra FAPs o 8 cassette HD MPO/MTP |
34684 | 96 fibre Armadio per fibre 1U a scorrimento per montaggio a rack, contiene fino a 4 pannelli adattatori per fibre FAPs o 4 cassette MPO HD MTP |
51608 | 72 fibre scaricate custodia1U con montaggio a fibre ottiche, uscita a scorrimento bidirezionale con vassoio di gestione dei cavi |
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022