Italia

Quale tipo di armadio in fibra per montaggio a rack scegliere?

Aggiornato il 02 Mag 2023 by
601

Un armadio per fibra a rack è di vitale importanza per organizzare e proteggere le fibre per le applicazioni di cablaggio a rack nei data center. A seconda delle diverse configurazioni, ci sono vari tipi di armadi per fibra con montaggio a rack disponibili sul mercato. Quindi, quale tipo utilizzare per il cablaggio a rack del tuo data center?

 

Come scegliere il giusto armadio per fibra con montaggio a rack?

Essendo uno degli armadi per fibra più utilizzato nei data center, l'armadio per fibra con montaggio a rack fornisce un punto di terminazione comodo e robusto per i cavi in fibra ottica, offrendo un sistema di connettività flessibile grazie a una varietà di pannelli adattatori e cassette per fibre. Quindi, come scegliere l'armadio per fibre adatto per la tua rete? Continua a leggere questo articolo.

Unità rack armadio per fibra con montaggio a rack

Gli armadi per fibra a rack sono generalmente realizzati per il montaggio a rack da 19 pollici e sono disponibili in unità rack da 1U, 2U, 4U. Gli armadi per montaggio a rack 1U e 2U forniscono un accesso completo anteriore e posteriore con un cassetto che scorre in avanti e all'indietro, supportando rispettivamente fino a 144 fibre (LC) e 288 fibre (LC). Come per glo armadi a montaggio a rack 4U, presentano un design a paratia fissa per supportare fino a 432 fibre LC. L'immagine seguente mostra le diverse unità rack di armadio per fibra a montaggio rack, può scegliere quella più adatta in base allo spazio e ai requisiti del tuo progetto.

Armadio per fibra per montaggio a rack con coperchio rimovibile, slide-out o swing-out

Esistono tre versioni generali di armadi per fibra a rack: con coperchio rimovibile, slide-out e swing-out. Se disponi di un budget sufficiente, si consigliano il tipo tipo slide-out o swing-out. Sebbene siano più costose del tipo con coperchio rimovibile, presentano rispettivamente un comodo vassoio di supporto scorrevole e un vassoio estraibile integrato, in modo da non dover rimuovere l'intera custodia per fibre dal rack per accedere all'interno.

Armadio per fibra per montaggio a rack con pannelli frontali fissi o rimovibili

Come sappiamo, gli adattatori per fibra ottica sono la parte fondamentale degli alloggiamenti per fibra a montaggio a rack per accogliere i vari connettori per fibra ottica. Esistono pannelli frontali fissi o rimovibili. Il frontale può essere caricato con adattatori in fibra ottica appropriati, mentre il secondo può ospitare diversi pannelli o cassette di adattatori in fibra ottica. Oggi, i pannelli frontali rimovibili stanno diventando più popolari tra gli utenti, perché una soluzione di pannelli adattatori in fibra plug & play assicura flessibilità e facilità di implementazione della rete e MAC (spostamenti, aggiunte e modifiche).

Terminazione a giunzione o in fibra preterminata per armadio per fibra a montaggio rack

La giunzione pigtail e gli assemblaggi di fibre preterminate sono i due modi fondamentali per effettuare la terminazione della fibra. Per la giunzione pigtail, potrebbe essere necessario un armadio per fibre a montaggio rack con supporti per giunzioni in fibra, utilizzati per gestire e conservare in modo efficiente le fibre ottiche giuntate. Ma se utilizza gruppi pre-terminati, la configurazione interna dell'armadio per fibre a montaggio rack è costituita dalle bobine utilizzate per organizzare i cavi in fibra. Ovviamente, la soluzione in fibra pre-terminata ti aiuterà a risparmiare tempo di installazione e costi di manodopera.

Armadio in fibra per montaggio a rack caricato con cassette FAP o MTP®

Gli armadi per fibra con montaggio a rack e caricate con pannelli adattatori per fibra (FAP) possono essere applicate in ambienti di cablaggio sia pre-terminati che terminati sul campo. A seconda delle applicazioni, è necessario installare bobine o vassoi di giunzione. Oltre ai FAP, gli armadi per fibra a montaggio rack possono essere caricati con cassette MTP®, fornendo una transizione sicura tra MTP e connettori LC o SC. Questo armadio per fibra a montaggio a rack breakout è generalmente un pannello patch a montaggio a rack pre-terminato per supportare fino a 144 distribuzioni di fibra in uno spazio rack 1U, rendendolo un dispositivo essenziale per la migrazione di reti Ethernet 40/100G.

 

Guida alla scelta dell'armadio per fibra a montaggio rack adatto

Qui di seguito sono elencati alcuni consigli per la scelta del giusto armadio per fibra a montaggio rack da seguire.

Requisiti fisici

Prima di acquistare un armadio per fibra a rack, si faccia una lista di tutti i requisiti e le misure complete: altezza, profondità, larghezza e peso che determineranno in ultima analisi il tipo di armadio per fibra a rack di cui si ha bisogno. Si ricordi di scegliere un armadio per fibra a rack con una capacità maggiore per tutte le apparecchiature esistenti e per la crescita futura.

Requisiti di accessibilità

Il tuo armadio in fibra per montaggio a rack dovrebbe fornire numerosi punti di accesso attraverso la parte posteriore e superiore dell'armadio per l'installazione e la manutenzione continua. Accedere all'armadio per aggiungere cavi, senza spostare o disturbare le fibre attive, non è sempre un compito semplice. In queste circostanze, gli armadi per fibre a scomparsa o a rotazione per montaggio a rack sono più facili da raggiungere per le apparecchiature, ma spesso costano di più. Sebbene gli armadio di tipo rimovibile siano più accessibili, possono essere più difficili per l'accesso e la manutenzione.

Inoltre, bisogna considerare tutti i dispositivi aggiuntivi che si intende inserire nel proprio armadio, come hub, router, pannelli patch e monitor. Si ricordi che tutti gli accessori che non sono montabili a rack richiederanno vassoi, ripiani e accessori di montaggio aggiuntivi.

Budget

La scelta di un alloggiamento per fibra a montaggio rack conveniente che rientri nel tuo budget di installazione è un requisito fondamentale. Bisogna scegliere un'apparecchiatura economica che vada bene per il momento o un'apparecchiatura personalizzata di alta qualità che soddisfi le tue esigenze attuali e future? Dipende da te. Ovviamente, un armadio in fibra per montaggio a rack di alta qualità è un articolo durevole che fornirà servizi per gli anni a venire.

 

Conclusione

L'involucro in fibra per montaggio a rack è diventato sempre più popolare nei data center, per garantire una migliore gestione e manutenzione dei cavi. Inoltre, può essere utilizzato anche per i giunti di giunzione della fibra, per i collegamenti dei cavi patch e per il trasferimento dell'interfaccia MTP a LC. Al momento di scegliere l'armadio per montaggio a rack, è sufficiente effettuare la scelta in base alle proprie esigenze specifiche, quindi prendere in considerazione la richiesta fisica, gli accessori e il budget.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.3k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza