中文

一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别

更新于 2024年04月13日 by
53.3k

SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28这些光模块类型对专业人员来说并不陌生,这些热拔插模块都可用于连接网络交换机和其他网络设备(如服务器或收发器)进行数据传输。但你了解这些模块的具体区别吗?QSFP28和QSFP+是否兼容?SFP28模块是否可以在SFP+插槽中使用?如果你有这些疑问,请往下看,本文将带你找到答案。

 

了解光模块的类型

在弄清楚这些模块间的区别前,需要了解SFPSFP+SFP28,QSFP和QSFP28这些模块是什么,下面将分别介绍这些模块。

SFP vs SFP+ vs SFP28 vs QSFP+ vs QSFP28.jpg

SFP

SFP可以理解为GBIC的升级版,它的体积只有GBIC模块的1/2,极大增加了网络设备的端口密度。此外,SFP的数据传输速率从100Mbps到4Gbps不等。

SFP+

SFP+是SFP的加强版,支持8Gbit/s光纤通道、10G以太网和光传输网络标准OTU2。此外,SFP+直连线缆(即SFP+ DAC高速线缆和AOC有源光缆)可在不添加额外光模块和线缆(网线或光纤跳线)的情况下连接两个SFP+端口,这对于两个相邻短距离的网络交换机直连而言是个不错的选择。

SFP28

SFP28是SFP+的加强版,和SFP+具有相同的尺寸,但其能支持单通道25Gb/s的速率。SFP28为10G-25G-100G网络升级提供了一种高效的解决方案,可满足下一代数据中心网络持续增长的需求。

QSFP+

QSFP+是QSFP的升级版本。QSFP能同时支持4通道传输,每条通道数据速率为1Gbit/s,但QSFP+与QSFP不同,它支持4×10Gbit/s通道传输,可通过4个通道实现40Gbps传输速率。与SFP+相比,QSFP+光模块的传输速率可达SFP+光模块的四倍,在部署40G网络时可直接使用QSFP+光模块,从而在有效节省成本的同时提高端口密度。

QSFP28

QSFP28为满足100G应用需求而生,共有4个高速差分信号通道,每路通道传输速率从25Gbps到可能的40Gbps不等,可满足100G以太网(4×25Gbps)与EDR InfiniBand的应用需求。QSFP28产品类型众多,实现100G传输的方式各有不同,如100G直连、100G转4路25G分支链路或100G转2路50G分支链路。

 

SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28的异与同

在了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28是什么后,接下来将介绍两两之间具体的异同点。

SFP与SFP+:相同的尺寸,不同的速率与兼容性

SFP和SFP+模块在尺寸外观上别无二致,因此设备制造商可以在带SFP+端口的交换机上采用SFP物理设计。由于尺寸相同,不少客户将SFP模块用在交换机的SFP+端口上,这种操作是可行的,但速率会降低到1Gbit/s。另外要注意SFP+模块不能用于SFP插槽,否则可能会导致端口或模块损坏。除了兼容性这一方面存在区别之外,SFP与SFP+的传输速率与标准也都不同。SFP最多传输4Gbit/s,SFP+最多可传输10Gbit/s;SFP基于SFF-8472协议,而SFP+基于SFF-8431和SFF-8432协议。

SFP28与SFP+:SFP28光模块可用在SFP+端口

上文已经提到SFP28是SFP+的升级版本,两者具备相同尺寸,但传输速率不同,SFP+的传输速率为10Gbit/s,SFP28传输速率为25Gbit/s。如果将SFP+光模块插入到SFP28端口上,这时链路传输速率为10Gbit/s,反之亦然。另外,SFP28直连铜缆比SFP+直连铜缆带宽更高,损耗更低。

SFP28与QSFP28: 协议标准不同

虽然SFP28和QSFP28都带有数字“28”,但两者的尺寸与协议标准都不同。SFP28支持25Gbit/s单通道,QSFP28支持4个25Gbit/s通道。两者都能用在100G网络中,但使用方式有所不同,QSFP28可以通过上文中提到的三种方式实现100G传输,但SFP28需要依靠QSFP28转SFP28分支高速线缆。下图展示了100G QSFP28转4×SFP28 DAC的直连。

QSFP与QSFP28:不同的速率,不同的应用

QSFP+和QSFP28光模块尺寸相同,都有4个集成的发射与接收通道。此外,虽然QSFP+和QSFP28系列产品同样都有光模块和DAC/AOC高速线缆,但速率都不同。QSFP+模块支持40Gbit/s单通道速率,QSFP+ DAC/AOC支持4×10Gbit/s的传输速率。QSFP28模块以100Gbit/s的速率传输数据,QSFP28 DAC/AOC支持4×25Gbit/s或2×50Gbit/s。需要注意的是QSFP28模块不能用于10G分支链路,但如果带QSFP28端口的交换机支持QSFP+模块的话,可以在QSFP28端口中插入QSFP+模块实现4×10G分支链路。具体的实现方法可以参考如何利用QSFP28端口传输10G/25G/40G这篇文章。

 

结论

上文已对SFP与SFP+, SFP28与SFP+, QSFP+与QSFP28光模块的差异展开了详细的说明。尽管其中一些的尺寸外形相近,但工作速率都不尽相同。从对比中不难看出,光模块发展的主要驱动力在追求小尺寸的同时实现更高带宽,QSFP28与QSFP+相同尺寸却具备更高带宽就证明了这一点。

相关文章推荐

技术博文
技术博文
See profile for Sophie.
Sophie
思科华为常见的万兆光模块型号大全
2023年05月05日
6.3k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.5k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
99
技术博文