中文

SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?

发布于 2020年09月15日 by
33.0k

对于网络工程师来说,对SFP端口再熟悉不过,它广泛应用于各种网络设备,如交换机、光模块、路由器和媒体转换器。然而,其他用户对SFP端口的用途、是否为光纤接口以及是否可转换为RJ45等仍存在疑虑。本文将重点解答用户关心的问题,更好地了解SFP端口的性质和使用方法。

 

SFP端口是什么?是光纤口吗?有什么用?

SFP端口是一种实现千兆位光电信号转换的接口,其主要作用是用于信号转换和数据传输,其端口符合IEEE 802.3ab标准(如1000BASE-T),最大传输速率可达1000 Mbps(一些交换机的SFP端口支持100/1000Mbps自适应),因此也被称为千兆光纤口。

 

SFP端口有何优势?常见哪些网络设备上?

SFP端口属于热插拔的I/O接口(指输入/输出接口),具备较强的灵活性,适用于多种网络设备,如,SFP光模块千兆交换机等,可与1000BASE-SX,1000BASE-LX/LH,1000BASE-ZX或1000BASE-BX10-D/U的端口进行交换。另外,SFP端口可向下兼容,支持10/100/1000Mbps。简而言之,SFP端口具备4大优势:

  • 支持热插拔,能减少安装维护管理时间;

  • 端口具备灵活性;

  • 坚固的设计增强了可靠性;

  • 兼容10/100/1000Mbps。

1、SFP光模块的SFP端口

SFP光模块是一种将千兆位电信号转换为光信号的接口器件,是业界标准的小型可插拔的千兆光收发一体模块。SFP光模块的两端:一端为SFP端口,主要插在交换机、路由器、媒体转换器等网络设备上,将电信号转化为光信号进行传输;另一端为LC接口或者RJ45接口,主要用来连接光纤或网线进行数据传输。

SFP光模块的SFP端口

2、千兆交换机的SFP端口

千兆交换机的SFP端口可以通过连接各种不同类型的光纤(例如单模和多模光纤)和网络跳线(例如Cat5e和Cat6)用来扩展整个网络的交换功能,不过千兆交换机的SFP端口在使用前必须先插入SFP光模块,然后再使用光纤跳线和网络跳线进行数据传输。现如今市面上所有企业级交换机都至少具备两个SFP端口,可通过光纤和网络跳线等线缆的连接构建不同建筑物、楼层或区域之间的环形或星型网络拓扑结构。

千兆交换机的SFP端口

 

SFP端口与RJ45端口有什么区别?

虽然SFP端口和RJ45端口的最大传输速率均为1000Mbps,但两者之间存在着些许区别。

1、应用不同

如,交换机上SFP端口需要搭配SFP光模块,使用光纤跳线实现数据传输;而交换机上的RJ45端口可直接通过网线实现数据传输。

2、传输距离不同

RJ45端口主要通过网线进行数据传输,其最大传输距离为网线的最大传输距离,即100米;而SFP端口需要使用SFP光模块连接光纤跳线进行传输,其最大传输距离为SFP光模块的最大传输距离,即160千米。

端口类型 传输介质 最大传输距离
RJ45端口 网线 100米
SFP端口 1000BASE-T SFP光模块 网线 100米
1000BASE-SX SFP光模块 多模光纤跳线 550米
1000BASE-LX/LH SFP光模块 单模光纤跳线 20千米
1000BASE-EX SFP光模块 单模光纤跳线 40千米
1000BASE-ZX SFP光模块 单模光纤跳线 80千米
1000BASE-EZX SFP光模块 单模光纤跳线 160千米

注:当较短距离使用单模光纤(SMF)时,为了避免接收器过载,需在链路中插入一个光衰减器。

此外,无论是从端口本身来说,还是网络设备(如交换机)来说,SFP的灵活、扩展性以及成本都高于RJ45。预了解更多可访问《交换机的RJ45端口和SFP端口有什么区别?》

 

SFP端口可以接RJ45端口吗?

答案是“yes”。例如,一台1G SFP交换机与一台 1G RJ45交换机连接,我们只需要在1G SFP交换机上使用千兆电口模块即可实现连接。因为千兆电口模块的两端:一端为SFP端口,另一端为RJ45接口,SFP端口插入到1G SFP交换机上,然后使用网线连接千兆电口模块的RJ45接口和1G RJ45交换机的RJ45端口即可。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.4k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.2k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.6k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
87
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k