中文

揭秘光分路器类型及选择

发布于 2022年01月24日 by
3.2k

在无源光网络(PON)中,光分路器作为核心光器件,可帮助多个用户共享一个PON接口,最大限度地扩展了光网络性能。那么你知道目前市面上有多少种光分路器吗?该如何选择呢? 阅读本文后,您将充分了解光分路器类型及选择。

光分路器类型有哪些?

按端口配置分

光分路器根据端口配置的不同分为1×21×41×81×161×32、1×64光分路器。【注:在半导体刻板上,利用光刻技术雕刻出“Y” 形波导耦合器,将这些“Y”波导连接在一起就构成了逐级分光,可实现1×2、1×4、1×8、1×16、1×32、1×64等分光比。】

按传输模式分

根据传输模式的不同,光分路器可分为单模光分路器和多模光分路器。单模光分路器的工作波长为1310nm和1550nm,多模光分路器的工作波长为850nm和1310nm。

按工作波长分

按照工作波长分,光分路器可分为单窗口光分路器和双窗口光分路器。单窗口光分路器只有一个工作波长,而双窗口光分路器有两个工作波长。

按制造工艺分

因制造工艺不同,光分路器又分为平面波导型(PLC)光分路器和熔融拉锥型(FBT)光分路器。

平面波导型(PLC)光分路器

  • FBT光分路器采用传统的熔融拉锥技术将两根(或两根以上)光纤通过高温进行侧面熔融,实时监控分光比的变化,分光比达到要求后结束熔融拉伸,由于工艺及设备较简单,其成本更低。

  • PLC光分路器采用光刻技术,在介质或半导体基板上形成光波导,实现分支分配功能。它有多种分光比可供选择,例如1:4、1:8、1:16、1:32、1:64等。

这两种光分路器的分光原理类似,都是通过改变光纤间的消逝场相互耦合(耦合度,耦合长度)以及改变光纤直径来实现不同大小分支量。

类型 平面波导型(PLC)光分路器 熔融拉锥型(FBT)光分路器
工作波长 1260nm-1650nm 850nm、1310nm、1490nm和1550nm
分光比 平均分配 平均/不平均分配
体积 较大(多路分光时)
工作温度 -40~85℃ -5~75℃
输入/输出 具有一个或两个输入端,最多输出64路光信号 具有一个或两个输入端,最多输出32路光信号
优点 损耗对波长不敏感;分光均匀 成本低;可以实时监控分光比
缺点 制造工艺较复杂;成本更昂贵 损耗对波长敏感;对温度较敏感
类型 裸纤式、微型、LGX金属盒式、ABS盒式、机架式 裸纤式、微型、ABS盒式

按封装类型分

目前,光分路器主要有裸纤式、微型、ABS盒式、LGX盒式和机架式五种常用封装类型。

裸纤式光分路器:众所周知,裸纤式光分路器无连接头,因此需要承载盒体或设备具备完善的保护设计。由于结构紧凑、体积小,它可以轻松安装在配线盒内,充分提高空间利用率,同时降低安装成本,适用于FTTH、PON、LAN、CATV等应用。

微型光分路器:微型光分路器虽然与裸纤式光分路器外观相似,但它采用更紧凑的不锈钢管封装设计,可提供更强的光纤保护。此外,微型光分路器在安装时不需要光纤熔接,一般用在配线箱或网络机柜内。

ABS盒式光分路器:ABS盒式光分路器配备ABS塑料外壳,可以保护内部光器件和光缆免受损坏。另外,它结构紧凑,可适应不同的应用环境,灵活安装在各种配线柜或机箱内。

LGX盒式光分路器:LGX盒式光分路器带有坚固的金属外壳,可单独使用或轻松部署在标准光纤配线架或机箱内,除此之外,它还采用模块化设计,即插即用,部署简单,可有效降低安装风险。

机架式光分路器:现今,机架式光分路器常用的两种尺寸是1U和2U,其中1U机架式光分路器使用更普遍。飞速(FS)1U 19"机架式光分路器可安装在标准19英寸网络机柜或机架中,安装简单、维护方便,广泛应用于EPON、GPON、 FTTX、FTTH网络,为高密度布线环境提供了理想的解决方案。

机架式光分路器

类型 裸纤式光分路器 微型光分路器 ABS盒式光分路器 LGX盒式光分路器 机架式光分路器
结构 结构紧凑,尺寸小 迷你 模块化设计 模块化设计 机架式设计
接头 - SC/APC SC/APC SC/APC SC/APC
光纤标准 G.657A1 G.657A1 G.657A1 G.657A1 G.657A1
传输模式 单模 单模 单模 单模 单模
光纤直径 250μm 900μm 2.0mm/900μm - -
尾纤长度 1.5m 1.5m 1.5m - -
端口配置类型 1×2、1×4、1×8、1×16、1×32 1×2、1×4、1×8 1×2、1×4、1×32 1×4, 1×8 1×16, 1×32

数据来源于飞速(FS)

选择光分路器应考虑哪些因素?

面对以上众多类型的光分路器,又该如何选择呢?一般来说,选择光分路器可以结合以下参数综合考虑:

1、插入损耗:光分路器的插入损耗是指某一路输出光相对于输入光损失的dB数。通常,插入损耗值越小,光分路器的性能就越好。

2、回波损耗:回波损耗也叫反射损耗,是指在光纤或传输线中的不连续性返回或反射的光信号的功率损耗。通常,回波损耗越大越好。

3、分光比:分光比是指光分路器各输出端口的输出功率比值,与传输光的波长有关。在网络应用中,分光比是根据实际系统光节点所需光功率的多少,来确定合适的分光比(平均分配的除外)。

4、隔离度:隔离度是指光分路器的某一光路对其他光路中的光信号的隔离能力。实际应用中,最好选择隔离度达到40dB以上的光分路器,否则将影响整个网络的性能。

此外,均匀性、方向性和PDL偏振损耗等参数也影响着光分路器性能的好坏,实际选择时也可作为参考因素。

总结

随着光网络改造的进行,光分路器的使用需求只增不减。选择正确的光分路器类型不仅可以改善网络性能,同时还可以有效节约后期维护时间和成本。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.5k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.2k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.6k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
95
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k