中文

细径网线好不好?——细径网线全面解析

发布于 2021年12月31日 by
2.7k

在数字信息爆发的当下,数据中心的有源设备与各类线缆越来越多,数据中心变得越来越拥挤。网线作为数据中心网络部署不可或缺的成员之一,更是密密麻麻布局于各种网络设备之间,为了更好的节省数据中心空间成本,以及更便捷的维护数据中心设备,细径网线已被广泛应用于数据中心网络部署中。尽管如此,仍有很多人对细径网线存有诸多疑虑,本文将针对细径网线常见的一些问题进行解答,希望能帮助您更好的了解细径网线。

细径网线可以作为普通跳线使用吗?

答案是肯定的。细径网线是网线的一种,顾名思义在直径上要细于普通网线,与普通网线一样可用于两个电子或光学设备之间的连接,以实现各种信号的传输。我们通常用AWG(American Wire Gauge)来表示网线的粗细规格,普通网线为24AWG,而细径网线一般为 28 AWG。

细径网线相对普通网线来说是一种经济高效且便捷的升级,它比普通网线细40%,更适合在狭小空间中使用,多被用于数据中心高密度布线。在数据中心高密度布线场景中,细径网线可以减少机柜内的拥堵,同时改善机柜内气流的流通,对机柜内设备的散热大有益处。一般来讲,环境温度越高,设备越容易出现问题,如果您的使用场景不是异常高温环境,使用细径网线是没有问题的。

细径网线有什么缺点吗?可靠性和安全性如何?

凡事都有两面性,同样,细径网线不可能没有任何缺点与弊端。细径网线较为明显的缺点是直流电阻和插入损耗较高,从而限制了网线的传输距离。

网线的直流电阻是对网线抵抗电流流动能力的度量,直流电阻受到网线长度以及直径的影响,网线的长度越长直流电阻越大,网线的直径越小直流电阻越大。所以,细径网线的直流电阻要大于普通网线。

根据IEEE标准,一条传输链路上的直流电阻应为 25 欧姆 (Ω) 或更小,新的TIA 568.2-D 标准建议在链路中使用28 AWG细径网线时,需将传输距离保持在15m以内,此时的直流电阻才能保持在25 Ω以内。

插入损耗也是衡量网线质量的一个重要性能参数,与直流电阻一样,网线插入损耗也受到直径与长度的影响。通常情况下,网线的直径越小插入损耗越大,且由于插入损耗与链路的长度有直接关系,因此在使用细径网线时必须要考虑到链接的总长度。例如,28 AWG细径网线的降额系数(将链路长度缩短至小于100米被称为降额)为1.95,100m的网络链路则需减少到96米——90m的永久链路和6m的网线。下表展示了28 AWG细径网线传输距离与对应永久链路值以供参考。

虽然28 AWG的细径网线传输距离受限,但大部分用户并不需要担心这个问题,因为细径网线主要被部署在数据中心的高密度布线区域,90m的链路距离对于数据中心的高密度布线区域而言绰绰有余。

在选择细径网线前除了上述缺点需考虑外,其安全性和可靠性更是需要重点考虑的因素。以飞速(FS)细径网线为例,飞速(FS)细径网线采用纯铜导体,安全性和整体性能相比其他铜包铝的网线要更高,通过了UL列名和 RoHS认证,可满足高安全性和高可靠性的网络连接需求。

细径网线是否适用于以太网供电 (PoE)?

答案是肯定的。虽然当前在行业内对细径网线传输功率的瓦数建议存在着差异,但可以确定细径网线是可以用来实现以太网供电 (PoE) 的。截至今日,28 AWG细径网线可支持PoE应用类型2(30W → PoE+,即传输功率限制在30W以内),未来可能会支持更高的瓦数。也就是说,细径网线当前暂时只适用于普通的小功率PoE传输中。若您的设备功率较大,还是建议使用普通网线为佳。

在使用细径网线时,由于网线较细,因此布线密度更大,产生的热量也相对更多,在此建议不要把太多的细径网线捆成一捆,以免过热造成不必要的损坏。

细径网线适用于哪些场景?

理论上来讲,细径网线可用于所有需要使用网线的场景,包括PoE供电。由于细径网线具备极细线径的特性,它们通常被部署在高密度布线环境中,例如数据中心和电信机房内。需要注意的是,28 AWG细径网线不能作为水平或主干电缆使用,只能用作设备之间的连接,且它们最大的传输距离仅为10m。

结论

更细的网线等同于机柜内的气流流通性更好,使用细径网线不会使机柜内过于拥挤和热量过高,有效节省空间成本且可管理性更强,在保证传输速率和可靠性的前提下,飞速(FS)细径网线是高密度布线的绝佳选择。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.5k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.2k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.6k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
108
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k