中文

PLC光分路器 VS FBT光分路器:有何不同?

发布于 2022年01月24日 by
2.3k

光分路器是一种可将输入光信号分路成多个输出光信号的无源光器件,被广泛使用在无源光纤网络。根据工作原理的不同光分路器分为PLC光分路器(平面波导光分路器)和FBT光分路器(熔融拉锥光分路器),那么您对这两种光分路器了解多少?知道它们之间又有何区别吗?阅读完本文您将对它们有更清晰的认知。

简述PLC光分路器和FBT光分路器

首先,在了解PLC光分路器和FBT光分路器的区别之前,我们先来简单认识一下这两种光分路器。

PLC光分路器概述

PLC光分路器采用半导体工艺制作,可为更大分路配置应用提供良好的解决方案。PLC光分路器是通过光刻技术将波导制造在石英玻璃基板上,从而达到可以路由特定百分比(等比)的光。通常,PLC光分路器的光分比为1:4/1:8/1:16/1:32/1:64,拥有裸纤式PLC光分路器、微型钢管式PLC分路器、ABS盒式PLC光分路器、带分支器型PLC光分路器、托盘式PLC光分路器、机架式PLC光分路器LGX光分路器和微型插件式PLC光分路器等类型。

FBT光分路器概述

FBT光分路器采用传统无源器件制作技术,将两根或多根纤维捆绑在一起,通过拉锥机实现熔融拉伸。由于熔接的光纤比较脆弱,因此熔接的光纤外通常会套一个由环氧树脂和二氧化硅制成的玻璃管,同时,玻璃管外会再套一层不锈钢管,最后再使用硅进行密封。随着技术的成熟化发展,FBT光分路器成本效益越来越高。

PLC光分路器 VS FBT光分路器:有什么区别?

由上可知,PLC光分路器和FBT光分路器的制作工艺不同,除此之外,这两种光分路器还存在以下区别:

工作波长

工作波长

PLC光分路器的工作波长在1260nm~1650nm之间,波长可调节,支持更多应用环境使用;而FBT光分路器只支持850nm/1310nm/1550nm三种波长,无法在其他波长下进行工作 。

分光比

分光比是指光分路器的输入光信号和输出光信号的比值。PLC光分路器的分光比高达1:64,而FBT光分路器的分光比为1:32,相对来说,PLC光分路器可以提供更高的可靠性。但FBT光分路器的光分比是可变的,支持定制,比如说1:3、1:7、1:11,而PLC光分路器则是只能选择1:2、1:4、1:8、1:16、1:32、1:64的标准产品。

分光比

分光均匀性

PLC光分路器能实现等比均匀分光,而FBT光分路器是由多个1x2连接封装而成,缺乏信号管理,不能实现均匀分光,而且分光比越大,均匀性越差,影响传输距离。

分光均匀性

故障率

目前,成熟的拉锥工艺一次只能拉1x4以下,因此,当分光比大于1:8时,FBT光分路器需要7个以上的1x2连接封装,这时容易出现错误,导致故障的发生。也就是说,FBT光分路器的分光比越大,故障率越大。而PLC光分路器的故障率要比FBT光分路器的小得多,如下图。

故障率

温度

温度是影响光学器件插入损耗的关键因素,因此,温度的稳定性对设备的性能起着至关重要的作用。PLC光分路器可以在-40~85℃下稳定工作,而FBT光分路器的工作温度范围在-5~75℃,相对来说,PLC光分路器工作温度范围更广,在极端环境中也能保持良好的性能。

成本

PLC光分路器制作工艺复杂、芯片成本高;而FBT光分路器是由钢、热缩管以及其他材质制成,由于材质成本不高,且器件制作技术简单,相对来说,FBT光分路器价格更便宜。

简单来说,PLC光分路器和FBT光分路器各自都有优劣势,详见如下:

分类 PLC光分路器 FBT光分路器
优势

● 工作波长范围广(1260nm~1650nm);

● 分光均匀,分路多;

● 结构紧凑、体积小;

● 故障率低,品质高;

● 可用于极端环境;

● 分流比可变,支持定制;

● 成本便宜;

劣势

● 制作工艺复杂;

● 在1:8分光比内,成本高于FBT光分路器;

● 工作波长受限(只支持850nm、1310nm 和 1550nm);

● 分光不均匀;

总结

总的来说,PLC光分路器和FBT光分路器除了外观和尺寸相似外,它们在制造工艺、工作波长、温度等方面存在着许多不同之处。从PLC光分路器的问世可以看出,近年来光分路器的制造技术取得了巨大进步,相比传统的FBT光分路器,PLC光分路器是一种性能更加优越的无源光器件,若是您的网络对性能较高,那么建议您选择PLC光分路器而不是FBT光分路器。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.5k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.2k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.6k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
99
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k