中文

OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?

发布于 2021年11月24日 by
43.3k

多模光纤是一种用于短距离传输的光纤类型,常见于校园网、企业局域网和数据中心。如今,市面上的多模光纤类型有OM1、OM2、OM3、OM4、OM5,这五种多模光纤都拥有不同的数据传输能力。面如此多类型的多模光纤,您是否会不知如何做出选择?本文将重点为您介绍OM1、OM2、OM3、OM4、OM5光纤之间的区别,相信您在阅读完本文后对多模光纤的选择有更加清楚的认知。

多模光纤

多模光纤类型及区别

相对于单模光纤而言,多模光纤具备更大纤芯直径,通常为50μm或62.5μm,支持多种光模式传播,按照ISO 11810标准,多模光纤分为OM1、OM2、OM3、OM4和OM5光纤。

  • 1、OM1光纤指850/1300nm窗口满注入200/500MHz.km以上带宽的多模光纤,其采用LED光源,纤芯直径为62.5μm,外护套通常为橙色,可用于10Gbps以下的以太网,最常用于百兆以太网中。因OM1纤芯直径较大,具备较强的集光能力和抗弯曲特性。

  • 2、OM2光纤指850/1300nm窗口满注入500/500MHz.km以上带宽的多模光纤,其采用LED光源,纤芯直径为50μm,外护套通常为橙色,可用于10Gbps以下的以太网,最常用于千兆以太网中。相比OM1光纤,OM2光纤纤芯直径减少,有效降低了多模光纤的模色散,使得带宽增加,制作成本也降低1/3。

  • 3、OM3光纤是一种激光器优化多模光纤,该类光纤采用了850nm VCSEL激光光源,纤芯直径为50μm,外护套为水蓝色,可用于100Gbps以下的以太网,最常用于万兆以太网中。相比OM1和OM2光纤,OM3具备更高的传输速率及带宽,所以也称为优化型多模光纤或万兆多模光纤。

  • 4、OM4光纤是OM3多模光纤的升级版,性能更加优越,如,OM4光纤的有效带宽是OM3光纤的一倍多,可兼容OM3光纤,外护套为水蓝色。在10Gbps以上的以太网中,OM4光纤比OM3光纤传输距离更远,可达400米。

  • 5、OM5光纤是一种最新推出的带宽多模光纤,可兼容OM4光纤,其纤芯直径与OM2/OM3/OM4光纤相同(50μm),外护套为柠檬绿色。了解更多可访问《OM5光纤与现有多模光纤有何区别?详见OM5常见疑问解答》

总而言之,OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤之间最大区别在于物理和应用的不同。

1、物理差异

不同的多模光纤物理差异不同,主要体现在直径、外护套颜色、光源以及带宽,如下表所示:

多模光纤类型
直径
外护套颜色
光源
带宽
OM1
62.5/125µm
橙色
LED
200MHz*km
OM2
50/125µm
橙色
LED
500MHz*km
OM3
50/125µm
水蓝色
VSCEL
2000MHz*km
OM4
50/125µm
水蓝色
VSCEL
4700MHz*km
OM5
50/125µm
柠檬绿色
VSCEL
28000MHz*km

2、应用差异

不同的多模光纤应用在不同的以太网,所支持的最大传输距离各不相同,如下表所示:

多模光纤类型
快速以太网
1G以太网
10G以太网
40G以太网
100G以太网
OM1
2000米
275米
33米
/
/
OM2
2000米
550米
82米
/
/
OM3
2000米
550米
300米
100米
100米
OM4
2000米
550米
550米
150米
150米
OM5
/
/
550米
440米
150米

多模光纤发展趋势及应用

在高速网络应用需求下,多模光纤正朝着低损耗、高带宽和多波长复用的方向发展。随着光纤技术的不断改进,多模光纤由最初的OM1光纤发展为现在支持40/100G网络的OM5光纤,其性能更加优良。如今,OM1和OM2多模光纤多用于机房内的1G以太网链路连接,OM3和OM4多模光纤多用于10G/40G数据中心光纤布线,OM5多模光纤则适用于40/100G高速以太网的链路传输。与OM1/OM2/OM3/OM4多模光纤相比,OM5多模光纤具备高扩展性和灵活性,能以更少的芯数支持更高速率的网络传输,且其成本和功耗都远低于单模光纤。可见,未来OM5多模光纤有可能广泛应用于100G/400G/1T超大型的数据中心。

多模光纤常见疑问解答

1、多模光纤和单模光纤有什么区别?

  • 纤芯直径:多模光纤纤芯直径较大(通常为50/62.5μm),可以传输多种模式的光。单模光纤的纤芯直径很小(通常为9μm),仅能传输一种模式的光。

  • 带宽:单模光纤的带宽通常高于多模光纤,可高达100000GHz。

  • 光源:多模光纤一般采用LED光源,而单模光纤一般采用激光光源。

  • 距离:多模光纤适用于短距离应用,通常传输距离最远可达550m。 。

  • 成本:多模光纤的成本通常比单模光纤低。

这篇文章详细对比了单模光纤和多模光纤之间的差异:《详谈单模光纤和多模光纤的区别及常见疑问解答》

2、多模光纤连接器类型

目前,常见的多模光纤连接器(即接头)有ST、SC、FC、LC、MU、E2000、MTRJ、SMA、DIN以及MTP&MPO等,其中,ST、SC、FC、LC和MTP/MPO是最常用的光纤连接器类型。这五种光纤连接器的优缺点和功能各不相同,那么它们之间都有哪些区别呢?下表列举了多模光纤的ST、SC、FC、LC和MTP/MPO连接器在插芯尺寸、插损等方面存在的差异:

多模光纤连接器
插芯尺寸(陶瓷)
插入损耗 (dB)
成本
SC
φ2.5mm
0.25~0.5dB
¥6.00
LC
φ1.25mm
0.25~0.5dB
¥7.00
FC
φ2.5mm
0.25~0.5dB
¥6.00
ST
φ2.5mm
0.25~0.5dB
¥6.00
MTP/MPO
φ2.5mm
0.25~0.5dB
/

备注:插芯指的是光纤连接器插头中精密对中的圆柱体,其中心有一微孔,用作固定光纤。根据插芯所用材料的不同,分为陶瓷插芯、玻璃插芯、塑料插芯以及金属插芯等。

推荐文章:《光纤跳线如何分类?光纤跳线类型详解》

3、多模光纤优势

尽管单模光纤在带宽和传输距离方面具有优势,但多模光纤可支持绝大多数室内应用和数据中心的传输距离要求,且安装和维护成本远低于单模光纤。此外,多模光纤还存在一些显著优势,如下文所述:

  • 无损耗干扰的多用户骨干网:多模光纤最大的特性是可以在同一条链路上同时承载多个光信号。更重要的是,光信号功率几乎没有损失。因此,网络用户可以在多模光纤跳线中同时发送多个数据包,所有信息将不受任何干扰地安全传送到目的地,并且保持不变。

  • 支持多种协议:多模光纤支持多种数据传输协议,包括以太网、无限带宽和Internet协议。因此,人们将多模光纤看作是实现核心应用的基础。

4、多模光纤能当单模用吗?

不能,因为多模光纤的色散和损耗较大,光信号没办法在多模光纤上进行远距离传输。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.5k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.2k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.6k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
99
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k