中文

家庭网络怎么布线?家用网线布线指南

发布于 2021年12月31日 by
1.8k

虽然无线网络已遍布我们的日常生活,但它时常会出现信号不稳定卡顿掉线、安全性问题,因此对于家庭网络而言,选择有线网络更为合适,这样玩游戏、看视频不用再担心卡顿,同时,也不太容易被黑客监视。那么家庭网络该如何布线呢?

家庭网络规划

通常,家庭网络布线时一般用到光猫、路由器、网线。光猫的主要作用是将接入的光信号转换为电信号;路由器则是在接收电信号后根据信道的情况自动选择和设定路由,以合适的路径和先后顺序发送信号;其中信号的传输都是通过网线实现的。如下图,互联网服务提供商(ISP,如电信、移动等)会给每个家庭用户提供光纤专线,这时,我们需要使用光猫将光信号转换为电信号后发送给路由器,再由路由器分发给笔记本电脑、台式计算机等。


家用网线的选择

由上可知,家庭网络设备的连接是依赖于网线。如今,市面上网线类型繁多,如,超五类网线六类网线等,哪种网线更适合家用呢?目前,家庭网络的带宽基本都在百兆以上,而五类、超五类、六类、超六类网线都能支持百兆以上的带宽传输,其中,六类网线凭借带宽高、性价比、可扩展性强等优势脱颖而出,越来越多的家庭用户选择了它。

在确认网线类型之后,就需要考虑选择哪种屏蔽类型的网线更合适。目前市面上常见的有UTP、STP网线,其中,UTP代表非屏蔽网线,没有屏蔽层,抗干扰性能弱;STP代表独立屏蔽网线,抗干扰能力强,但相对而言,价格高一点。对于家庭用户来说,选择UTP网线是没有问题的。了解更多可访问《网线类型大揭秘!三分钟教会您选出合适的网线》

此外,我们还需要考虑是选择多股网线还是单股网线。顾名思义,单股网线是由单根导体组成,而多股网线是由多根细导体组成,相对来说,多股网线在制造工艺上较复杂,因此成本也高。通常情况下,家庭网络选择单股网线即可。

家用网络布线施工

通过上述介绍,相信您对家庭网络布线应该有了充分的认识,下面我们就来看看网络布线是如何施工的吧!

准备工作:为了确保顺利且高效完成施工,需要提前准备切割刀、网络模块、网线安装工具包(包含剥线钳、网线钳)、网络面板、网络测试仪等设备和工具。

第一步:网线敷设

首先,根据平面图测量从配电室到每个房间的网线长度;然后,使用切割刀进行切割(记住一定要多预留一节长度便于后续安装);最后,再根据网络布线规划按照主干线、干线、支线的先后顺序进行敷设网线,记得预埋网线一定要穿管(如PVC套管),穿管时不要与电线混穿,一根套管只放1~2根网线即可。

第二步:网线打线

首先,根据网络规划找到每个房间敷设的网线(可以在墙面上看到网线孔和网线头);然后,使用剥线钳将提前预留在墙面的网线的外皮剥去,再将网线内的双绞线芯分开,露出十字骨架,使用网线钳将其减掉;最后,将刚刚剪掉十字骨架的网线穿过网络模块,根据T568A/T568B接线线序将网线的线芯分别安装在对应的凹槽内,再使用网线钳将多余的线芯剪掉,盖上网络模块的外壳。更多详情见《网络模块打线步骤及技巧解读》

第三步:安装网络面板

将刚刚已打好线的网络模块安装在网络面板的端口上,然后再将网络面板安装在墙面上即可。(说明:每个房间的接线按照第二步和第三步重复操作即可。)

第四步:测试链路

待所有线路的网线安装完后,我们可以使用网线测试仪测试网线是否能正常通信,如果网线测试仪上的灯全部逐个亮起则表示可以正常通信。若没有全部亮灯则表示连通性有问题需要重新制作。

说明:光猫一般是由网络供应商进行上门安装,这里就不做多介绍了。

写在最后

经过本文的详细介绍,您是不是也发现了家庭网络布线其实还是挺简单的呢。随着用户对网络流量的需求越来越大,未来10G家庭光纤网络的部署也将会成为必然,欲知如何部署可访问《10G家庭光纤网络如何部署?》。飞速(FS)作为全球领先的通信与高速互连解决方案设备商,可现货供应不同类型的超五类、六类、超六类网线,除此之外,还可以提供安装时所需的安装工具,如剥线钳、打线钳等。若您有购买需求,可点击右侧在线客服进行咨询购买。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.4k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.2k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.6k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
86
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k